Schmalz

Schmalz na targach interpack: Gdy liczą się sekundy

Na targach interpack w Düsseldorfie firma Schmalz zaprezentuje technikę podciśnieniową do automatyzacji przewodów podciśnieniowych oraz rozwiązania dla ergonomicznych rozwiązań w zakresie obsługi ładunków w hali 13, stoisko A46 w dniach od 7 do 13 maja.

Modułowy chwytak palcowy mGrip precyzyjnie chwyta trudne do uchwycenia produkty, wspierając w ten sposób stabilną, ekonomiczną automatyzację procesów pakowania.

Podczas procesów pakowania wszystko musi dziać się szybko. Jednocześnie wymóg ten rośnie: woreczki są coraz cieńsze, kartony lżejsze, częstotliwość cyklu wyższa. Do tego dochodzą wymogi higieniczne i zmieniające się formaty. Firma Schmalz wychodzi naprzeciw tym wymaganiom, oferując inteligentne rozwiązania do automatyzacji podciśnieniowej. Są one predestynowane do stosowania, gdy produkty reagują wrażliwie, zmieniają się powierzchnie lub linia musi pracować w kilku wariantach.

Wiele systemów przenoszenia obsługuje części o nieregularnych kształtach lub różne zamówienia. Dzięki modułowemu chwytakowi palcowemu mGrip i jego elastyczności dzięki adaptacji kątów otwarcia, siły chwytania i pozycji palców, użytkownicy mogą odwzorowywać zmiany w produktach bez konieczności wymyślania obsługi za każdym razem od nowa. Efektory końcowe dostosowują się do różnych formatów, eliminując czas adaptacji. Jednocześnie zwiększa się niezawodność procesu, ponieważ mGrip działa powtarzalnie nawet z różnymi przedmiotami obrabiany: System chwyta w bezpieczny sposób, transportuje niezawodnie i odkłada w kontrolowany sposób. Zmniejsza to liczbę błędów w zasilaniu, które mogą szybko prowadzić do zatorów na liniach pakowania.

Wiele systemów przenoszenia obsługuje części o nieregularnych kształtach lub różne zamówienia. Dzięki modułowemu chwytakowi palcowemu mGrip i jego elastyczności dzięki adaptacji kątów otwarcia, siły chwytania i pozycji palców, użytkownicy mogą odwzorowywać zmiany w produktach bez konieczności wymyślania obsługi za każdym razem od nowa. Efektory końcowe dostosowują się do różnych formatów, eliminując czas adaptacji. Jednocześnie zwiększa się niezawodność procesu, ponieważ mGrip działa powtarzalnie nawet z różnymi przedmiotami obrabiany: System chwyta w bezpieczny sposób, transportuje niezawodnie i odkłada w kontrolowany sposób. Zmniejsza to liczbę błędów w zasilaniu, które mogą szybko prowadzić do zatorów na liniach pakowania.

Zautomatyzowany ruch elastycznych manipulatorów?

Worki wymagają niewielkiej ilości materiału, ale mają też wady: Są niesztywne, tworzą mieszka i często nie leżą płasko. Właśnie tutaj z pomocą przychodzi przyssawka mieszkowa PSPF. Jej miękka, elastyczna krawędź uszczelniająca utrzymuje nawet worki z dużą ilością marszczeń. Firma Schmalz łączy tę krawędź uszczelniającą z mieszkiem wzmacniającym, który zapewnia stabilność i przyczepność podczas szybkich cykli. Pozwala to operatorom na cyklowanie aplikacji pick-and-place z dokładnością co do sekundy. Przyssawka mieszkowa PSPF stanowi wsparcie dla tego procesu, nawet gdy woreczki są tylko nieznacznie napełnione, a przez to bardziej zdeformowane. Użytkownicy korzystają z powtarzalnych procesów chwytakowych, mniejszej liczby odrzutów i mniejszej liczby zatrzymań systemu.

Wysokie natężenie przepływu, mniejszy wysiłek

Oprócz chwytaka, generowanie podciśnienia decyduje o cyklu i stabilności. W tym celu firma Schmalz oferuje kompaktowe eżektory SCPLi. Generują one podciśnienie ze sprężonego powietrza zgodnie z zasadą Venturiego, znajdują się blisko chwytaka i zapewniają szybkość zasysania od 290 do 1140 litrów na minutę, w zależności od wersji. Skraca to czas ewakuacji i stanowi wsparcie dla szybkich procesów pakowania. Urządzenie przesyła dane bezpośrednio do systemu sterowania za pośrednictwem IO-Link, umożliwiając obsłudze monitorowanie i optymalizację chwytakowego w ukierunkowany sposób. Użytkownicy będą również zainteresowani elastycznością: opcjonalnie dostępna funkcja oszczędzania powietrza umożliwia również efektywną obsługę materiałów hermetycznych, takich jak szkło lub wykroje z blachy. Dostępna jest również nowa wersja kołnierzowa, która dokuje serię kompaktowych eżektorów SCPL bezpośrednio do modułu wyrzutnika, dzięki czemu generowanie podciśnienia nie wymaga długich rurek i nie dochodzi do niepotrzebnych strat przepływu.

Firma Schmalz uzupełnia automatyzację w firmie interpack podciśnieniowymi podnośnikami tubowymi, takimi jak JumboFlex, przeznaczonymi do obróbki ręcznej. Stanowią one wsparcie dla ergonomicznego podnoszenia i przenoszenia, co odciąża pracowników i utrzymuje stabilny przepływ materiału. Podnośniki podciśnieniowe sprawdzają się, gdy kartony, worki lub towary opakowane w folię termokurczliwą są często przenoszone, a linia wymaga dużej liczby powtórzeń.

Schmalz na targach interpack: Hala 13, Stoisko A46

Dzięki miękkiej krawędzi uszczelniającej przyssawka mieszkowa PSPF niezawodnie uszczelnia mocno zagięte, cienkie worki i pozostaje stabilna podczas szybkich cykli.

Obsługa ręczna o wysokim współczynniku powtarzalności: podciśnieniowe podnośniki tubowe stanowią wsparcie dla ergonomicznego i bezpiecznego przenoszenia jednostek podciśnienia.

Kontakt dla prasy

Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.

schmalz@schmalz.pl

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka