Schmalz

인터팩의 슈말츠: 초가 중요할 때

뒤셀도르프에서 열리는 인터팩에서 슈말츠는 5월 7일부터 13일까지 13번 홀, 스탠드 A46에서 포장 라인 자동화를 위한 진공 기술과 인체공학적 핸들링 솔루션을 선보일 예정입니다.

모듈식 핑거 그리퍼 mGrip은 정밀하게 잡기 어려운 제품을 집어 올려 패키징 공정에서 안정적이고 경제적인 자동화를 서포트합니다.

패키징 공정이 진행 중일 때는 일이 빠르게 진행되어야 합니다. 동시에 요구 사항도 증가하고 있습니다: 포대는 점점 더 얇아지고, 골판지는 더 가벼워지고, 사이클 빈도는 더 높아집니다. 또한 위생 요구 사항과 변화하는 형식도 있습니다. 슈말츠는 진공 자동화를 위한 스마트한 솔루션으로 이러한 조건을 충족합니다. 이러한 솔루션은 제품이 민감하게 반응하거나 표면이 변하거나 라인에서 여러 변형 제품을 가동해야 할 때 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

많은 패키징 시스템은 모양이 불규칙하거나 조달처가 다른 부품을 취급합니다. 개방 각도, 파지력, 손가락 위치를 적용할 수 있는 모듈식 핑거 그리퍼 mGrip을 사용하면 매번 핸들링을 다시 개발할 필요 없이 제품 변경 사항을 매핑할 수 있습니다. 엔드 이펙터는 다양한 형식에 적용할 수 있어 적용 시간이 필요하지 않습니다. 동시에 다양한 작업물에서도 mGrip이 재현 가능하게 작동하기 때문에 공정 안정성이 향상됩니다: 이 시스템은 안전하게 그립하고, 안정적으로 운반 가능하며, 제어된 방식으로 증착합니다. 따라서 패키징 라인의 잼을 빠르게 유발할 수 있는 전원 공급 오류를 줄일 수 있습니다.

많은 패키징 시스템은 모양이 불규칙하거나 조달처가 다른 부품을 취급합니다. 개방 각도, 파지력, 손가락 위치를 적용할 수 있는 모듈식 핑거 그리퍼 mGrip을 사용하면 매번 핸들링을 다시 개발할 필요 없이 제품 변경 사항을 매핑할 수 있습니다. 엔드 이펙터는 다양한 형식에 적용할 수 있어 적용 시간이 필요하지 않습니다. 동시에 다양한 작업물에서도 mGrip이 재현 가능하게 작동하기 때문에 공정 안정성이 향상됩니다: 이 시스템은 안전하게 그립하고, 안정적으로 운반 가능하며, 제어된 방식으로 증착합니다. 따라서 패키징 라인의 잼을 빠르게 유발할 수 있는 전원 공급 오류를 줄일 수 있습니다.

유연한 무버의 자동화된 이동

포대는 재질이 거의 필요하지 않지만 단점도 있습니다: 비강성이며 주름이 생기고 종종 평평하게 눕지 않습니다. 바로 이런 문제를 해결하기 위해 PSPF 주름 진공패드가 등장했습니다. 부드럽고 유연한 실링 립이 주름이 많은 포대도 잡아줍니다. 슈말츠는 이 실링 립과 빠른 사이클 동안 안정성과 그립력을 제공하는 강화 벨로우즈를 결합했습니다. 이를 통해 작업자는 픽앤플레이스 애플리케이션을 두 번째로 순환할 수 있습니다. PSPF 주름 진공패드는 포대가 약간만 채워져 변형이 심한 경우에도 이 공정을 서포트합니다. 사용자는 재현 가능한 그리핑 공정, 불량률 감소, 시스템 중단 감소 등의 이점을 누릴 수 있습니다.

높은 진공 흐름, 적은 노력

그리퍼 외에도 진공 발생기가 사이클과 안정성을 결정합니다. 슈말츠는 이를 위해 SCPLi 콤팩트 이젝터를 제공합니다. 벤츄리 원리에 따라 압축 공기에서 진공을 생성하고 그리퍼 가까이에 위치하며 버전에 따라 분당 290~1,140리터의 흡입량을 제공합니다. 이를 통해 배기 시간을 단축하고 빠른 패키징 공정을 서포트합니다. 이 디바이스는 IO-Link를 통해 데이터를 제어 시스템에 직접 전송하므로 작업자가 목표한 방식으로 그리핑을 모니터링하고 최적화할 수 있습니다. 선택 사항인 에어 세이빙 제어 기능을 통해 유리 또는 시트메탈 블랭크와 같은 밀폐된 재질을 효율적으로 핸들링할 수 있는 유연성 또한 사용자들이 주목할 만한 부분입니다. 또한 SCPL 콤팩트 이젝터 시리즈를 그립 모듈에 직접 도킹하는 새로운 플랜지 버전이 있어 진공 생성에 긴 파이프가 필요하지 않고 불필요한 유량 손실이 애초에 발생하지 않습니다.

슈말츠는 수동 프로세스를 위한 점보플렉스와 같은 진공 튜브 리프터로 인터팩의 자동화를 보충합니다. 이 제품은 인체공학적인 리프팅과 이동을 서포트하여 직원의 부담을 덜어주고 재료 흐름을 안정적으로 유지합니다. 튜브 리프터는 골판지 박스, 포대 또는 수축 포장 제품을 자주 이동하고 라인에 높은 반복률이 요구되는 경우에 적합합니다.

인터팩에서 슈말츠를 만나보세요: 13번 홀, 스탠드 A46

소프트 실링 립 덕분에 PSPF 주름 진공패드는 심하게 접힌 얇은 포대도 안정적으로 밀봉하고 빠른 사이클에서도 안정적으로 유지됩니다.

반복률이 높은 수동 핸들링: 진공 튜브 리프터는 패키징 유닛을 인체공학적이고 안전하게 이송할 수 있도록 서포트합니다.

보도 자료

Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.

schmalz@schmalz.co.kr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동