Schmalz

Schmalz à interpack : Quand les secondes comptent

À l'occasion du salon interpack de Düsseldorf, Schmalz présentera, du 7 au 13 mai, dans le hall 13, stand A46, la technologie vide pour l'automatisation des conduites de conditionnement et des solutions de manipulation ergonomique des charges.

Le préhenseur à doigts modulaire mGrip saisit avec précision les produits difficiles à saisir et soutient ainsi une automatisation stable et économique des procédés de conditionnement.

Lorsque les procédés de conditionnement sont en cours d'exécution, les choses doivent se dérouler rapidement. Dans le même temps, les exigences augmentent : Les sacs deviennent plus fins, les cartons plus légers, les cadences plus élevées. À cela s'ajoutent les exigences en matière d'hygiène et l'évolution des formats. Schmalz répond à ces conditions avec des solutions intelligentes pour l'automatisation par vide. Elles sont prédestinées à être utilisées lorsque les produits réagissent de manière sensible, que les surfaces changent ou que la ligne doit exécuter plusieurs variantes.

De nombreux systèmes de conditionnement manipulent des pièces de forme irrégulière ou des achats différents. Avec le préhenseur modulaire à doigts mGrip et sa flexibilité grâce aux angles d'ouverture adaptables, à la force de préhension et à la position des doigts, les utilisateurs peuvent conserver les changements de produits sans avoir à réinventer la manipulation à chaque fois. Les effecteurs s'adaptent aux différents formats, ce qui élimine les temps d'ajustement. Parallèlement, la fiabilité du procédé est accrue car le mGrip fonctionne de manière reproductible, même avec des pièces différentes : Le système préhension fiable, transportable et dépose de manière contrôlée. Cela permet de réduire les erreurs de connexion, qui peuvent rapidement conduire à des bourrages dans les lignes de conditionnement.

De nombreux systèmes de conditionnement manipulent des pièces de forme irrégulière ou des achats différents. Avec le préhenseur modulaire à doigts mGrip et sa flexibilité grâce aux angles d'ouverture adaptables, à la force de préhension et à la position des doigts, les utilisateurs peuvent conserver les changements de produits sans avoir à réinventer la manipulation à chaque fois. Les effecteurs s'adaptent aux différents formats, ce qui élimine les temps d'ajustement. Parallèlement, la fiabilité du procédé est accrue car le mGrip fonctionne de manière reproductible, même avec des pièces différentes : Le système préhension fiable, transportable et dépose de manière contrôlée. Cela permet de réduire les erreurs de connexion, qui peuvent rapidement conduire à des bourrages dans les lignes de conditionnement.

Vous êtes un faiseur souple ?

Les sacs nécessitent très peu de matière, mais ils présentent aussi des inconvénients : Ils sont non rigides, forment des soufflets et ne sont souvent pas couchés. C'est précisément là qu'intervient la ventouse à soufflet PSPF. Sa lèvre d'étanchéité souple retient même les sacs présentant un grand nombre de plis. Schmalz associe cette lèvre d'étanchéité combinée à un soufflet de renforcement qui assure la stabilité et l'adhérence pendant les cycles rapides. Cela permet aux opérateurs d'effectuer des opérations de préparation et placement à la seconde près. La ventouse à soufflet PSPF soutient ce procédé, même lorsque les sacs ne sont que légèrement remplis et sont donc plus déformés. Les utilisateurs bénéficient de procédés de préhension reproductibles, de moins de rejets et de moins d'arrêts du système.

Volume de flux en hauteur, moins d'effort

Outre le préhenseur, la génération du vide détermine le cycle et la stabilité. Schmalz propose à cet effet les éjecteurs compacts SCPLi. Ils génèrent le vide à partir d'air comprimé selon le principe de Venturi, se trouvent à proximité du préhenseur et délivrent une capacité d'aspiration de 290 à 1 140 litres par minute, selon le modèle. Les temps d'évacuation sont ainsi raccourcis et soutiennent des procédés de conditionnement rapides. Le dispositif transmet les données directement au système de commande via IO-Link, ce qui permet aux opérations de surveiller et d'optimiser la préhension de manière ciblée. Les utilisateurs seront également intéressés par la flexibilité : une option de régulation de l'air permet également la manipulation efficace de matières étanches à l'air telles que le verre ou les plaques de tôle. Il existe également un nouveau modèle de bride qui permet de raccorder la série d'éjecteurs compacts SCPL directement au module de préhension, de sorte que la génération du vide ne nécessite pas de longs tuyaux et qu'il n'y ait pas de pertes de flux inutiles.

Chez interpack, Schmalz complète l'automatisation par des tubes levage par vide, comme le JumboFlex, pour les procédés manuels. Ils soutiennent le levage et le déplacement ergonomiques, ce qui soulage les employés et maintient la stabilité du flux de matières. Les tubes de levage conviennent lorsque des cartons, des sacs ou des marchandises emballées sous film rétractable sont déplacés fréquemment et que la ligne exige des taux de répétition élevés.

Schmalz au salon interpack : Hall 13, stand A46

Grâce à sa lèvre d'étanchéité souple, la ventouse à soufflet PSPF scelle de manière fiable les sacs minces et fortement soufflés et reste stable pendant les cycles rapides.

Manipulation manuelle avec un taux de répétition élevé : les tubes de levage par vide soutiennent le transfert ergonomique et fiable des unités de conditionnement.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

schmalz@schmalz.ca

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier