Schmalz

Balgsauger

Balgsauger sind Sauger (Elastomerteil) mit einem oder mehreren Balg. Balgsauggreifer sind oval oder rund. Neben Balgsauggreifer bietet Schmalz auch Flachsauger.

Balgsauger verbinden Handhabungsanlage und Werkstück

Balgsauger werden auf Grund ihres Faltenbalgs ausgewählt. Der Balg sorgt für ein schonendes Aufsetzen auf das Werkstück. Der Sauger federt das Vakuumsystem ab, so wird das Werkstück geschont. Der Balg macht den Sauger außerdem besonders flexibel und anpassungsfähig. Einige Ungenauigkeiten wie zum Beispiel Höhenunterschiede oder Unebenheiten kann der Vakuumsauger also problemlos ausgleichen.

Sobald der Sauger auf das Werkstück gesetzt wird, dichtet die Dichtlippe den Sauggreifer ab. Nun kann die Luft aus dem Sauger gesaugt werden. Der Balgsauger zieht sich nun zusammen und hebt gleichzeitig das Werkstück an (Hubeffekt). Dieser Effekt wird beispielsweise genutzt, wenn ein Werkstück aus einer Form gehoben oder abgestapelt werden muss.

Balgsauger werden häufig in Verpackungsprozessen eingesetzt. Sie eignen sich für die Handhabung von biegeschlaffen Werkstücken, wie zum Beispiel folienverpackten Produkten. Aber auch Elektronikbauteile werden mit diesen Vakuumsaugern gehandhabt. Hierbei ist vor allem der schonende Dämpfungseffekt relevant. Der Ausgleich von Höhen und der schonende Umgang ist bei der Handhabung von unebenen Karrosserieteilen oder Rohren und Kartonagen gefragt.

Sauggreifer werden entweder direkt in das Greifsystem gesteckt oder über ein Anbindungselement eingeschraubt. Gemeinsam mit Anbindungselement wird der Balgsauger (Elastomerteil) zum Balgsauggreifer.

Produkte

Verwandte Begriffe

Flachsauger
Flachsauger sind Sauger in flacher Bauform, mit geringem inneren Volumen.
Handhabungstechnik
Handhabungstechnik bewegt Werkstücke in automatisierten oder manuellen Prozessen.
Vakuumsauger
Vakuumsauger verbinden Werkstück und Anlage und sind in verschiedenen Bauformen verfügbar.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb