Schmalz

Bellows Suction Cups

Bellows suction cups consist of suction cups (elastomer part) with one or more bellows. Bellows suction cups are oval or round. In addition to bellows suction cups, Schmalz also provides flat suction cups.

Bellows Suction Cups Connect the Handling System and Workpiece

Bellows suction cups are selected based on their bellows. The bellows ensure gentle positioning on the workpiece. The suction cup cushions the vacuum system to protect the workpiece. The bellows also make the suction cup particularly flexible and adaptable. This means that the vacuum suction cup can compensate for some inaccuracies, such as height differences or unevenness.

Once the suction cup is placed on the workpiece, the sealing lip seals the vacuum gripper. The air can now be sucked out of the suction cup. The bellows suction cup contracts while lifting the workpiece (lifting effect). This effect is used, for example, when a workpiece has to be lifted or stacked from a mold.

Bellows suction cups are often used in packaging processes. They are suitable for handling non-rigid workpieces, such as products packaged in film. However, these vacuum suction cups are also used to handle electronic components. The gentle damping effect is particularly useful in this application. Compensating for heights and careful handling is required when moving uneven car body parts or pipes and cardboard boxes.

Vacuum grippers are either inserted directly into the gripping system or screwed into the gripping system using a connection element. When combined with the connection element, the bellows suction cup (elastomer part) becomes a bellows vacuum gripper.

Products

Các thuật ngữ liên quan

Flat Suction Cups
Flat vacuums are vacuums in a flat design, with a small internal volume.
Handling Technology
Handling technology moves workpieces in automated or manual processes.
Vacuum Suction Cup
Vacuum cups connect the workpiece and the system and are available in various shapes.

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng