Schmalz

Ventose a soffietto

Le ventose a soffietto sono costituite da ventose (parte in elastomero) dotate di uno o più soffietti. Le ventose a soffietto sono di forma ovale o tonda. Oltre alle ventose a soffietto, Schmalz offre anche ventose piatte.

Le ventose a soffietto collegano il sistema di movimentazione al pezzo da lavorare

Le ventose a soffietto vengono selezionate in base al loro soffietto. Il soffietto garantisce un posizionamento delicato sul pezzo. La ventosa attutisce le sollecitazioni del sistema di aspirazione per proteggere il pezzo. Il soffietto rende inoltre la ventosa particolarmente flessibile e adattabile. Ciò significa che la ventosa a vuoto è in grado di compensare alcune imprecisioni, quali differenze di altezza o irregolarità.

Una volta posizionata la ventosa sul pezzo, il labbro di tenuta sigilla il sistema di presa a vuoto. A questo punto è possibile aspirare l’aria dalla ventosa. La ventosa a soffietto si contrae durante il sollevamento del pezzo (effetto di sollevamento). Questo effetto viene utilizzato, ad esempio, quando un pezzo deve essere sollevato o impilato da uno stampo.

Le ventose a soffietto vengono spesso utilizzate nei processi di imballaggio. Sono adatte alla movimentazione di pezzi flessibili, come i prodotti confezionati in pellicola. Tuttavia, queste ventose a vuoto vengono impiegate anche per la movimentazione di componenti elettronici. Il delicato effetto di ammortizzamento è particolarmente utile in questa applicazione. La compensazione delle altezze e una movimentazione accurata sono esigenze quando si spostano pezzi di carrozzeria irregolari, tubi o scatole di cartone.

Le pinze a vuoto vengono inserite direttamente nel sistema di presa oppure avvitate al sistema di presa tramite un elemento di collegamento. In combinazione con l’elemento di collegamento, la ventosa a soffietto (parte in elastomero) diventa una pinza a vuoto a soffietto.

Prodotti

Termini correlati

Handling Technology
La tecnologia di handling sposta i pezzi in processi automatizzati o manuali.
Ventosa a vuoto
Le ventose collegano il pezzo in lavorazione al sistema e sono disponibili in varie forme.
Ventosa piatta
Le ventose piatte sono ventose design piatto, con un volume interno ridotto.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.