Schmalz

Ventosas de fuelle

Las ventosas de fuelle están formadas por ventosas (pieza elastomérica) con uno o varios fuelles. Las ventosas de fuelle son ovaladas o redondas. Además de las ventosas de fuelle, Schmalz también ofrece ventosas planas.

Las ventosas de fuelle conectan el sistema de manipulación y la pieza

Las ventosas de fuelle se eligen en función de su fuelle. El fuelle garantiza un posicionamiento suave sobre la pieza. La ventosa amortigua el sistema de vacío para proteger la pieza. Además, el fuelle hace que la ventosa sea especialmente flexible y adaptable. Esto significa que la ventosa de vacío puede compensar ciertas imprecisiones, como diferencias de altura o irregularidades.

Una vez colocada la ventosa sobre la pieza de trabajo, el labio sellador sella la garra de vacío. Ahora se puede aspirar el aire de la ventosa. La ventosa de fuelle se contrae al levantar la pieza de trabajo (efecto de elevación). Este efecto se utiliza, por ejemplo, cuando hay que levantar o apilar una pieza de trabajo de un molde.

Las ventosas de fuelle se utilizan a menudo en procesos de envase. Son adecuadas para la manipulación de piezas flexibles, como productos envueltos en film. Sin embargo, estas ventosas de vacío también se utilizan para manipular componentes de electrónica. El suave efecto de amortiguación resulta especialmente útil en esta aplicación. Es necesario compensar las diferencias de altura y realizar una manipulación cuidadosa al mover piezas de carrocería irregulares, tubos o cajas de cartón.

Las pinzas de vacío se insertan directamente en el sistema de ventosas o se atornillan a este mediante un elemento de conexión. Cuando se combina con el elemento de conexión, la ventosa de fuelle (pieza elastomérica) se convierte en una pinza de vacío de fuelle.

Productos

Términos relacionados

Tecnología de manipulación
La tecnología de manipulación se encarga de mover las piezas en procesos automatizados o manuales.
Ventosa de vacío
Las ventosas realizan la conexión entre la pieza de trabajo y el sistema y están disponibles en diversas formas.
Ventosas planas
Las aspiradoras planas son aspiradoras con un diseño plano y un volumen interno reducido.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta