Schmalz

Glosario

Haga clic en la primera letra del término que busca y accederá rápidamente al término buscado.

b
Bin picking
El bin picking es la extracción automatizada de componentes de contenedores para una mayor eficiencia y seguridad.
Bomba de membrana
La bomba de membrana es un generador de vacío eléctrico con una membrana flexible. Tiene un diseño compacto, requiere poco aceite durante el funcionamiento y requiere poco mantenimiento.
Bomba de paletas rotativas
La bomba de paletas rotativas es un generador de vacío que utiliza paletas giratorias para generar vacío de forma fiable y puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones.
Bomba de uña
Las bombas de uña son generadores de vacío en seco que generan vacío sin aceite.
Brazo manipulador
Los equilibradores de cable inteligentes apoyan la elevación y bajada de cargas en la industria.
c
Capacidad de aspiración
La capacidad de aspiración es el rendimiento de aspiración de ungenerador de vacío.
Carrera de la ventosa
La carrera de la ventosa designa el efecto de elevación que seproduce en la ventosa durante el proceso de aspiración.
Cobot
Los robots colaborativos (cobots) optimizan la Producción 4.0 colaborando estrechamente con los humanos para lograr una mayor flexibilidad y eficiencia.
Conectar y trabajar
Conectar y trabajar simplifica la automatización gracias a la rápida integración del cobot y la tecnología de vacío inteligente.
d
Dispositivo de elevación inteligente
Los equilibradores de cable inteligentes apoyan la elevación y bajada de cargas en la industria.
Dispositivo de elevación inteligente
Los equilibradores de cable inteligentes apoyan la elevación y bajada de cargas en la industria.
Dureza Shore
La dureza Shore es la dureza de elastómeros y plásticos.
e
Elevador de succión
Los elevadores por succión generan fuerza de aspiración para sujetar con seguridad y mover con precisión las piezas.
Envases de fin de línea (EOLP)
El envasado de fin de línea se refiere al envasado automatizado de productos al final de una cadena de producción o montaje.
Equipo de elevación por vacío
Los elevadores por vacío liberan al operario del peso de la pieza y permiten así un método de trabajo ergonómico.
Ergonómicos
La ergonomía es el diseño adaptable de entornos de trabajo centrado en las personas.
ESD (descarga electrostática)
ESD son las siglas de Electrostatic Discharge (descarga electrostática) y describe las descargas electrostáticas entre objetos con diferentes potenciales.
Exoesqueleto
Un exoesqueleto es un sistema de apoyo que se coloca sobre el cuerpo y que alivia la tensión en los músculos y las articulaciones durante el trabajo físico intenso.
f
Flujo
El flujo es un volumen determinado de un medio que se mueve através de una sección transversal dentro de una unidad de tiempodeterminada.
Flujo nominal
El flujo nominal es el flujo máximo que puede fluir por un diámetrodeterminado (diámetro nominal) a un valor de vacío específico.
Friction coefficient
El coeficiente de ficción μ expresa la relación entre la fuerza defricción y la fuerza normal (fuerza de presión entre la ventosa yla pieza).
Fuerza de aspiración
La fuerza de retención es la fuerza de la que debe disponer unaventosa para agarrar una pieza.
Fuerza de retención
La fuerza de retención es la fuerza de la que debe disponer unaventosa para agarrar una pieza.
Fuerza normal
La fuerza normal es el componente de fuerza que se aplica verticalmentesobre una superficie.
Fuerza transversal
La fuerza transversal es la fuerza que se aplica tangencialmentesobre una superficie.
Fuga
Una fuga es una falta de estanqueidad dentro del sistema devacío.
Función de ahorro de aire
La función de ahorro de aire es la función de un eyector de ahorraraire comprimido durante la operación de manipulación.
g
Gemelo digital
Los gemelos digitales son imágenes virtuales de objetos o procesos reales que utilizan datos para reproducir con precisión sus propiedades y comportamiento.
Generación de vacío eléctrica
La generación de vacío eléctrica crea vacío sin utilizar aire comprimido. Se utiliza en la industria y la logística para que los procesos sean eficientes desde el punto de vista energético y flexibles.
GHG Protocol (Protocolo de gases de efecto invernadero)
El Protocolo de Gases de Efecto Invernadero es la norma mundialmente reconocida para registrar y equilibrar las emisiones de gases de efecto invernadero.
Grippers
La técnica de agarre de Schmalz facilita los procesos internos en la manipulación manual y automatizada.
h
High vacuum
El vacío elevado es el rango de vacío en el que la presión absoluta se encuentra entre 10-7 mbar y 10-3 mbar.
Histéresis
La histéresis indica una diferencia de presión entre dos puntos deconmutación y define así el estado de la señal de salida.
i
IA (Inteligencia Artificial)
La IA (inteligencia artificial) permite tomar decisiones automatizadas, reconocer patrones y optimizar procesos en los sectores profesionales y la tecnología.
IO-Link
Los sensores y actuadores se conectan de forma inteligente con IO-Link.
ISO 11228
La norma ISO 11228 es una norma internacional para la evaluación ergonómica de la manipulación manual de cargas.
l
Litro normalizado
El litro normalizado es el estado gaseoso que rellena un litro a 20°C y 1.013 mbar (estado normalizado).
Load case
El caso de carga define la tarea de manipulación, es decir, lasecuencia de manipulación de una pieza.eines Werkstücks.
m
Manipuladores de vacío
Aumente la salud al levantar y mover cargas pesadas con equipos de elevación ergonómicos.
Mantenimiento preventivo
El mantenimiento preventivo utiliza análisis apoyados por IA para detectar las exigencias de mantenimiento en una fase temprana y evitar paradas imprevistas.
Material de ventosa HT1
HT1 es un material de ventosa desarrollado por Schmalz para la manipulación segura y cuidadosa de superficies sensibles.
Monitorización de estado
La monitorización de estado proporciona datos en tiempo real sobre el estado de máquinas y sistemas.
MRC (colaboración hombre-robot)
La colaboración hombre-robot (MRC) es sinónimo de cooperación segura y eficiente entre humanos y robots, que hace más flexibles y productivos los procesos de producción.
p
PCF (huella de carbono del producto)
La Huella de Carbono de Producto (HCP) hace visible el impacto climático de los productos a lo largo de su ciclo de vida, como base para una optimización sostenible.
Posición de reposo
La posición de reposo de una válvula NC/NO se refiere a la posición de la válvula cuando no está accionada.
Presión absoluta
La presión enun vacío absoluto es de 0 bar.
Presión ambiental
La presión ambiental es la presión hidrostática que existente enun punto cualquiera.
Presión atmosférica
La presión ambiental es la presión hidrostática que existente enun punto cualquiera.
Presión de referencia
La presión de referencia es la presión a la que se refiere unsensor.
Presión normalizada
La presión normalizada es la presión de la atmósfera bajo condicionesnormalizadas.
Presión relativa
La presión relativa es el valor de presión referido a la presiónambiental.
Principio de Bernoulli
El principio de Bernoulli describe la caída de presión de un fluidoprovocada.
Principio de Venturi
El principio de Venturi describe la relación entre la presión dinámicay la presión estática del aire al fluir por un tubo.
Producción 4.0
Producción 4.0 describe la transformación del trabajo de producción hacia una fábrica inteligente. Los productos y sistemas conectados en red hacen que la producción sea más flexible y eficiente.
Punto de conmutación
El punto de conmutación es el punto en el que un interruptorcambia el estado de su señal de salida.
r
Radio de curvatura mínimo
El radio de curvatura mínimo es el menor radio que se puedeagarrar de forma segura con una ventosa.
Rango de presión de control
El rango de presión de control es el rango entre la mínima y la máxima presión de control admisible.
Recoger y colocar
Los sistemas Pick and place con tecnología del vacío permiten una manipulación de materiales segura y cuidadosa a altas velocidades de proceso.
Rendimiento de aspiración
La capacidad de aspiración es el rendimiento de aspiración de ungenerador de vacío.
Resistencia a la abrasión
La resistencia a la abrasión (resistencia al desgaste) se refiere a la capacidad de las ventosas para soportar el desgaste mecánico.
Resistencia al desgaste
La resistencia a la abrasión (resistencia al desgaste) se refiere a la capacidad de las ventosas para soportar el desgaste mecánico.
Resistencia al flujo
La resistencia al flujo es una sección transversal de flujo reducidaen un tubo de vacío.
Robot colaborativo
Los robots colaborativos (cobots) optimizan la Producción 4.0 colaborando estrechamente con los humanos para lograr una mayor flexibilidad y eficiencia.
s
Sala blanca
Una sala blanca es un entorno controlado en el que la calidad del aire está estrictamente regulada para garantizar los máximos niveles de limpieza y seguridad.
Salida de conmutación NPN
La salida de conmutación NPN define la configuración de unasalida de conmutación en la que el consumidor está conectadode forma fija con el polo positivo de la fuente de tensión deservicio.
Salida de conmutación PNP
La salida de conmutación PNP define la configuración de unasalida de conmutación en la que el consumidor está conectadode forma fija con la masa de la fuente de tensión de servicio.
Seguridad contra sobrepresión
La seguridad contra sobrepresión es la presión máxima que un cuerpo (por ejemplo, un acumulador o un filtro de vacío) puede soportar.
Sistema de vacío
Los sistemas de vacío son dispositivos o pinzas en el ámbito de manipulación que se realizan por vacío.
Sistema de vacío centralizado
Un sistema de vacío centralizado es un sistema en el que la generación de vacío se realiza de forma centralizada para todas las ventosas.
Sistema de vacío descentralizado
En un sistema de vacío descentralizado, el vacío se genera deforma descentralizada.
Sistemas de elevación
Los sistemas de elevación forman la base para una amplia variedad de procesos manuales y automáticos.
Sistemas de fijación
Los sistemas de sujeción se utilizan en máquinas CNC. Mediante el vacío, las piezas de trabajo se fijan firmemente a los sistemas de sujeción.
Soplante de canal lateral
Los soplantes de canal lateral, también conocidos como compresores de canal lateral, garantizan un rendimiento estable del vacío en la producción y la automatización gracias a su principio de flujo especial.
t
Tecnología NFC
La tecnología NFC permite la comunicación sin contacto
Temperatura de la pieza
La temperatura de la pieza es la temperatura de una pieza amanipular.
Temperatura de uso
La temperatura de uso define el rango de temperatura en la queun producto se puede utilizar u operar.
Temperatura normalizada
La temperatura normalizada es la temperatura existente bajocondiciones normalizadas.
Tiempo de ciclo
El tiempo de ciclo es el intervalo de tiempo en el que se completa una operación de manipulación repetida.
Tiempo de evacuación
El tiempo de evacuación es el tiempo necesario para evacuar un volumen determinado a un valor de vacío necesario.
Tiempo de recuperación
El tiempo de recuperación es el intervalo de tiempo durante elcual el producto no se utiliza o no se encuentra sometido a grandescargas.
Tiempo de ventilación
El tiempo de ventilación es el tiempo necesario para eliminar elvacío de un sistema.
v
Vacío fino
El vacío fino es el rango de vacío en el que la presión absoluta seencuentra entre 0,001 mbar y 1 mbar.
Vacío grosero
El vacío grosero es el rango de vacío en el que la presión absolutase encuentra entre 1 mbar y la presión atmosférica (1.013 mbar).
Vacuestatos
Los vacuestatos garantizan el funcionamiento de un circuito de vacío.
Válvula de flujo
La válvula de flujo es una válvula que vigila automáticamente elflujo.
Válvula de inversión
Es la válvula de inversión de un soplante. La válvula carga el sistemaalternando sobrepresión y depresión
Visión artificial (procesamiento industrial de imágenes)
La visión artificial hace referencia al reconocimiento visual automatizado y la evaluación de datos de imágenes para procesos precisos de inspección y control en la industria.
Volumen interno
El volumen interno es el volumen de un cuerpo que se ha deevacuar en una operación de aspiración.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta