Schmalz

Ventosa

Las ventosas de vacío desempeñan un papel fundamental en un sistema de vacío. Constituyen la interfaz con la pieza, por lo que deben cumplir una serie de exigencias. Estas exigencias se derivan tanto de las propiedades de la pieza de trabajo como de la aplicación. Por ejemplo, puede ser necesaria la resistencia a la alta temperatura, a los aceites o a la luz ultravioleta. El uso en la industria alimentaria exige propiedades diferentes. La propia aplicación también puede requerir, por ejemplo, la absorción de grandes fuerzas laterales, una larga vida útil o la compensación de diferencias de altura.

Una ventosa es la pieza elastomérica de una garra de vacío. Se puede atornillar a la garra en un sistema de vacío mediante un elemento de conexión adecuado.

Materiales de las ventosas

Debido a la variedad de exigencias que debe cumplir una ventosa, es fundamental contar con una amplia selección de materiales. Las propiedades de los materiales garantizan la resistencia química, mecánica y térmica necesaria de la ventosa de vacío. Nuestros expertos en materiales del equipo de elastómeros conocen bien estos retos y son capaces de desarrollar el material adecuado para las exigencias más diversas. Obtén más información aquí sobre los materiales utilizados para las ventosas.

Las ventosas pueden tener diversas formas

Las garras de vacío están disponibles en diseños redondos y ovalados. Las ventosas redondas son adecuadas para la manipulación de piezas planas. Las ventosas ovaladas se utilizan para piezas estrechas y alargadas. También se distingue entre ventosas planas y ventosas de fuelle.

Ventosa plana

Las ventosas planas se caracterizan por su reducida altura total y su bajo volumen interno. Este bajo volumen garantiza tiempos soplados cortos. Además, el diseño de las ventosas planas presenta una buena estabilidad intrínseca y garantiza una alta precisión de posicionamiento. Las ventosas planas se utilizan principalmente en procesos altamente dinámicos.

Ventosa de fuelle

Las ventosas con uno o varios fuelles tienen la ventaja de que pueden compensar las diferencias de altura y de que son más flexibles que las ventosas planas. Además, los fuelles proporcionan un efecto de amortiguación cuando el sistema de ventosas se coloca sobre la pieza de trabajo. Esto permite sujetar con delicadeza piezas sensibles utilizando una ventosa de fuelle. Las ventosas de fuelle se utilizan habitualmente para piezas envueltas en film, así como para piezas de carrocería de automóviles o componentes electrónicos.

Ventosa y elemento de conexión

Una ventosa se conecta al sistema de vacío mediante un elemento de conexión. Juntas, las ventosas de vacío y los elementos de conexión forman una garra de vacío. En función de las exigencias, el elemento de conexión se vulcaniza, se inserta, se encaja a presión o se atornilla. Una ventosa se puede suministrar completamente montada o como conjunto independiente (ventosa de vacío y elemento de conexión).

Productos

Términos relacionados

Ventosas de fuelle
Las ventosas de fuelle son ventosas que presentan uno o varios pliegues.

Más información

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta