Schmalz

Ventosa

Le ventose a vuoto svolgono un ruolo fondamentale in un sistema a vuoto. Costituiscono l’interfaccia con il pezzo, motivo per cui devono soddisfare una serie di esigenze. Tali esigenze derivano sia dalle proprietà del pezzo da lavorare che dall’applicazione specifica. Ad esempio, può essere richiesta la resistenza alle temperature elevate, agli oli o ai raggi UV. L’impiego nell’industria alimentare richiede proprietà diverse. L’applicazione stessa può inoltre richiedere, ad esempio, l’assorbimento di elevate forze laterali, una lunga durata o la compensazione di dislivelli.

Una ventosa è la parte in elastomero del sistema di presa a vuoto. Può essere avvitata alla pinza di presa a vuoto utilizzando un elemento di collegamento adeguato.

Materiali delle ventose

Data la varietà di esigenze che una ventosa a vuoto deve soddisfare, è fondamentale disporre di un’ampia scelta di materiali. Le proprietà dei materiali garantiscono la resistenza chimica, meccanica e alla temperatura richiesta dalla ventosa a vuoto. I nostri esperti di materiali del team dedicato agli elastomeri comprendono queste sfide e sono in grado di sviluppare il materiale più adatto alle esigenze più disparate. Scopri di più sui materiali utilizzati per le ventose qui.

Le ventose sono disponibili in una varietà di forme

I sistemi di presa a vuoto sono disponibili in design rotondo e ovale. Le ventose rotonde sono adatte alla movimentazione di pezzi piatti. Le ventose ovali vengono utilizzate per pezzi stretti e allungati. Si distingue inoltre tra ventose piatte e ventose a soffietto.

Ventosa piatta

Le ventose piatte si contraddistinguono per l'altezza totale ridotta e il volume interno limitato. Il volume ridotto garantisce un tempo di soffiaggio breve. Inoltre, il design delle ventose piatte presenta una buona stabilità intrinseca e garantisce un'elevata precisione di posizionamento. Le ventose piatte vengono utilizzate principalmente in processi altamente dinamici.

Ventosa a soffietto

Le ventose dotate di uno o più soffietti presentano il vantaggio di poter compensare le differenze di altezza e di essere più flessibili rispetto alle ventose piatte. I soffietti garantiscono inoltre un effetto di ammortizzamento quando il sistema di presa viene posizionato sul pezzo. Ciò consente di afferrare delicatamente pezzi sensibili utilizzando una ventosa a soffietto. Le ventose a soffietto vengono solitamente utilizzate per pezzi confezionati in pellicola, nonché per parti di carrozzeria o componenti di elettronica.

Ventosa e elemento di collegamento

Una ventosa viene collegata al sistema di aspirazione tramite un elemento di collegamento. Insieme, le ventose e gli elementi di collegamento formano un sistema di presa a vuoto. A seconda delle esigenze, l’elemento di collegamento viene vulcanizzato, inserito, fissato saldamente tramite clip o avvitato. Una ventosa può essere fornita completamente assemblata o come set autonomo (ventosa a vuoto e elemento di collegamento).

Prodotti

Termini correlati

Ventose a soffietto
Le ventose a soffietto sono ventose dotate di una o più pieghe.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello