Glossario
Cliccate sulla prima lettera del termine che state cercando e sarete rapidamente indirizzati al termine che state cercando.
a
Attrezzature per la handling dei materiali
I sollevatori a vuoto alleggeriscono l'operatore dal peso del pezzo, garantendo così una modalità di lavoro ergonomica
b
Bin picking
Il bin picking è il prelievo automatizzato di componenti dai cassonetti per ottenere maggiore rendimento e sicurezza.
Blocchi di bloccaggio a vuoto K1
I blocchi di serraggio a vuoto K1 vengono utilizzati su sistemi a console dotati di un unico circuito di vuoto.
Braccio del manipolatore
I bilanciatori a fune collaborativi sostengono il sollevamento e l'abbassamento dei carichi nei settori industriali.
c
Camera bianca
Una camera bianca è un ambiente controllato in cui la qualità dell'aria è rigorosamente regolata per garantire i più alti standard di pulizia e sicurezza.
Campo pressione di comando
Il campo pressione di comando indica il campo tra la più bassa e la più alta pressione di comando ammessa.
Capacità di aspirazione
La capacità di aspirazione indica la potenza di aspirazione di un produttore di vuoto.
Chatbot
Il chatbot di Schmalz è un sistema basato sull'intelligenza artificiale che assiste i visitatori rispondendo alle loro domande su prodotti e servizi.
Cobot
I robot collaborativi (cobot) ottimizzano la Produzione 4.0 lavorando a stretto contatto con l'uomo per una maggiore flessibilità e rendimento.
Coefficiente di attrito
Il coefficiente di attritoμ definisce il rapporto tra la forza di attrito e la forza normale (pressione di contatto tra la ventosa e il pezzo).
Corsa ventosa
La corsa ventosa indica l'effetto di sollevamento che si genera nella ventosa durante il processo di aspirazione.
d
Dispositivi di sollevamento
Promuovere il sollevamento e lo spostamento di carichi pesanti in modo non dannoso per la salute grazie a dispositivi di sollevamento ergonomici.
Dispositivo di bloccaggio
I dispositivi di bloccaggio vengono utilizzati per fissare i pezzi alle macchine utensili e garantire il loro fissaggio sicuro. Fungono da interfaccia tra il pezzo e la macchina.
Dispositivo di sollevamento intelligente
I bilanciatori a fune collaborativi sostengono il sollevamento e l'abbassamento dei carichi nei settori industriali.
Dispositivo di sollevamento intelligente
I bilanciatori a fune collaborativi sostengono il sollevamento e l'abbassamento dei carichi nei settori industriali.
Durezza Shore
La durezza Shore indica la durezza degli elastomeri e dei materiali sintetici.
e
Effetto Venturi
L'effetto Venturi descrive la correlazione tra pressione dinamica e statica dell'aria che scorre in un tubo.
Equazione di sollevamento del NIOSH
Il metodo di misurazione internazionale quantifica lo sforzo a cui è sottoposta la schiena durante i processi di handling utilizzando un parametro specifico.
Ergonomico
L'ergonomia è il design adattatore degli ambienti di lavoro che si concentra sulle persone.
ESD (scariche elettrostatiche)
ESD è l'acronimo di Electrostatic Discharge e descrive le scariche elettrostatiche (ESD) tra oggetti con potenziali diversi.
Esoscheletro
Un esoscheletro è un sistema di sostegno che si indossa sul corpo e che allevia lo sforzo a carico dei muscoli e dei giunti durante i lavori fisici pesanti.
Evento di carico
L'evento di carico indica il compito di movimentazione, ovvero il processo di movimentazione di un pezzo.
f
Filtri per vuoto
I filtri per vuoto vengono utilizzati nei sistemi a vuoto per proteggere i singoli componenti dalla contaminazione.
Forza di presa
La forza di presa definisce la forza che può essere applicata da una ventosa per la presa di un pezzo.
Forza normale
La forza normale indica la componente di forza che agisce verticale rispetto a una superficie.
Forza trasversale
La forza trasversale definisce la forza che agisce tangenzialmente a una superficie.
Funzione di regolazione dell’aria
La funzione di regolazione dell'aria indica la capacità di un eiettore di risparmiare aria compressa durante il processo di movimentazione.
g
Gemello digitale
I gemelli digitali sono immagini virtuali di oggetti o processi reali che utilizzano dati per replicare con precisione le loro proprietà e il loro comportamento.
Generare il vuoto autonomamente
Una panoramica delle varie opzioni per la generazione di vuoto.
Generazione di vuoto elettrico
La generazione di vuoto elettrico crea il vuoto senza l'uso di aria compressa. Viene utilizzata nell'industria e nella logistica per rendere i processi efficienti dal punto di vista energetico e flessibili.
Gru a ponte
Questa gru, che occupa poco spazio e garantisce un funzionamento fluido, è sostenuta da binari e può essere integrata nelle strutture del tetto già esistenti.
Gru girevole
Una gru girevole viene utilizzata per sollevare e spostare pezzi pesanti.
Gru girevole a colonna
Le gru girevoli a colonna vengono utilizzate per un’ampia gamma di processi di movimentazione manuale
Gru girevole a parete
Le gru girevoli a parete di Schmalz sono estremamente versatili e possono essere abbinate a un paranco a catena, a un paranco a fune, a bilanciatori a fune collaborativi e ad altri dispositivi di sollevamento.
Gru in alluminio
Le gru in alluminio consentono di movimentare carichi pesanti in modo ergonomico grazie alla loro costruzione leggera e alla loro modularità.
h
Handling Technology
La tecnologia di handling sposta i pezzi in processi automatizzati o manuali.
i
IA (Intelligenza Artificiale)
L'IA (intelligenza artificiale) consente di prendere decisioni automatizzate, di riconoscere i modelli e di ottimizzare i processi nel settore industriale e tecnologico.
Imballaggi per sollevatori a vuoto
Gestisci senza sforzo colli pesanti e ingombranti. I sollevatori a vuoto per l'handling degli imballaggi consentono di spostare carichi pesanti in modo sicuro per la salute.
Imballaggio di fine linea (EOLP)
Il confezionamento di fine linea si riferisce all'imballaggio automatico dei prodotti alla fine di una linea di produzione o di assemblaggio.
IO-Link
I sensori e gli attuatori sono connessi in modo intelligente con IO-Link.
ISO 11228
La norma ISO 11228 è uno standard internazionale per la valutazione ergonomica della movimentazione manuale dei carichi.
Isteresi
L'isteresi indica una differenza di pressione tra due punti d'intervento, definendo così lo stato del segnale di uscita.
l
Litro normale
Il litro normale è lo stato del gas che riempie un litro a 20°C e 1.013 bar (stato normale).
Logistica 4.0
La Logistica 4.0 effettua in tempo reale la connessione tra il flusso dei materiali e quello delle informazioni: è proprio questo il fondamento dei processi in gran parte autoregolati.
m
Manutenzione predittiva
La manutenzione predittiva utilizza l'analisi sostenuta dall'intelligenza artificiale per rilevare precocemente le esigenze di manutenzione e prevenire i tempi di fermo non pianificati.
Materiale della ventosa HT1
HT1 è un materiale per ventose sviluppato da Schmalz per una movimentazione sicura e delicata delle superfici sensibili.
Monitoraggio delle condizioni
Il monitoraggio delle condizioni fornisce dati in tempo reale sulle condizioni di macchine e sistemi.
Movimentazione sottovuoto
Grazie alla movimentazione sottovuoto, i pezzi possono essere spostati con facilità, sia automaticamente che manualmente.
MRC collaborazione (uomo-robot)
La collaborazione uomo-robot (MRC) è sinonimo di collaborazione sicura ed efficiente tra uomo e robot, che rende i processi produttivi più flessibili e produttivi.
p
Pallettizzazione
End-to-arm tooling per la pallettizzazione e la depallettizzazione
PCF (Impronta di carbonio del prodotto)
L'impronta di carbonio del prodotto (PCF) rende visibile l'impatto climatico dei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita, come base per un'ottimizzazione sostenibile.
Perdita
Per perdita si intende un punto non a tenuta all'interno del sistema per il vuoto.
Piastre di sollevamento per sollevatori a vuoto
Handling agevole di un'ampia varietà di lastre grazie ai sollevatori a vuoto. Questi dispositivi consentono di effettuare il sollevamento e lo spostamento di carichi pesanti in modo da non compromettere la salute.
Piccola pompa per vuoto
Le pompe per vuoto di piccole dimensioni si contraddistinguono per il loro design compatto e il vuoto elevato.
Pick and place
I sistemi pick & place con tecnologia del vuoto consentono una movimentazione sicura e delicata del materiale a velocità di processo elevate.
Pinze di presa
I sistemi di presa Schmalz trovano impiego nella movimentazione automatizzata in un'ampia gamma di settori, quali l'imballaggio, la lavorazione del legno o la logistica interna.
Plug-and-work
Plug-and-work semplifica l'automazione grazie alla rapida integrazione dei cobot e alla tecnologia del vuoto intelligente.
Pompa a griffa
Le pompe a griffe sono generatori di vuoto a secco che generano vuoto senza olio.
Pompa a membrana
La pompa a membrana è un generatore di vuoto elettrico con una membrana flessibile. Ha un design compatto, richiede poco olio durante il funzionamento e richiede poca manutenzione.
Pompa per vuoto
Le pompe per vuoto vengono utilizzate per generare un'elevata pressione negativa (vuoto).
Pompa per vuoto rotativa
La pompa per vuoto rotativa è un generatore di vuoto che utilizza pale rotanti per generare il vuoto in modo affidabile e può essere utilizzata per un'ampia gamma di applicazioni.
Pompa Venturi
Le pompe Venturi funzionano secondo il principio del venturi e contribuiscono a generare un vuoto in modo pneumatico.
Portata nominale
La portata nominale indica la portata massima per un determinato diametro (diametro nominale) a uno specifico valore di vuoto.
Portata volumetrica
La portata volumetrica indica un determinato volume di un fluido che si muove attraverso una sezione in una determinata unità di tempo.
Posizione di riposo valvola
La posizione di riposo NC/NO di una valvola indica la posizione della valvola in stato non azionata.
Potenza di aspirazione
La capacità di aspirazione indica la potenza di aspirazione di un produttore di vuoto.
Pressione ambiente
La pressione ambiente indica la pressione idrostatica presente in un punto a scelta. Si parla anche di pressione atmosferica.
Pressione assoluta
La pressione assoluta si riferisce allo zero assoluto, ovvero allo spazio assolutamente privo di molecole.
Pressione atmosferica
La pressione ambiente indica la pressione idrostatica presente in un punto a scelta. Si parla anche di pressione atmosferica.
Pressione di riferimento
La pressione di riferimento indica la pressione a cui si riferisce un sensore. I vacuostati possiedono, ad esempio, un attacco per la pressione di riferimento.
Pressione normale
La pressione normale indica la pressione atmosferica in condi zioni normali.
Pressione relativa
La pressione relativa indica il valore di pressione riferito alla pressione ambiente.
Principio di Bernoulli
Il principio Bernoulli descrive il fenomeno per cui in un fluido.
Prodotto 4.0
Produzione 4.0 descrive la trasformazione del lavoro di produzione verso una fabbrica intelligente. Prodotti e sistemi collegati in rete rendono la produzione più flessibile e più efficiente.
Produttore di sollevatori a vuoto
Nel settore dell'handling, Schmalz offre soluzioni innovative per l'industria e il commercio con sollevatori a vuoto e sistemi gru.
Protocollo GHG (Greenhouse Gas Protocol)
Il Protocollo sui gas serra è lo standard riconosciuto a livello mondiale per la registrazione e il bilanciamento delle emissioni di gas serra.
Punto di rallentamento
Il punto di commutazione indica un punto in cui un interruttore modifica lo stato del suo segnale di uscita.
r
Raggio di curvatura minimo
Il raggio di curvatura minimo indica il raggio minore che può essere afferrato in modo sicuro con una ventosa.
Resistenza all'abrasione
La resistenza all'abrasione (resistenza all'usura) si riferisce alla capacità delle ventose di resistere all'usura meccanica.
Resistenza all'usura
La resistenza all'abrasione (resistenza all'usura) si riferisce alla capacità delle ventose di resistere all'usura meccanica.
Resistenza di flusso
La resistenza di flusso indica una sezione di flusso ridotta in una tubazione con il vuoto.
Robot collaborativo
I robot collaborativi (cobot) ottimizzano la Produzione 4.0 lavorando a stretto contatto con l'uomo per una maggiore flessibilità e rendimento.
Robot mobile autonomo (AMR)
I robot mobili autonomi (AMR) automatizzano il trasporto interno delle merci, aggirando autonomamente gli ostacoli e adattando i propri percorsi in tempo reale.
s
Sacchi per sollevatore a vuoto / Merci in sacchi
Sollevate e spostate sacchi e merci imballate senza sforzo grazie ai sollevatori a vuoto. Questi dispositivi consentono di movimentare in modo ergonomico i sacchi di dimensioni compatte.
Scatola di cartone per sollevatore a vuoto
Sollevate e spostate senza sforzo cartoni e scatole a ritmi di lavoro elevati grazie ai sollevatori a vuoto per la movimentazione dei cartoni.
Sicurezza sovrappressione
La sicurezza sovrappressione indica la pressione massima a cui può essere soggetto un corpo (ad esempio serbatoio o filtro per vuoto).
Sistema centrale con il vuoto
Un sistema centrale con il vuoto indica un sistema in cui la produzione di vuoto avviene in modo centrale per tutte le ventose.
Sistema di aspirazione
I sistemi a vuoto sono dispositivi o pinze di presa utilizzati nel settore della handling che funzionano grazie al vuoto.
Sistema di bloccaggio
Il sistema di bloccaggio fissa i pezzi in lavorazione durante la lavorazione applicando una forza mirata.
Sistema di handling
I sistemi di movimentazione sono strumenti che facilitano i processi di sollevamento manuale ergonomici in un’ampia gamma di settori industriali.
Sistema di presa a vuoto
I sistemi di presa a vuoto costituiscono il punto di contatto diretto con il pezzo. Sono stati sviluppati in modo speciale per diverse applicazioni.
Sistema di produzione di vuoto decentrato
In un sistema di produzione di vuoto decentrato, il vuoto viene prodotto in modo decentrato, ovvero direttamente su ogni ventosa per il vuoto.
Sistema gru
Di norma, tutti i sistemi nel settore della handling che prevedono una gru come elemento centrale vengono definiti "sistemi gru".
Sistema gru
I sistemi gru vengono utilizzati in quasi tutti i processi di produzione, assemblaggio e logistica all'interno di un'azienda.
Sistemi a vuoto
La tecnologia del vuoto offre numerose soluzioni efficienti nelle applicazioni di automazione, bloccaggio e movimentazione.
Sistemi di bloccaggio
I sistemi di bloccaggio vengono utilizzati nelle macchine CNC. Attraverso il vuoto, i pezzi sono fissati saldamente ai sistemi di serraggio.
Sistemi di movimentazione
Soluzioni per la movimentazione manuale e automatica con il vuoto.
Sistemi di presa
I sistemi di presa Schmalz vengono impiegati nei processi di handling automatizzato in svariati settori industriali, quali l'imballaggio, la lavorazione del legno e l'intralogistica.
Soffiante a canale laterale
Le soffianti a canale laterale, note anche come compressori a canale laterale, garantiscono prestazioni di vuoto stabili nella produzione e nell'automazione grazie al loro speciale principio di flusso.
Sollevatore a vuoto
I sollevatori a vuoto alleggeriscono l'operatore dal peso del pezzo, garantendo così una modalità di lavoro ergonomica
Sollevatore a vuoto per balle in gomma grezza
Handling semplice, agevole e efficiente di balle in gomma grezza pesanti e ingombranti grazie ai sollevatori tubo a vuoto Schmalz.
Sollevatore a vuoto per la lamiera
Maneggia con facilità lastre pesanti e ingombranti grazie ai sollevatori a vuoto per la handling delle piastre.
Sollevatore a vuoto per lastre
Un sollevatore a piastra a vuoto può essere utilizzato per sollevare una vasta gamma di pezzi, quali pannelli di legno e parti in lamiera.
Sollevatore a vuoto per lastre di pietra
Sollevamento e spostamento ergonomici ed efficienti di pietre naturali pesanti e di ingombranti dimensioni grazie ai sollevatori a vuoto per pietre naturali.
Sollevatore a vuoto per legno
Effortless handling of suction-tight wood with vacuum lifters. These devices allow you to move heavy loads without compromising your health.
Sollevatore a vuoto per pietra naturale
Sollevamento e spostamento ergonomici ed efficienti di pietre naturali pesanti e di forma irregolare grazie ai sollevatori a vuoto per pietre naturali.
Sollevatore a vuoto per truciolato
Sollevate e spostate facilmente trucioli pesanti, ingombranti e di grandi dimensioni grazie ai sollevatori a vuoto.
Sollevatore a vuoto per vetro
Handling sicuro e a bassa pressione del vetro grazie ai sollevatori a vuoto per vetro. Questi dispositivi consentono di spostare in modo ergonomico componenti in vetro di grandi dimensioni.
Sollevatore di aspirazione
I sollevatori a vuoto generano forza di presa per afferrare in modo sicuro e spostare con precisione i pezzi.
Sollevatore per sacchi
I sollevatori per sacchi facilitano l'handling di sacchi pesanti e ingombranti.
Sollevatore tubo
I sollevatori tubo vengono utilizzati per afferrare, spostare e poi posare i pezzi da lavorare nei processi di intralogistica e in altri processi di handling.
Sollevatore tubo a vuoto
I sollevatori a tubo a vuoto sono sistemi di movimentazione utilizzati in tutti i processi di movimentazione logistica interna manuale e in altri processi di movimentazione.
t
Tecnologia dell'automazione
Nella tecnologia dell'automazione, le singole macchine o interi impianti eseguono i processi in modo sostanzialmente autonomo.
Tecnologia di bloccaggio a vuoto
La tecnologia di bloccaggio a vuoto fissa i pezzi su tutta la loro superficie tramite il vuoto: in modo delicato, senza deformazioni e senza punti di bloccaggio meccanici.
Tecnologia di sollevamento
La tecnologia di sollevamento trova impiego in numerose operazioni di sollevamento, sia automatizzate che manuali, in un’ampia gamma di settori industriali.
Tecnologia NFC
La tecnologia NFC consente la comunicazione senza contatto
Tecnologia ugelli Eco Nozzle
La tecnologia degli ugelli ecologici si basa sul principio del venturi multistadio.
Temperatura d’intervento
La temperatura d'intervento definisce il campo di temperatura in cui può essere impiegato o messo in esercizio un prodotto.
Temperatura del pezzo
La temperatura del pezzo indica la temperatura di un pezzo da movimentare.
Temperatura normale
La temperatura normale indica la temperatura in condizioni normali.
Tempo di ciclo
Il tempo di ciclo indica il tempo che intercorre fino al completamento di un processo di movimentazione che si ripete.
Tempo di evacuazione
Il tempo di recupero è il lasso di tempo in cui un prodotto non viene impiegato, per cui non è soggetto a sollecitazioni elevate, quindi recupera.
Tempo di recupero
Il tempo di recupero è il lasso di tempo in cui un prodotto non viene impiegato, per cui non è soggetto a sollecitazioni elevate, quindi recupera.
Tempo di ventilazione
Il tempo di ventilazione è il tempo necessario per eliminare il vuoto in un sistema.
u
Uscita di commutazione NPN
L'uscita di commutazione NPN è la configurazione di un'uscita di commutazione dove l'utenza è collegata fissa al polo positivo della sorgente della tensione di alimentazione.
Uscita di commutazione PNP
L'uscita di commutazione NPN è la configurazione di un'uscita di commutazione dove l'utenza è collegata fissa alla massa della sorgente della tensione di alimentazione.
v
Vacuostato
I vacuostati garantiscono il funzionamento sicuro di un circuito a vuoto.
Valvola di esclusione
La valvola di esclusione indica una valvola che controlla autonomamente la portata volumentrica.
Valvola di inversione
Una valvola di inversione indica la valvola commutatrice di una soffiante.
Veicolo a guida automatica (AGV)
Un sistema di veicoli a guida automatica trasporta il materiale senza conducente tra stazioni prestabilite, sotto il controllo di un sistema di controllo di livello superiore.
Ventosa
Le ventose costituiscono l'interfaccia con il pezzo
Ventosa a soffietto
Le ventose a soffietto sono ventose a vuoto dotate di uno o più soffietti. Grazie ai soffietti, consentono una handling particolarmente delicata del pezzo.
Ventosa a vuoto
Le ventose forniscono la connessione tra il pezzo in lavorazione e il sistema e sono disponibili in varie forme.
Ventosa piatta
Gli aspirapolvere piatti sono aspirapolvere dal design piatto, con un volume interno ridotto.
Ventose a soffietto
Le ventose a soffietto sono ventose dotate di una o più pieghe.
Visione artificiale (elaborazione di immagini industriali)
La visione artificiale si riferisce al riconoscimento visivo automatizzato e alla valutazione dei dati delle immagini per processi precisi di ispezione e controllo nei settori industriali.
Volume interno
Il volume interno indica il volume di un corpo che deve essere evacuato durante un procedimento di aspirazione.
Vuoto
Il vuoto, o pressione negativa, indica un campo di pressione inferiore alla pressione atmosferica.
Vuoto alto
Il vuoto alto indica il campo di vuoto in cui è presente una pressione assoluta da 10-7 mbar a 10-3 mbar.
Vuoto basso
Il vuoto basso indica il campo di vuoto in cui è presente una pressione assoluta da 1 mbar alla pressione ambiente (1.013 mbar).
Vuoto medio
Il vuoto medio indica il campo di vuoto in cui è presente una pressione assoluta da 0,001 mbar a 1 mbar.