Schmalz

Glossar

Werden Sie schnell mit einem Klick auf den gesuchten Anfangsbuchstaben zu den gesuchten Begriffen geleitet.

a
Abriebbeständigkeit
Abriebfestigkeit (Abriebbeständigkeit) bezeichnet die Widerstandsfähigkeit von Saugern.
Abriebfestigkeit
Abriebfestigkeit (Abriebbeständigkeit) bezeichnet die Widerstandsfähigkeit von Saugern.
Absolutdruck
In einem absoluten Vakuum herrscht ein Druck von 0 bar.
Aluminiumkran
Aluminiumkrane erleichtern dank ihrer Leichtbauweise und ihrer Modularität das ergonomische Bewegen von schweren Lasten.
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) regelt die Sicherheit am Arbeitsplatz und schreibt Gefährdungsbeurteilungen vor.
Arbeitsstättenverordnung (ArbstättV)
Die ArbStättV legt fest, wie Arbeitsplätze und Arbeitsräume sicher und funktional gestaltet werden müssen.
Atmosphärendruck
Der Umgebungsdruck bezeichnet den hydrostatischen Druck, der an einem beliebigen Punkt herrscht.
Automatisierungstechnik
In der Automatisierungstechnik führen einzelne Maschinen oder ganze Anlagen Prozesse weitestgehend selbständig durch.
b
Balgsauger
Balgsauger sind Sauger mit einer oder mehreren Falten.
Belüftungszeit
Bezeichnet die Zeit zur Belüftung eines Vakuumsystems.
Bernoulli-Prinzip
Das Bernoulli-Prinzip beschreibt den Druckabfall eines Fluids.
Berufsgenossenschaftliche Vorschrift (BGV)
Die DGUV-Vorschriften regeln Sicherheitsstandards und schützen vor Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten.
Berufsgenossenschaftliches Regelwerk (BGR)
Die DGUV-Vorschriften regeln Sicherheitsstandards und schützen vor Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten.
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV §14)
Die Betriebssicherheitsverordnung regelt die Sicherheit von Vakuumanlagen, berücksichtigt Ergonomie und fordert regelmäßige Inspektionen.
Bin Picking
Bin Picking ist die automatisierte Entnahme von Werkstücken aus Behältern für mehr Effizienz und Sicherheit.
Brückenkran
Der platzsparende, leichtgängige Brückenkran ist schienengestützt und kann in bestehende Dachkonstruktionen integriert werden.
c
Chatbot
Der Schmalz Chatbot ist ein KI-basiertes System, das Besucher bei Anliegen zu Produkten und Services unterstützt.
Cobot
Kollaborative Roboter (Cobots) optimieren die Produktion 4.0 durch enge Zusammenarbeit mit Menschen für mehr Flexibilität und Effizienz.
Condition Monitoring (Zustandsüberwachung)
Condition Monitoring liefert Echtzeitdaten zum Zustand von Maschinen und Anlagen.
d
Dezentrales Vakuum-System
In einem dezentralen Vakuum-System wird das Vakuum dezentral erzeugt.
DGUV (Unfallverhütungsvorschriften)
Die DGUV-Vorschriften regeln Sicherheitsstandards und schützen vor Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten.
Digitaler Zwilling (Digital Twin)
Digitale Zwillinge sind virtuelle Abbilder realer Objekte oder Prozesse, die mithilfe von Daten deren Eigenschaften und Verhalten präzise nachbilden.
Drehschieberpumpe
Drehschieberpumpe ist ein Vakuum-Erzeuger, der durch rotierende Schieber zuverlässig Unterdruck erzeugt und vielseitig eingesetzt wird.
e
Eco-Düsentechnologie
Die Eco-Düsentechnologie basiert auf einem mehrstufigen Venturi-Prinzip.
Einsatztemperatur
Die Einsatztemperatur bezeichnet einen Temperaturbereich.
Ejektoren
Ejektoren arbeiten nach dem Venturi-Prinzip und dienen zur pneumatischen Vakuum-Erzeugung.
Elektrische Vakuum-Erzeugung
Elektrische Vakuum-Erzeugung erzeugt Unterdruck ohne den Einsatz von Druckluft. Sie wird in Industrie und Logistik genutzt, um Prozesse energieeffizient und flexibel zu gestalten.
End-of-Line Packaging (EOLP)
End-of-Line Packaging bezeichnet das automatisierte Verpacken von Produkten am Ende einer Produktions- oder Montagelinie.
Ergonomie
Ergonomie ist die anpassungsfähige Gestaltung von Arbeitsumgebungen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt.
Erholzeit
Die Erholzeit bezeichnet die Zeitspanne, in der das Produkt nicht im Einsatz ist.
ESD (Elektrostatische Entladung)
ESD steht für Electrostatic Discharge und beschreibt elektrostatische Entladungen zwischen Objekten mit unterschiedlichem Potential.
Evakuierungszeit
Die Evakuierungszeit bezeichnet die Zeit, die notwendig ist, um ein gegebenes Volumen auf einen erforderlichen Vakuum-Wert zu evakuieren.
f
Faltenbalgsauger
Faltenbalgsauger sind Vakuumsauger mit einem oder mehreren Balg. Aufgrund des Balgs ermöglichen Sie eine besonders schonende Handhabung des Werkstücks.
Feinvakuum
Das Feinvakuum bezeichnet den Bereich des Vakuums, in dem ein absoluter Druck von 0,001 mbar bis 1 mbar herrscht.
Flachsauger
Flachsauger sind Sauger in flacher Bauform, mit geringem inneren Volumen.
g
GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol)
Das Greenhouse Gas Protocol ist der weltweit anerkannte Standard für die Erfassung und Bilanzierung von Treibhausgasemissionen.
Greifsysteme
Greifsysteme von Schmalz werden in der automatisierten Handhabung in den verschiedensten Branchen, wie Verpackung, Holz oder Intralogistik, eingesetzt.
Greiftechnik
Greifsysteme von Schmalz werden in der automatisierten Handhabung in den verschiedensten Branchen, wie Verpackung, Holz oder Intralogistik, eingesetzt.
Grobvakuum
Das Grobvakuum bezeichnet den Bereich des Vakuums in dem ein absoluter Druck von 1 mbar bis Umgebungsdruck (1.013 mbar) herrscht.
h
Haltekraft
Die Haltekraft bezeichnet die Kraft, die von einem Sauggreifer aufgebracht werden kann, um ein Werkstück zu greifen.
Handhabungssysteme
Handhabungssysteme bilden die Grundlage der verschiedensten manuellen und automatischen Prozesse.
Handhabungstechnik
Handhabungstechnik bewegt Werkstücke in automatisierten oder manuellen Prozessen.
Handlingsysteme
Handlingsysteme sind Hilfsmittel für manuelle, ergonomische Hebeprozesse in einer Vielzahl von Branchen.
Hebegeräte
Mit ergonomischen Hebegeräten das gesundheitsschonende Heben und Bewegen von schweren Lasten steigern.
Hebehilfe
Vakuumheber entlasten den Bediener vom Gewicht des Werkstücks und realisieren so eine ergonomische Arbeitsweise
Hebetechnik
Hebetechnik findet Verwendung in zahlreichen automatisierten und manuelle Hebevorgängen in der verschiedensten Branchen.
Hochvakuum
Das Hochvakuum bezeichnet den Bereich des Vakuums in dem ein absoluter Druck von 10-7 mbar bis 10-3 mbar herrscht.
Hysterese
Die Hysterese bezeichnet eine Druckdifferenz zwischen zwei Schaltpunkten und definiert damit den Zustand des Ausgangssignals.
i
Inneres Volumen
Das innere Volumen gibt das Volumen eines Körpers an, welches bei einem Ansaugvorgang evakuiert werden muss.
IO-Link
Mit IO-Link werden Sensoren und Aktoren intelligent vernetzt.
ISO 11228
ISO 11228 ist eine internationale Norm zur ergonomischen Bewertung der manuellen Lastenhandhabung.
k
K1-Blocksauger
Der Einkreissauger eignet sich für den Einsatz auf Konsolentischen mit nur einem Vakuumkreislauf.
KI (Künstliche Intelligenz)
KI (Künstliche Intelligenz) ermöglicht automatisierte Entscheidungen, Mustererkennung und Prozessoptimierung in Industrie und Technik.
Klauenpumpe
Klauenpumpe ist ein trockener Vakuum-Erzeuger, der Unterdruck ohne Öl erzeugt.
Kleine Vakuumpumpe
Kleine Vakuumpumpen zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise und ein hohes Vakuum aus.
Kollaborativer Roboter
Kollaborative Roboter (Cobots) optimieren die Produktion 4.0 durch enge Zusammenarbeit mit Menschen für mehr Flexibilität und Effizienz.
Krananlage
Krananlagen kommen in nahezu allen innerbetrieblichen Produktions-, Montage- und Logistikprozessen zum Einsatz.
Kransysteme
Als Kransystem werden in der Regel alle Systeme im Bereich der Handhabung bezeichnet, die einen Kran als zentrales Element vorsehen.
l
Lastfall
Der Lastfall bezeichnet die Handhabungsaufgabe, also den Ablauf der Handhabung eines Werkstücks.
Leckage
Leckage bezeichnet eine Undichtigkeit innerhalb des Vakuum- Systems.
Luftsparfunktion
Die Luftsparfunktion bezeichnet die Funktion eines Ejektors, Druckluft während des Handhabungsvorgangs einzusparen.
m
Machine Vision (Industrielle Bildverarbeitung)
Machine Vision bezeichnet die automatisierte visuelle Erkennung und Auswertung von Bilddaten für präzise Prüf- und Steuerprozesse in der Industrie.
Membranpumpe
Die Membranpumpe ist ein elektrischer Vakuum-Erzeuger mit flexibler Membran. Sie ist kompakt gebaut, ölarm im Betrieb und wartungsarm.
Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK)
Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) steht für die sichere und effiziente Zusammenarbeit von Mensch und Roboter, die Produktionsprozesse flexibler und produktiver macht.
n
Nenndurchfluss
Der Nenndurchfluss bezeichnet den maximalen Durchfluss, der durch einen bestimmten Durchmesser (Nenndurchmesser) bei einem bestimmten Vakuumwert fließt.
NFC-Technologie
NFC-Technologie ist eine kontaktlose Kommunikation
NIOSH-Hebeformel
Das internationale Messverfahren macht die Belastung für den Rücken bei manuellen Handhabungsprozessen durch eine konkrete Kennzahl messbar.
Normalkraft
Die Normalkraft bezeichnet die Kraftkomponente, die senkrecht zu einer Fläche wirkt.
Normdruck
Der Normdruck bezeichnet den Druck der in der Atmosphäre unter Normbedingungen herrscht.
Normliter
Normliter ist der Gaszustand, der bei 20 °C und 1.013 mbar (Normzustand) einen Liter ausfüllt.
Normtemperatur
Die Normtemperatur bezeichnet die Temperatur, die unter Normbedingungen herrscht.
NPN-Schaltausgang
Der NPN-Schaltausgang bezeichnet die Konfiguration eines Schaltausgangs.
p
Palettierer
End-of-Arm-Tooling für Palettieraufgaben
PCF (Product Carbon Footprint)
Der Product Carbon Footprint (PCF) macht die Klimawirkung von Produkten entlang ihres Lebenszyklus sichtbar – als Basis für nachhaltige Optimierung.
Pick-and-Place
Pick-and-Place-Systeme mit Vakuumtechnik ermöglichen sichere, materialschonende Handhabung bei hoher Prozessgeschwindigkeit.
Plug-and-Work
Plug-and-Work vereinfacht die Automatisierung durch schnelle Cobot-Integration und intelligente Vakuumtechnik.
PNP-Schaltausgang
Der PNP-Schaltausgang bezeichnet die Konfiguration eines Schaltausgangs.
Predictive Maintenance (Vorausschauende Instandhaltung)
Mit KI-gestützter Analyse erkennt die vorausschauende Instandhaltung Wartungsbedarf frühzeitig und verhindert ungeplante Ausfälle.
Produktion 4.0
Produktion 4.0 beschreibt den Wandel der Produktionsarbeit hin zu einer intelligenten Fabrik. Vernetzte Produkte und Anlagen gestalten die Produktion flexibler und effizienter.
q
Querkraft
Die Querkraft bezeichnet die Kraft, die tangential zu einer Fläche wirkt.
r
Referenzdruck
Der Referenzdruck bezeichnet den Druck, auf den sich ein Sensor bezieht.
Reibungskoeffizient
Der Reibungskoeffizient μ bezeichnet das Verhältnis von Reibungskraft zur Normalkraft (Anpresskraft zwischen Sauggreifer und Werkstück).
Reinraum
Ein Reinraum ist eine kontrollierte Umgebung, deren Luftqualität streng reguliert wird, um höchste Sauberkeits- und Sicherheitsstandards sicherzustellen.
Relativdruck
Der Relativdruck bezeichnet den Wert des Drucks, bezogen auf den herrschenden Umgebungsdruck.
Reversierventil
Ein Reversierventil bezeichnet ein Umsteuerventil eines Gebläses.
Ruhestellung
Die Ruhestellung eines NC-/NO-Ventils bezieht sich auf die Position des Ventils, wenn es nicht betätigt wird.
s
Sackheber
Sackheber erleichtern den Umgang mit schweren und unhandlichen Säcken.
Sauger
Sauger bilden die Schnittstelle zum Werkstück
Saugerhub
Der Saugerhub bezeichnet den Hubeffekt.
Sauggreifer
Sauggreifer werden in Vakuumsystemen zum Greifen von Werkstücken eingesetzt.
Sauggreiferwerkstoff HT1
HT1 ist ein von Schmalz entwickelter Sauggreiferwerkstoff für die sichere und schonende Handhabung empfindlicher Oberflächen.
Saugheber
Saugheber erzeugen Vakuumkraft, um Werkstücke sicher zu greifen und präzise zu bewegen.
Saugkraft
Die Haltekraft bezeichnet die Kraft, die von einem Sauggreifer aufgebracht werden kann, um ein Werkstück zu greifen.
Saugleistung
Das Saugvermögen bezeichnet die Saugleistung eines Vakuum- Erzeugers.
Saugnapf
Saugnäpfe greifen das Werkstück in einer Handhabungsanlage.
Saugvermögen
Das Saugvermögen bezeichnet die Saugleistung eines Vakuum- Erzeugers.
Säulenschwenkkran
Säulenschwenkkrane kommen bei einer Vielzahl von manuellen Handhabungsprozessen zum Einsatz
Schaltpunkt
Der Schaltpunkt bezeichnet einen Punkt, an dem ein Schalter den Zustand seines Ausgangssignals ändert.
Schlauchheber
Schlauchheber werden dazu benutzt, Werkstücke in Intralogistik- und anderen Handhabungsprozessen zu greifen, zu bewegen und anschließend wieder abzusetzen.
Schwenkkran
Ein Schwenkkran dient zum Heben und Versetzen von schweren Werkstücken.
Seilbalancer
Seilbalancer unterstützen beim Heben und Senken von Lasten in der Industrie.
Seitenkanalgebläse
Seitenkanalgebläse, auch Seitenkanalverdichter genannt, sorgen mit ihrem speziellen Strömungsprinzip für eine stabile Vakuumleistung in der Produktion und Automatisierung.
Shorehärte
Die Shorehärte bezeichnet die Härte von Elastomeren und Kunststoffen.
Spannmittel
Spannmittel fixieren Werkstücke in der Zerspanung durch gezielte Kraftübertragung.
Spannsysteme
Der Einsatz von Spannsysteme erfolgt auf CNC-Maschinen. Mittels Vakuum werden die zu spannenden Werkstücke sicher auf den Spannsystemen fixiert.
Spannvorrichtung
Spannvorrichtungen dienen dazu, Werkstücke auf Bearbeitungsmaschinen zu spannen und sicher zu fixieren. Sie bilden die Schnittstelle zwischen Werkstück und Maschine.
Steuerdruckbereich
Der Steuerdruckbereich bezeichnet den Bereich zwischen dem niedrigsten und höchsten zulässigen Steuerdruck.
Strömungsventil
Das Strömungsventil bezeichnet ein Ventil, welches den Volumenstrom selbstständig überwacht.
Strömungswiderstand
Der Strömungswiderstand bezeichnet einen reduzierten Durchflussquerschnitt in einer Vakuum-Leitung.
u
Umgebungsdruck
Der Umgebungsdruck bezeichnet den hydrostatischen Druck, der an einem beliebigen Punkt herrscht.
v
Vakuum
Das Vakuum oder der Unterdruck bezeichnet einen Druckbereich, der unterhalb des Umgebungsdrucks liegt.
Vakuum Handling
Mit Vakuum Handling können Werkstücke automatisiert oder manuell mühelos bewegt werden.
Vakuum Plattenheber
Mit einem Vakuum Plattenheber lassen sich eine Vielzahl von Werkstücken wie Holzplatten und Blechteilen heben.
Vakuum selbst erzeugen
Ein Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten zur Vakuumerzeugung
Vakuum-Schlauchheber
Vakuum-Schlauchheber sind Handhabungssysteme, die in allen manuellen Bereichen der Intralogistik und anderen Handhabungsprozessen eingesetzt werden.
Vakuum-Spanntechnik
Vakuum-Spanntechnik fixiert Werkstücke flächig durch Unterdruck – schonend, verzugsfrei und ohne mechanische Spannpunkte.
Vakuum-Systeme
Vakuum-Systeme bieten viele effiziente Lösungen in der Automation, beim Aufspannen und bei anderen Handhabungsaufgaben.
Vakuumanlage
Vakuumanlagen sind Geräte oder Greifer im Bereich der Handhabung, die mittels Vakuum betrieben werden.
Vakuumfilter
Vakuumfilter werden in Vakuum-Systemen zum Schutz der einzelnen Komponenten vor Verschmutzung eingesetzt.
Vakuumgreifer
Vakuumgreifer sind der direkte Kontaktpunkt zum Werkstück. Sie wurden speziell für verschiedene Anwendungsfälle entwickelt.
Vakuumheber
Vakuumheber entlasten den Bediener vom Gewicht des Werkstücks und realisieren so eine ergonomische Arbeitsweise
Vakuumheber Betonplatten
Ergonomisches und produktives Handhaben von schweren und großflächigen Betonplatten mit den Schmalz Vakuumhebern Betonplatten.
Vakuumheber Bleche
Schwere und unhandliche Bleche einfach handhaben mit den Vakuumhebern für die Blechhandhabung.
Vakuumheber Glas
Sichere und abdrucksarme Glashandhabung mit den Vakuumhebern für Glas. Sie ermöglichen ein ergonomisches Bewegen von schweren Glasbauteilen.
Vakuumheber Hersteller
Im Geschäftsfeld Handhabung bietet Schmalz mit Vakuumhebern und Kransystemen innovative Handhabungslösungen für Industrie und Handwerk.
Vakuumheber Holz
Müheloses handhaben von saugdichtem Holz mit Vakuumhebern. Sie ermöglichen ein gesundheitsschonendes Bewegen von schweren Lasten.
Vakuumheber Karton/Kartonagen
Müheloses heben und bewegen von Kartons/Kartonagen in hoher Taktzahl mit den Vakuumhebern für die Kartonhandhabung.
Vakuumheber Natursteine
Ergonomisches und effizientes Heben und Bewegen von schweren und unhandlichen Natursteinen mit den Vakuumhebern Natursteine.
Vakuumheber Pakete
Schwere und unhandliche Pakete mühelos handhaben. Die Vakuumheber für die Pakethandhabung ermöglichen ein gesundheitsschonendes Bewegen von schweren Lasten.
Vakuumheber Platten
Müheloses handhaben von unterschiedlichsten Platten mit Vakuumhebern. Sie ermöglichen ein gesundheitsschonendes Heben und Bewegen von schweren Lasten.
Vakuumheber Rohgummiballen
Einfaches, müheloses und effizientes Handhaben von schweren und unhandlichen Rohgummiballen mit Schmalz Vakuum-Schlauchhebern.
Vakuumheber Säcke/Sackwaren
Säcke/Sackwaren mühelos heben und bewegen mit den Vakuumhebern. Sie ermöglichen ein ergonomisches Bewegen von kompakten Säcken.
Vakuumheber Spanplatten
Schwere, unhandliche und große Spanplatten problemlos mit den Vakuumhebern heben und bewegen.
Vakuumheber Steinplatte
Ergonomisches und effizientes Heben und Bewegen von schweren Steinplatten mit den Vakuumhebern Steinplatten
Vakuumpumpe
Vakuumpumpen werden zur Erzeugung eines hohen Unterdrucks (Vakuums) eingesetzt.
Vakuumsauger
Vakuumsauger verbinden Werkstück und Anlage und sind in verschiedenen Bauformen verfügbar.
Vakuumschalter
Vakuumschalter sichern den Betrieb eines Vakuumkreises.
Venturi-Prinzip
Das Venturi-Prinzip beschreibt den Zusammenhang von dynamischem und statischem Druck von Luft beim Durchfließen eines Rohres.
Volumenstrom
Der Volumenstrom bezeichnet das Volumen eines Mediums.
w
Wandschwenkkran
Die Wandschwenkkrane von Schmalz sind sehr vielseitig und lassen sich mit einem Kettenzug, einem Seilzug, einem Seilbalancer und anderen Hebegeräten kombinieren.
Werkstücktemperatur
Die Werkstücktemperatur bezeichnet die Temperatur eines zu handhabenden Werkstücks.
Wölbungsradius, minimal
Der minimale Wölbungsradius bezeichnet den kleinsten Radius, der mit einem Sauggreifer sicher gegriffen werden kann.
z
Zentrales Vakuum-System
Ein zentrales Vakuum-System bezeichnet ein System, in dem die Vakuum-Erzeugung zentral für alle Sauggreifer erfolgt.
Zykluszeit
Die Zykluszeit bezeichnet die Zeitspanne bis ein sich wiederholender Handhabungsvorgang einmal komplett durchlaufen ist.
ü
Überdrucksicherheit
Die Überdrucksicherheit bezeichnet den maximalen Druck, dem ein Körper standhalten kann.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb