Schmalz

Handhabungssysteme

Handhabungssysteme bilden die Grundlage der verschiedensten manuellen und automatischen Prozesse.

Finden Sie Ihren Ansprechpartner

Manuelle Handhabungssysteme

  • Anbindung an Kransystemen
  • Anschlussfertiges Komplettsystem optional mit passendem Kran
  • Weltweit führender Anbieter
  • Lösungen für Handhabungsaufgaben in verschiedensten Branchen
  • Erhöhte Taktzahl und Lagerumschlag

Manuelle Handhabungssysteme werden von einem Menschen geführt. Die Handhabungssysteme entlasten den Bediener vom Gewicht des Werkstücks. So kann die Produktivität und die Umschlagshäufigkeit dauerhaft erhöht werden. Mittels Vakuum wird das Werkstück am Handhabungssystem angesaugt und kann so vom Bediener gehoben und transportiert werden.

Die Sicherheit für den Bediener und den Prozess haben bei der Entwicklung der Handhabungssysteme höchste Priorität. Die Handhabungssysteme entsprechen oder übertreffen die geltenden europäischen und internationalen Sicherheitsrichtlinien. Der Bediener arbeitet mit einem Handhabungssystem, das über verschiedene Warn- und Schutzfunktionen verfügt.

Die Ergonomie des Bedieners ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Entwicklung der Handhabungssysteme. Muskel-Skelett-Erkrankungen ist der häufigste Grund für Fehlzeiten im Betrieb. Häufiges und schweres Heben von Lasten belastet die Gesundheit der Arbeiter. Handhabungssysteme entlasten den Bediener vom Gewicht des Werkstücks, so kann der Arbeiter eine ergonomische Arbeitshaltung einnehmen und das Risiko für Erkrankungen kann minimiert werden.

Manuelle Handhabungssysteme können in zwei verschiedene Typen untergliedert werden: Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte. Schlauchheber Jumbo handhaben Werkstücke bis zu 300 kg Gewicht, Hebegeräte VacuMaster können Lasten bis zu mehreren Tonnen Gewicht aufnehmen.

Die Handhabungssysteme werden an einem Kran befestigt. Schmalz bietet neben den ergonomischen Handhabungssystemen auch leichtgängige Krananlagen aus Aluminium.

Automatische Handhabungssysteme

  • Anbindung am Roboter
  • Anschlussfertige Komplettsysteme oder einzelne Komponenten für den individuellen Aufbau
  • Größtes Portfolio am Markt
  • Lösungen für Standard-und komplexe Anwendungen
  • Industrie 4.0-ready

Im Unterschied zu manuellen Handhabungssystemen ist die automatisierte Vakuumtechnik von Schmalz für die Verwendung mit Industrierobotern konzipiert. Anwendung finden diese Systeme beispielsweise in Fertigungsstraßen der Automobilbranche, bei der Verarbeitung von Solarmodulen, bei Verpackungsprozessen oder in der Intralogistik.

Anschlussfertige Handhabungssysteme für automatisierte Prozesse

Automatisierte Handling-Systeme werden bei Schmalz Vakuum-Greifsysteme genannt und in vier Produktkategorien unterteilt: Flächengreifsysteme, Lagengreifsysteme, Saugspinnen und Endeffektoren. Die Handhabungssysteme werden individuell nach den Anforderungen der Anwendung konfiguriert und können dadurch Zykluszeiten bzw. Prozesse größtmöglich verkürzen. Selbstverständlich unterstützen unsere erfahrenen Systemberater jeden Kunden bei der Projektierung des individuellen Handhabungssystems. Durch die Optimierung der verwendeten Leichtbau-Materialien und einen besonders niedrigen Energieverbrauch können zudem die Betriebskosten nachhaltig gesenkt werden. Ein geringer Geräuschpegel sorgt außerdem für eine verminderte Lärmbelastung durch die automatisierten Vakuumtechnik von Schmalz.

Komponenten für die Auslegung von Handhabungssystemen für automatisierte Prozesse

Darüber hinaus bietet Schmalz ein breites Portfolio von über 6.000 verschiedenen Vakuum-Komponenten, mit denen sich automatische Handhabungssysteme an nahezu jede gewünschte Anwendung anpassen lassen. Darunter befinden sich beispielsweise unterschiedlichste Vakuum-Sauggreifer, Befestigungselemente oder Vakuum-Erzeuger. Für schwierige Anwendungsgebiete bietet Schmalz auch besondere Spezialgreifer, die ein sicheres Greifen hochspezieller Werkstücke ermöglichen.

Vakuum-Komponenten können bequem online beschafft werden. Laden Sie sich CAD-Modelle herunter, überwachen Sie Ihren Bestellstatus und profitieren Sie von unseren attraktiven Shop-Konditionen.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb