Schmalz

Taşıma Sistemleri

Taşıma sistemleri tüm endüstrilerin manuel ve otomatik süreçlerinde kullanılmaktadır.

İrtibat kişinizi bulun

Elle taşıma sistemleri

  • Bir vince bağlı

  • Bağlanmaya hazır sistem, isteğe bağlı olarak uyumlu vinç ileAnschlussfertiges Komplettsystem optional mit passendem Kran

  • Dünya çapında lider sağlayıcı

  • Çeşitli sektörlerdeki görevlerin üstesinden gelmek için çözümler

  • Artan döngü sayısı ve stok devir hızı

Elle taşıma sistemleri bir kişi tarafından kontrol edilir. Taşıma sistemleri operatörleri iş parçalarının ağırlığından kurtarır. Sonuç olarak üretkenlik ve taşıma hızı uzun vadede artırılabilir. İş parçası taşıma sistemi tarafından bir vakum kullanılarak alınır ve daha sonra operatör tarafından kaldırılıp taşınabilir.

Operatör için güvenlik ve proses güvenilirliği, taşıma sistemlerini geliştirirken ana önceliklerimizdir. Taşıma sistemleri mevcut Avrupa ve uluslararası güvenlik yönergelerini karşılamakta veya aşmaktadır. Operatör, çeşitli uyarı fonksiyonları ve güvenlik fonksiyonları ile donatılmış bir taşıma sistemi ile çalışmaktadır.

Taşıma sistemleri geliştirilirken operatör için ergonominin iyileştirilmesi de hayati önem taşımaktadır. Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları işe devamsızlığın en yaygın nedenidir. Ağır yüklerin sürekli kaldırılması çalışanın sağlığını riske atar. Taşıma sistemleri operatörleri iş parçalarının ağırlığından kurtarır. Böylece çalışan ergonomik bir çalışma duruşu sergileyebilir ve bu da sağlık sorunları riskini en aza indirir.

Manuel taşıma sistemleri iki farklı türe ayrılabilir: vakumlu kaldırıcılar ve vakumlu kaldırma cihazları. Jumbo kaldırıcı 300 kg ağırlığa kadar olan iş parçalarını taşıyabilir. VacuMaster kaldırma cihazı birkaç ton ağırlığındaki yükleri kaldırabilir.

Taşıma sistemleri bir vince bağlanır. Schmalz, ergonomik taşıma sistemleri sağlamanın yanı sıra, alüminyumdan yapılmış duyarlı vinç sistemleri de sunmaktadır.

Otomatik Taşıma Sistemleri

  • Endüstriyel robotlara bağlı

  • Bireysel sistem tasarımı için bağlanmaya hazır sistemler veya bileşenler

  • Piyasadaki en geniş portföy

  • Standart ve karmaşık uygulamalar için çözümler

  • Endüstri 4.0 için hazır

Manuel taşıma sistemlerinin aksine, Schmalz'ın otomatik vakum teknolojisi endüstriyel robotlarla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Örneğin, bu sistemler otomotiv endüstrisi için üretim hatlarında, güneş panellerinin işlenmesinde, paketleme işlemlerinde veya intra-lojistikte kullanılır.

Otomatik prosesler için bağlanmaya hazır taşıma sistemleri

Schmalz, otomatik taşıma sistemlerini vakumlu kavrama sistemleri olarak adlandırmaktadır. Bunlar dört ürün kategorisine ayrılır: katman kavrama sistemleri, emme örümcekleri ve uç efektörler. Taşıma sistemleri, uygulamanın gereksinimlerine göre ayrı ayrı yapılandırılır. Döngü sürelerini azaltmak veya süreçleri mümkün olduğunca kısaltmak için kullanılabilirler. Deneyimli sistem danışmanlarımız, tüm müşterilerin özelleştirilmiş bir taşıma sistemi tasarlamasına yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. Hafif malzemelerin optimum kullanımı ve son derece düşük enerji tüketimi de uzun vadede işletme maliyetlerinin azaltılmasını sağlar. Schmalz'ın otomatik vakum teknolojisinin düşük gürültü seviyeleri sayesinde gürültü kirliliği de azalır.

Otomatik prosesler için taşıma sistemleri tasarlamaya yönelik komponentler

Buna ek olarak Schmalz, otomatik taşıma sistemlerini neredeyse her uygulamaya uyarlamak için kullanılabilecek 6.000'den fazla farklı vakum bileşeni tedarik etmektedir. Bunlar arasında çeşitli vakum vantuzları, montaj elemanları veya vakum jeneratörleri bulunmaktadır. Schmalz ayrıca zorlu uygulamalar için son derece spesifik iş parçalarının güvenli bir şekilde kavranmasını sağlayan özel tutucular da tedarik etmektedir.

Vakum komponentleri çevrimiçi olarak kolayca satın alınabilir. CAD modellerini indirin, sipariş durumunuzu izleyin ve mağazamızın cazip şart ve koşullarından yararlanın.

Ürünler

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.