Schmalz

Sistemas de elevación

Los sistemas de elevación forman la base para una amplia variedad de procesos manuales y automáticos.

Encuentre su contacto

Sistemas de elevación manuales

  • Conectado a una grúa

  • Sistema listo para conectar, opcionalmente con grúa adaptable

  • Proveedor líder en todo el mundo

  • Soluciones para tareas de manejo en diversas industrias

  • Mayor número de ciclos y rotación de existencias

Los equipos de elevación manuales serán controlados por personas. Los sistemas de elevación alivian al operador del peso de la pieza. Así se puede aumentar de manera permanente la productividad y la frecuencia de carga y descarga. La pieza se aspira con vacío en el sistema de elevación y, de este modo, el operador puede elevarla y transportarla.

La seguridad del operador y el proceso tienen la máxima prioridad durante el desarrollo de los sistemas de elevación. Dichos equipos de elevación se corresponden con las directivas de seguridad europeas e internacionales vigentes e incluso las llegan a superar en algunos casos. El operador trabaja con el sistema de elevación que dispone de varias funciones de advertencia y protección.

La ergonomía del operador es otro factor importante que se tiene en cuenta durante el desarrollo de los sistemas de elevación. Los trastornos musculoesqueléticos son el motivo más frecuente de las bajas en la empresa. Levantar cargas pesadas frecuentemente perjudica la salud del trabajador. Los sistemas de elevación alivian al operador del peso de la pieza, de modo que el trabajador pueda adoptar una postura de trabajo ergonómica y minimizar el riesgo de afecciones.

Los manipuladores manual se pueden dividir en dos tipos diferentes: manipuladores ingrávidos y elevadores por vacío. Los tubos elevadores Jumbo manipulan piezas de hasta 300 kg de peso, los elevadores por vacío VacuMaster pueden asumir cargas de hasta varias toneladas de peso.

Los sistemas de elevación se fijan a una grúa. Además de los sistemas ergonómicos de elevación, Schmalz también ofrece puentes grúa de funcionamiento sencillo fabricados en aluminio.

Sistemas de elevación automáticos

  • Conectado a robots industriales

  • Sistemas listos para conectar o componentes para el diseño individual de sistemas

  • La mayor cartera en el mercado

  • Soluciones para aplicaciones estándar y complejas

  • Listo para Industria 4.0

A diferencia de los sistemas de elevación manuales, la técnica de vacío automatizada de Schmalz se ha concebido para su uso con robots industriales. Estos sistemas se emplean, por ejemplo, en líneas de producción del sector del automóvil, para el procesamiento de paneles solares, en procesos de envasado o en la logística interna.

Sistemas de elevación listos para su conexión en procesos automatizados

Los sistemas de elevación automatizadas se denominan sistemas de ventosas de vacío en Schmalz y se dividen en cuatro categorías de productos: sistemas de manipulación de capas, garras de ventosas y efectores finales. Los sistemas de elevación se configuran individualmente según las exigencias de la aplicación y, de este modo, se pueden reducir al máximo los tiempos de ciclo o los procesos. Naturalmente nuestros experimentados consultores de sistemas asesoran a cada cliente durante la planificación de cada sistema de elevación. Gracias a la optimización de los materiales de diseño ligero utilizados y a un consumo de energía especialmente bajo se pueden reducir de forma sostenible los costes operativos. Un nivel de ruido bajo también reduce la contaminación acústica gracias a la técnica de vacío automatizada de Schmalz.

Componentes para el dimensionamiento de sistemas de elevación en procesos automatizados

Además, Schmalz ofrece una amplia cartera de más de 6.000 componentes de vacío diferentes que permiten adaptar los sistemas de elevación automáticos a casi cualquier aplicación deseada. Entre estos componentes se encuentran, por ejemplo, diferentes ventosas de vacío, elementos de fijación o generadores de vacío. Para los campos de aplicación más difíciles, Schmalz ofrece también garras especiales que permiten un agarre seguro de piezas altamente especializadas.

Los componentes de vacío se pueden adquirir cómodamente online. Descargue modelos CAD, supervise el estado de su pedido y benefíciese de las atractivas condiciones de nuestra tienda.

Productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.