용어집
찾고 있는 용어의 첫 글자를 클릭하면 원하는 용어로 빠르게 이동합니다.
a
Abrasion resistance | 내마모성
내마모성(내마모성)은 진공패드가 기계식 마모를 견딜 수 있는 능력을 말합니다.
Absolute pressure | Absolute pressure
In an absolute vacuum there is a pressure of 0 bar.
AI (Artificial Intelligence) | AI(인공지능)
AI(인공지능)는 산업 및 기술 분야에서 자동화된 의사 결정, 패턴 인식, 공정 최적화를 가능하게 합니다.
Air-saving function | Air-saving function
Air-saving function refers to the ejector's air-saving function during the handling procedure.
Aluminium Crane | Aluminium Crane
Aluminum cranes facilitate the ergonomic movement of heavy loads thanks to their lightweight construction and modularity.
Ambient pressure | Ambient pressure
Ambient pressure refers to the hydrostatic pressure that exists at any given point.
Atmospheric pressure | Atmospheric pressure
Ambient pressure refers to the hydrostatic pressure that exists at any given point.
Automated Guided Vehicle (AGV) | 자동 유도 차량(AGV)
자동 유도 차량 시스템은 상위 제어 시스템의 제어 하에, 운전자가 없이 지정된 정거장들 사이를 오가며 재질을 운반합니다.
Automated Guided Vehicle (AGV) | Automated Guided Vehicle (AGV)
자동 유도 차량 시스템은 상위 제어 시스템의 제어 하에, 운전자가 없이 지정된 정거장들 사이를 오가며 재질을 운반합니다.
Automation Technology | Automation Technology
In automation technology, individual machines or entire plants carry out processes largely independently.
Autonomous Mobile Robot (AMR) | 자율 주행 로봇(AMR)
자율 이동 로봇(AMR)은 장애물을 자율적으로 회피하고 실시간으로 경로를 적용함으로써 상품의 내부 운송을 자동화합니다.
b
Bag Lifter | Bag Lifter
Bag lifters make it easier to handle heavy and awkward bags.
Bellows Suction Cups | Bellows Suction Cups
Bellows suction cups are suction cups with one or more folds.
Bellows-type Suction Cup | Bellows-type Suction Cup
Bellows suction cups are vacuum cups with one or more bellows. Due to the bellows, they enable particularly gentle handling of the workpiece.
Bernoulli's principle | Bernoulli's principle
Bernoulli's principle describes the drop in pressure of a fluid.
Bin picking | 빈 피킹
빈 피킹은 효율성과 안전성을 높이기 위해 진공 부품을 빈에서 자동으로 제거하는 작업입니다.
Bridge Crane | Bridge Crane
The space-saving, smooth-running overhead crane is rail-supported and can be integrated into existing roof structures.
c
Centralized vacuum system | Centralized vacuum system
In a centralized vacuum system, the vacuum is generated with a central vacuum source for more than one suction cups.
Chatbot | 챗봇
Schmalz 챗봇은 방문객들이 제품 및 서비스에 대해 궁금한 점을 해결할 수 있도록 도와주는 AI 기반 시스템입니다.
Check valve | Check valve
The check valve is the valve that automatically monitors volume flow.
Clamping equipment | 클램핑 장비
클램핑 장비는 특정 부위에 힘을 가함으로써 가공 중 작업물을 고정합니다.
Clamping fixture | 기계식 클램핑 지그
기계식 클램핑 장치는 작업물을 공작 기계에 고정하고 안전하게 고정되도록 하는 데 사용됩니다. 이 장치는 작업물과 기계 사이의 연결 고리 역할을 합니다.
Claw pump | 클로 펌프
클로 펌프는 오일 없이 진공을 생성하는 건식 진공 발생기입니다.
Clean room | 클린룸
클린룸은 최고 수준의 청결과 안전을 보증하기 위해 공기질을 엄격하게 제어하는 제어된 환경입니다.
Cobot | 코봇
협동 로봇(코봇)은 인간과 긴밀하게 협력하여 유연성과 효율성을 높임으로써 생산 4.0을 최적화합니다.
Collaborative robot | 협업 로봇
협동 로봇(코봇)은 인간과 긴밀하게 협력하여 유연성과 효율성을 높임으로써 생산 4.0을 최적화합니다.
Column-mounted jib crane | Column-mounted jib crane
Column-mounted jib cranes are used for a wide range of manual handling processes
Condition monitoring | 상태 모니터링
시스템 모니터링은 기계와 시스템의 상태에 대한 실시간 데이터를 제공합니다.
Control pressure range | Control pressure range
The control pressure range is the range between the lowest and highest permissible control pressures.
Crane system | Crane system
Crane systems are used in almost all production, assembly and logistics processes within a company.
Crane systems | Crane systems
As a rule, all systems in the field of handling that provide for a crane as a central element are referred to as crane systems.
Cycle time | Cycle time
The cycle time refers to the time taken for a repetitive process to complete one cycle.
d
Decentralized vacuum system | Decentralized vacuum system
In a decentralized vacuum system, a vacuum is generated directly at each individual vacuum suction cup.
Diaphragm pump | 다이어프램 펌프
다이어프램 펌프는 유연한 다이어프램을 갖춘 전기식 진공 발생기입니다. 컴팩트한 설계로 작동 중 오일이 거의 필요하지 않으며 유지보수가 거의 필요하지 않습니다.
Digital Twin | 디지털 트윈
디지털 트윈은 데이터를 사용하여 실제 사물이나 공정의 속성과 동작을 정밀하게 복제하는 가상 이미지입니다.
e
Eco Nozzle Technology | Eco Nozzle Technology
The eco nozzle technology is based on a multi-stage venturi principle.
Electrical vacuum generation | 전기식 진공 발생기
전기식 진공 발생기는 압축 공기를 사용하지 않고 진공을 생성합니다. 산업 및 물류 분야에서 공정을 에너지 효율적이고 유연하게 만드는 데 사용됩니다.
End-of-Line Packaging (EOLP) | 엔드 오브 라인 패키징(EOLP)
엔드 오브 라인 패키징은 생산 또는 조립 라인의 마지막 단계에서 제품을 자동으로 패키징하는 것을 말합니다.
Ergonomics | 인체공학적인 설계
인체공학은 사람에 초점을 맞춘 작업 환경을 적용할 수 있는 설계입니다.
ESD (electrostatic discharge) | 정전기 방전 (ESD)
정전기 방전(ESD)은 전위가 다른 물체 사이에서 발생하는 정전기 방전을 의미합니다.
Evacuation time | Evacuation time
The evacuation time refers to the time it takes to evacuate a certain volume to reach a required vacuum value.
Exoskeleton | 엑소스켈레톤
엑소스켈레톤은 신체에 착용하는 서포트 시스템으로, 고된 육체 노동 시 근육과 조인트에 가해지는 부담을 덜어줍니다.
f
Flat Suction Cups | Flat Suction Cups
Flat vacuums are vacuums in a flat design, with a small internal volume.
Flow resistance | Flow resistance
Flow resistance refers to a reduced flow cross-section in a vacuum line.
Friction coefficient | Friction coefficient
The friction coefficient [μ] refers to the relationship between friction force and normal force (contact force between suction cup and workpiece).
g
Generate vacuum yourself | Generate vacuum yourself
An overview of the various vacuum generation options.
GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol) | 온실가스 프로토콜(온실가스 프로토콜)
온실가스 의정서는 온실가스 배출량을 기록하고 균형을 맞추기 위한 전 세계적으로 인정받는 표준입니다.
Grippers | Grippers
Gripping systems from Schmalz are used in automated handling in a wide range of industries, such as packaging, wood or intra-logistics.
Gripping Systems | Gripping Systems
Gripping systems from Schmalz are used in automated handling processes in different industries, such as packaging, wood or intralogistics.
h
Handling System | Handling System
Handling systems are aids for manual, ergonomically lifting processes in a wide range of industries.
Handling Systems | Handling Systems
Handling systems are used in manual and automated processes of all industries.
Handling Technology | Handling Technology
Handling technology moves workpieces in automated or manual processes.
High vacuum | High vacuum
A high vacuum describes any vacuum in which there is an absolute pressure of 10-7 to 10-3 mbar.
Holding force | Holding force
Holding force refers to the force that can be exerted by a suction cup to grip a workpiece.
Human-Robot Collaboration (HRC) | MRC(인간-로봇 협업)
인간-로봇 협업(HRC)은 인간과 로봇의 안전하고 효율적인 협업을 통해 생산 공정을 더욱 유연하고 생산적으로 만드는 것을 의미합니다.
Hysteresis | Hysteresis
Hysteresis refers to a pressure difference between two switching points, and thus defines the state of the output signal.
i
Idle Position | Idle Position
The idle position of an NC/NO valve refers to the position of the valve when it is not actuated.
Inner volume | Inner volume
The inner volume indicates the volume of the body that has to be evacuated during a suction procedure.
Intelligent Lifting Device | 지능형 리프팅 디바이스
스마트 호이스트는 산업 분야에서 다양한 무게의 작업물을 리프팅하는 작업을 직원합니다.
IO-Link | IO-Link
센서와 액추에이터는 IO-Link를 통해 지능적으로 연결됩니다.
ISO 11228 | ISO 11228
ISO 11228은 하중의 수작업 핸들링에 대한 인체공학적인 평가를 위한 국제 표준입니다.
j
Jib crane | Jib crane
A jib crane is used for lifting and moving heavy workpieces.
k
K1 vacuum clamping blocks | K1 vacuum clamping blocks
K1 vacuum clamping blocks are used on console systems with a single vacuum circuit.
l
Lateral force | Lateral force
Lateral force is the force acting tangentially to a surface.
Leakage | Leakage
Leakage refers to a leak within the vacuum system.
Lifting Devices | Lifting Devices
Increase the health-friendly, health-protective lifting and mover of heavy loads with ergonomically designed lifting devices.
Lifting Technology | Lifting Technology
Lifting technology is used in numerous automated and manual lifting operations in a wide range of industries.
Load case | Load case
Load case refers to the handling task, or the process of handling a workpiece.
Logistics 4.0 | 물류 4.0
물류 4.0은 재질과 정보의 흐름을 실시간으로 연결하며, 이는 대부분 자율적으로 조절되는 공정의 토대가 됩니다.
Low vacuum | Low vacuum
A low vacuum describes any vacuum in which there is an absolute pressure of 1 mbar up to atmospheric pressure (1,013 mbar).
m
Machine Vision (industrial image processing) | 머신 비전(산업용 이미지 처리)
머신 비전은 산업 분야에서 정밀한 검사 및 제어 공정을 위해 이미지 데이터를 자동으로 시각적으로 인식하고 평가하는 것을 말합니다.
Manipulator Arm | 매니퓰레이터 암
스마트 호이스트는 산업 분야에서 다양한 무게의 작업물을 리프팅하는 작업을 직원합니다.
Material Handling Equipment | Material Handling Equipment
Vacuum lifters relieve the operator of the weight of the workpiece and thus realise an ergonomic way of working
Medium vacuum | Medium vacuum
A medium vacuum describes any vacuum in which there is an absolute pressure between 0.001 mbar and 1 mbar.
n
NFC technology | NFC technology
NFC technology enables contactless communication
NIOSH Lifting Equation | NIOSH 리프팅 계산식
이 국제 측정 방법은 특정 지표를 사용하여 수작업 핸들링 공정에서 후면에 가해지는 변형을 정량화합니다.
Nominal flow | Nominal flow
Nominal flow refers to the maximum flow through a certain diameter (nominal diameter) at a specific vacuum value.
Normal force | Normal force
Normal force is the force component acting perpendicular to a surface. Every force acting on a surface can be divided into normal force and shear force (see “Shear force”).
NPN Switching output | NPN Switching output
NPN switching output refers to the configuration of a switching output.
o
Operating temperature | Operating temperature
The operating temperature is a temperature range.
Overpressure resistance | Overpressure resistance
Overpressure resistance refers to the maximum pressure that a body can resist.
p
Palletizer | Palletizer
End-of-Arm-Tooling for palletizing and depalletizing
PCF (Product Carbon Footprint) | PCF(제품 탄소 발자국)
제품 탄소 발자국(PCF)은 지속 가능한 최적화를 위한 기초로서 제품의 수명 주기 전반에 걸쳐 제품의 기후 영향을 가시화합니다.
Pick and place | 픽앤플레이스
진공 기술이 적용된 픽앤플레이스 시스템은 빠른 공정 속도에서 안전하고 부드러운 재질 취급을 가능하게 합니다.
Plug and work | 플러그 앤 워크
플러그 앤 워크는 빠른 코봇 통합과 지능형 진공 기술을 통해 자동화를 간소화합니다.
PNP Switching output | PNP Switching output
PNP switching output refers to the configuration of a switching output.
Predictive maintenance | 예측 유지보수
예측 유지보수는 AI 지원 분석을 사용하여 유지보수 요구 사항을 조기에 감지하고 예기치 않은 다운타임을 방지합니다.
Production 4.0 | Production 4.0
Production 4.0 describes the transformation of production work toward an intelligent factory. Networked products and systems make production more flexible and efficient.
r
Radius of curvature, minimum | Radius of curvature, minimum
The minimum radius of curvature refers to the smallest radius that a suction cup can securely grip.
Recovery time | Recovery time
The recovery time is the period in which the product is not being used.
Reference pressure | Reference pressure
Reference pressure is the pressure referred to by a sensor.
Relative pressure | Relative pressure
Relative pressure refers to the value of pressure in relation to the prevalent ambient pressure.
Reversing valve | Reversing valve
A reversing valve is a type of changeover valve used in a blower.
Rotary vane pump | 로터리 베인 펌프
로터리 베인 펌프는 회전하는 베인을 사용하여 안정적으로 진공을 생성하는 진공 발생기로, 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
s
Shear force | Shear force
Lateral force is the force acting tangentially to a surface.
Shore hardness | Shore hardness
Shore hardness refers to the hardness of elastomers and plastics.
Side channel blower | 사이드 채널 블로워
사이드 채널 컴프레셔라고도 하는 사이드 채널 블로워는 특수한 흐름 원리를 통해 생산 및 자동화에서 안정적인 진공 성능을 보증합니다.
Small Vacuum Pump | Small Vacuum Pump
Small vacuum pumps are characterized by their compact design and high vacuum.
Smart Hoist | 스마트 호이스트
스마트 호이스트는 산업 분야에서 다양한 무게의 작업물을 리프팅하는 작업을 직원합니다.
Standard liter | Standard liter
A standard liter is the measurement of a gas occupying a liter at 20 °C and 1,013 mbar (standard state).
Standard pressure | Standard pressure
Standard pressure is the pressure in the atmosphere under standard conditions.
Standard temperature | Standard temperature
Standard temperature is the temperature under standard conditions.
Suction Cup | Suction Cup
Suction cups form the interface to the workpiece
Suction cup material HT1 | 진공패드 재질 HT1
HT1은 민감한 표면을 안전하고 부드럽게 핸들링하기 위해 슈말츠에서 개발한 진공패드 재질입니다.
Suction cup stroke | Suction cup stroke
The suction cup stroke refers to the stroke effect that is created by the suction cup.
Suction force | Suction force
Holding force refers to the force that can be exerted by a suction cup to grip a workpiece.
Suction Lifter | 석션 리프터
진공 리프터는 진공력을 발생시켜 작업물을 안전하게 잡고 정밀하게 이동시킵니다.
Suction Pad | Suction Pad
Suction cups form the interface to the workpiece
Suction power | Suction power
Suction rate refers to the suction power of a vacuum generator.
Suction rate | Suction rate
Suction rate refers to the suction power of a vacuum generator.
Switching point | Switching point
The switching point refers to a point at which a switch changes the state of the output signal.
t
Tube Lifter | Tube Lifter
Tube lifters are used to grip, move and then set down workpieces in intralogistics and other handling processes.
v
Vacuum | Vacuum
The vacuum or negative pressure refers to a pressure range that is below the ambient pressure.
Vacuum Clamping | Vacuum Clamping
Vacuum clamping devices are used in CNC machines. By means of vacuum, the workpieces are securely fixed to the clamping systems.
Vacuum Clamping Technology | 진공 클램핑 기술
진공 클램핑 기술은 진공을 이용하여 작업물의 전체 표면을 고정하며, 뒤틀림 없이 부드럽게 고정할 수 있고 기계식 클램핑 지점이 필요하지 않습니다.
Vacuum Filters | Vacuum Filters
Vacuum filters are used in vacuum systems to protect the individual components from contamination.
Vacuum Gripper | Vacuum Gripper
Vacuum grippers are the direct point of contact with the workpiece. They have been specially developed for various applications.
Vacuum Handling | Vacuum Handling
With vacuum handling, workpieces can be moved automatically or manually with ease.
Vacuum Lifter | Vacuum Lifter
Vacuum lifters relieve the operator of the weight of the workpiece and thus realise an ergonomic way of working
Vacuum Lifter Cardboard Box | Vacuum Lifter Cardboard Box
Effortlessly lift and move cartons/boxes in high cycle rates with the carton handling vacuum lifters.
Vacuum Lifter Concrete Slabs | Vacuum Lifter Concrete Slabs
Ergonomic and productive handling of heavy and large-area concrete slabs with the Schmalz vacuum lifters concrete slabs.
Vacuum Lifter Glass | Vacuum Lifter Glass
Safe and low-pressure glass handling with the vacuum lifters for glass. They enable ergonomic movement of heavy glass components.
Vacuum Lifter Manufacturer | Vacuum Lifter Manufacturer
In the Handling business segment, Schmalz offers innovative handling solutions for industry and trade with vacuum lifters and crane systems.
Vacuum Lifter Natural Stone | Vacuum Lifter Natural Stone
Ergonomic and efficient lifting and moving of heavy and awkward natural stones with the vacuum lifters natural stones.
Vacuum lifter packages | Vacuum lifter packages
Handle heavy and bulky packages effortlessly. The vacuum lifters for package handling enable health protective moving of heavy loads.
Vacuum lifter particle boards | Vacuum lifter particle boards
Lift and move heavy, awkward and large particle boards easily with the vacuum lifters.
Vacuum Lifter Plates | Vacuum Lifter Plates
Effortless handling of a wide variety of plates with vacuum lifters. They enable lifting and moving of heavy loads in a way that is gentle on health.
Vacuum Lifter Raw Rubber Bales | Vacuum Lifter Raw Rubber Bales
Easy, effortless and efficient handling of heavy and bulky raw rubber bales with Schmalz vacuum tube lifters.
Vacuum Lifter Sacks / Bagged goods | Vacuum Lifter Sacks / Bagged goods
Lift and move sacks/bagged goods effortlessly with the vacuum lifters. They allow ergonomic movement of compact bags.
Vacuum Lifter Sheet Metal | Vacuum Lifter Sheet Metal
Handle heavy and awkward sheets easily with the vacuum lifters for sheet handling.
Vacuum Lifter Stone Slab | Vacuum Lifter Stone Slab
Ergonomic and efficient lifting and moving of heavy and awkward natural stones with the vacuum lifters natural stones.
Vacuum Lifter Wood | Vacuum Lifter Wood
Effortless handling of suction-tight wood with vacuum lifters. They allow you to move heavy loads without harming your health.
Vacuum Plate Lifter | Vacuum Plate Lifter
A vacuum plate lifter can be used to lift a variety of workpieces such as wooden boards and sheet metal parts.
Vacuum Pump | Vacuum Pump
Vacuum pumps are used to generate a high negative pressure (vacuum).
Vacuum Suction Cup | Vacuum Suction Cup
Vacuum cups connect the workpiece and the system and are available in various shapes.
Vacuum switch | Vacuum switch
Vacuum switches safe the operation of a vacuum circuit.
Vacuum System | Vacuum System
Vacuum systems are devices or grippers in the field of handling that are operated by means of vacuum.
Vacuum Systems | Vacuum Systems
The vacuum technology offers many efficient solutions in automation, clamping and handling applications.
Vacuum tube lifter | Vacuum tube lifter
Vacuum tube lifters are handling systems used in all manual intra-logistic and other handling processes.
Ventilation time | Ventilation time
The ventilation time refers to the time it takes to dissipate vacuum in a system.
Venturi principle | Venturi principle
The Venturi principle describes the correlation between dynamic and static air pressure when air flows through a tube.
Venturi Pump | Venturi Pump
Venturi pumps work on the venturi principle and help to generate a vacuum pneumatically.
Volume flow | Volume flow
Volume flow refers to the volume of a medium.
w
Wall-Mounted Jib Crane | Wall-Mounted Jib Crane
The wall-mounted jib cranes from Schmalz are very versatile and can be combined with a chain hoist, a rope hoist, a rope balancer and other lifting devices.
Wear resistance | 내마모성
내마모성(내마모성)은 진공패드가 기계식 마모를 견딜 수 있는 능력을 말합니다.
Workpiece temperature | Workpiece temperature
The workpiece temperature is the temperature of a processed workpiece.