Schmalz

PCF(제품 탄소 발자국)

제품 탄소 발자국(PCF)은 제품의 전체 수명 주기 동안 발생하는 모든 온실가스 배출량의 합계를 나타냅니다.

여기에는 원자재 추출, 생산 및 유통, 사용 단계부터 재활용, 재사용 또는 폐기에 이르기까지 배출량이 포함됩니다. 따라서 PCF는 제품의 기후 영향을 측정할 수 있게 하고 목표한 방식으로 이를 낮추기 위한 기초를 형성합니다.

시스템 경계: 크래들 투 게이트 및 크래들 투 무덤

범위는 배출이 발생하는 위치를 명확히 합니다. 반면에 시스템 경계의 선택은 제품이 제품 탄소 발자국에 포함되는 수명 주기 구간을 결정합니다. 크래들 투 게이트와 크래들 투 그레이브 접근 방식이 구분됩니다.

요람에서 게이트까지

제품 탄소 발자국(PCF)을 계산할 때, 크래들 투 게이트는 원자재 추출('크래들')부터 제조업체의 공장 게이트('게이트')까지의 모든 온실가스 배출을 나타냅니다. 제품의 사용, 재활용 또는 폐기로 인한 배출은 여기에 고려되지 않습니다. 이 접근 방식은 주로 기업이 전체 수명 주기를 포함하지 않고 자체 생산 제품의 탄소 발자국을 투명하게 공개하고자 할 때 사용됩니다.

요람에서 무덤까지

요람에서 무덤은 한 단계 더 나아가 원자재 추출, 생산 및 유통에서 발생하는 배출량 외에도 제품의 사용 단계와 수명이 다할 때까지의 배출량도 포함합니다. 여기에는 재사용, 재활용 또는 폐기("무덤")가 포함됩니다. 이 시스템 경계는 제품의 탄소 발자국에 대한 완전한 그림을 제공하며 전체 수명 주기 분석(LCA)을 매핑하는 데 자주 사용됩니다.

원형 경제의 R 전략

제품 탄소 발자국을 줄이기 위한 중요한 개념은 이른바 R 전략입니다. 이는 장기적으로 제품의 CO₂ 배출량을 줄이는 데 사용할 수 있는 순환 경제의 원칙을 의미합니다.

'감축'은 개발 및 생산 단계부터 제품의 재질과 에너지 사용을 줄이는 것을 의미합니다. "재사용"은 제품 또는 진공 부품을 여러 수명 주기에 걸쳐 재사용하는 것을 의미합니다. "재활용"은 원재료를 다시 사용할 수 있도록 하기 위해 재질을 재료 주기로 되돌리는 것을 의미합니다. "수리", "리퍼비시" 또는 "재제조"와 같은 보완 전략이 종종 언급되는데, 이는 제품의 수명을 연장하여 폐기물 양과 배출량을 모두 현저히 낮출 수 있습니다.

지속 가능한 재질과 에코 디자인

R 전략의 중심적인 접근 방식은 지속 가능한 재질의 선택과 신중한 에코디자인입니다. 전체 수명 주기 동안의 배출량은 제품 개발 초기 단계에서 이미 결정됩니다.

재활용 원료, 바이오 기반 재질 또는 탄소 발자국이 낮은 자원 절약형 소재를 사용하면 직접적인 이산화탄소 배출을 줄이고 자원 효율성과 천연 자원 보존에 기여합니다.

에코디자인을 통해 내구성이 뛰어나고 수리 및 재활용이 가능하도록 제품을 설계할 수 있습니다. 이는 모두 가치 사슬에서 자원 소비와 온실가스 배출을 크게 낮추는 조치입니다. 또한 운반 경로를 최적화하고 패키징 재질을 줄임으로써 추가적인 배출원을 방지하는 역할을 합니다.

관련 용어

GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol) | 온실가스 프로토콜(온실가스 프로토콜)
온실가스 의정서는 온실가스 배출량을 기록하고 균형을 맞추기 위한 전 세계적으로 인정받는 표준입니다.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.