온실가스 프로토콜(온실가스 프로토콜)
온실가스 의정서는 온실가스 배출량 회계를 위한 국제적으로 인정된 표준입니다. 이 프로토콜은 기업이 배출량을 기록하고 이산화탄소 환산량(CO₂e)으로 환산하여 투명하게 보고하는 데 사용할 수 있는 통일된 방법을 정의합니다.
이산화탄소 환산량(CO₂e)
그 기준은 다양한 온실가스의 기후 영향을 비교할 수 있도록 표준화된 측정 단위인 이산화탄소 환산량(CO₂e)으로 계산하는 것입니다. 메탄(CH₄), 아산화질소(N₂O), 불소화 가스 등의 온실가스는 이산화탄소보다 지구온난화지수(GWP)가 훨씬 더 높습니다.
변환할 때 각 온실가스에 GWP 계수를 곱하여 이산화탄소 등가물로 변환합니다. 예를 들어, 메탄 1톤은 기준 기간에 따라 약 28~34톤의 CO₂e에 해당합니다. 이러한 표준화를 통해 제품 수명 주기에서 발생하는 배출량에 관계없이 제품 탄소 발자국(PCF)의 온실가스 균형을 비교할 수 있습니다.
범위 1, 범위 2, 범위 3 - 온실가스 의정서의 배출 범주
이러한 CO₂ 환산량 계산은 투명하고 비교 가능한 방식으로 배출량을 제시하는 기반이 됩니다. 그러나 기업이 제품 탄소 발자국(PCF)을 체계적으로 기록하기 위해서는 어떤 배출원을 고려하고 있는지에 대한 명확한 구조도 필요합니다. 바로 이 부분에서 온실가스 의정서가 세 가지 범위로 구성된 것이 특징입니다.
범위 1: 직접 배출
범위 1은 회사 자체에서 발생하는 직접적인 온실가스 배출을 포함합니다. 예를 들어 생산 시설, 회사 차량 또는 난방 시스템에서 화석 연료 연소로 인한 배출이 여기에 포함됩니다. 이러한 배출은 소유 또는 제어되는 배출원과 직접적으로 관련이 있으며 에너지 효율 측정 및 재생 에너지 사용을 통해 줄일 수 있는 경우가 많습니다.
범위 2: 에너지 조달을 통한 간접 배출
범위 2는 전기식, 지역 난방 또는 증기와 같은 에너지 구매로 인한 간접 배출을 의미합니다. 이러한 배출은 현장에서 물리적으로 해제되지 않더라도 이 에너지 소비가 작동에 직접적으로 의존하기 때문에 회사의 탄소 발자국의 일부입니다. 감축 조치에는 친환경 전기로 전환, 에너지 효율 기술 사용, 에너지 수요 감소 등이 포함됩니다.
범위 3: 가치 사슬을 통한 간접 배출
범위 3은 전체 가치 사슬에서 발생하는 기타 모든 간접 온실가스 배출을 다룹니다. 여기에는 원자재의 사전 생산, 공급망, 운송 및 유통, 제품의 사용 단계 및 재활용, 재사용 또는 수명 종료 처리에서 발생하는 배출이 포함됩니다.
Scope 3는 PCF에서 가장 큰 비중을 차지하는 경우가 많으므로 정확한 데이터 수집, 분석 및 공급업체와의 협력이 매우 중요합니다.
기업 및 환경 보호를 위한 온실가스 의정서의 중요성
온실가스 의정서(GHG 의정서)는 온실가스 배출에 대한 기후 회계에 관한 세계에서 가장 중요한 표준입니다. 기업에게 탄소 발자국을 계산하고, 지속가능성 보고서를 작성하고, 효과적인 기후 보호 전략을 실행할 수 있는 신뢰할 수 있는 기반을 제공합니다. 따라서 온실가스 의정서는 중앙의 지속가능성 관리 툴로 자리 잡았으며, 점점 더 기후에 민감해지는 경제 환경에서 기업의 경쟁력을 확보하는 데 도움이 됩니다.
온실가스 의정서는 환경 보호에도 결정적인 역할을 합니다. 단일 규칙과 표준화된 CO₂ 배출량 기록 덕분에 기후 보호 조치의 영향을 전 세계적으로 비교하고 측정할 수 있습니다. 이러한 방식으로 온실가스 의정서는 국제 기후 목표를 달성하고 전 세계 온실가스 배출량을 줄이는 데 직접적인 기여를 하고 있습니다.