GHG Protocol (Protocole sur les gaz à effet de serre)
Le GHG Protocol (Protocole sur les gaz à effet de serre) est la norme internationalement reconnue pour la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre. Il définit des méthodes uniformes que les entreprises peuvent conserver pour enregistrer leurs émissions, les convertir en équivalents CO₂ (CO₂e) et les déclarer de manière transparente.
Équivalents CO₂ (CO₂e)
La base de ce calcul est le calcul en CO₂e (équivalents CO₂), une unité de mesure standardisée qui rend comparable l'impact sur le climat des différents gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre tels que le méthane (CH₄), le protoxyde d'azote (N₂O) et les gaz fluorés ont un potentiel de réchauffement global (PRG) nettement plus élevé que le dioxyde de carbone.
Lors de la conversion, chaque gaz à effet de serre est multiplié par son PRP pour être converti en équivalents de CO₂. Par exemple, une tonne de méthane équivaut à environ 28 à 34 tonnes de CO₂e, selon la période de référence. Cette normalisation permet d'obtenir un bilan comparable des gaz à effet de serre dans l'empreinte carbone du produit (ECP), quelles que soient les émissions générées au cours du cycle de vie du produit.
Scope 1, Scope 2, Scope 3 - catégories d'émissions dans le GHG Protocol
Ce calcul en équivalents CO₂ constitue la base pour présenter les émissions de manière transparente et comparable. Toutefois, pour que les entreprises puissent enregistrer systématiquement l'empreinte carbone de leurs produits (ECP), elles ont également besoin d'une composition claire quant aux sources d'émissions prises en compte. C'est précisément là que le GHG Protocol entre en jeu avec ses trois champs d'application.
Champ d'application 1 : émissions directes
Le champ d'application 1 comprend les émissions directes de gaz à effet de serre qui se produisent au sein de l'entreprise elle-même. Il s'agit, par exemple, des émissions provenant de la combustion de combustibles fossiles dans les installations de production, les véhicules de l'entreprise ou les systèmes de chauffage. Ces émissions sont directement liées aux sources possédées ou commandées et peuvent souvent être conservées grâce à des mesures de rendement énergétique et à l'utilisation d'énergies renouvelables.
Champ d'application 2 : émissions indirectes résultant de l'achat d'énergie
Le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes résultant de l'achat d'énergie, comme l'électricité, le chauffage urbain ou la vapeur. Même si ces émissions ne sont pas physiquement libérées sur le site, elles font partie de l'empreinte carbone de l'entreprise, car la consommation de cette énergie dépend directement des opérations. Les mesures de réduction consistent à passer à l'électricité verte, à utiliser des technologies de rendement énergétique et à réduire la demande d'énergie.
Champ d'application 3 : émissions indirectes le long de la chaîne de valeur
Le champ d'application 3 cache toutes les autres émissions indirectes de gaz à effet de serre qui se produisent tout au long de la chaîne de valeur. Cela comprend les émissions provenant de la préproduction des matières premières, de la chaîne d'approvisionnement, du transport et de la distribution, de la phase d'utilisation des produits et de leur recyclage, réutilisation ou traitement en fin de vie.
Le champ d'application 3 représentant souvent la plus grande part du ECP, la collecte de données précises, l'analyse et la coopération avec les fournisseurs sont ici cruciales.
Importance du protocole GHG pour les entreprises et la protection de l'environnement
Le protocole des gaz à effet de serre (GHG Protocol) est la norme la plus importante au monde pour la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre. Il fournit aux entreprises une base fiable pour calculer leur empreinte carbone, préparer des rapports sur le développement durable et mettre en œuvre des stratégies efficaces de protection du climat. Le protocole GHG est donc un outil central de gestion du développement durable et aide les entreprises à sauvegarder leur compétitivité dans une économie de plus en plus soucieuse du climat.
Le GHG Protocol joue également un rôle décisif dans la protection de l'environnement. Grâce à des règles unitaires et à l'enregistrement normalisé des émissions de CO₂, l'impact des mesures de protection du climat peut être comparé et mesuré dans le monde entier. Le GHG Protocol contribue ainsi directement à exécuter les objectifs climatiques internationaux et à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre.