Schmalz

기계식 클램핑 지그

클램핑 지그란 작업물을 공작 기계에 고정하고, 위치를 정하며, 가공 과정에서 발생하는 힘에 맞서 작업물을 제자리에 고정해 두는 기술적 장치입니다. 이는 작업물과 기계 간의 연결을 형성하며, 종종 가공 영역 내에서 작업물의 위치를 결정합니다. 애플리케이션에 따라 이는 위치 기반의 정밀 위치 결정이거나, 단순히 대략적인 위치 결정일 수 있으며, 후자의 경우 작업물을 추가로 프로빙해야 합니다.

클램핑 지그(fixture)는 작업물을 고정하기 위한 클램핑 장비, 위치 결정 또는 클램핑 요소와 같은 첨부 파일, 그리고 기계 테이블에 장착하기 위한 인터페이스로 구성됩니다.

제조 분야의 기능

기계식 클램핑 지그의 주요 기능은 작업물을 정밀하게 위치시키고, 제조 공정 중 발생하는 모든 힘으로부터 작업물을 안전하게 보호하는 것입니다. 이를 통해 기계식 클램핑 지그는 다음 세 가지 기본 기능을 동시에 수행합니다.

  • 위치 결정: 정의된 접촉점, 스토퍼 또는 중심 맞추기 요소를 사용하여 작업물의 정렬을 수행합니다. 애플리케이션을 고려하여 기계식 클램핑 지그가 작업물의 대략적인 정렬 또는 정밀한 정렬을 수행합니다.
  • 고정: 기계식 클램핑 요소는 필요한 흡착력을 발생시켜 절삭력이나 진동으로 인한 변위나 회전 운동을 방지합니다.
  • 고정 및 안정화: 기계식 클램핑 지그가 하중 방향이 변하더라도 작업물이 기울어지거나, 진동하거나, 리프팅되는 것을 방지합니다.

부적절하게 설계된 기계식 클램핑 지그를 사용하면 치수 편차, 채터 마크 또는 툴 파손이 발생할 수 있습니다.

구조 설계

기계식 클램핑 지그(fixture)는 서로 연동되도록 설계된 여러 기능 부품으로 구성됩니다:

  • 지지면: 작업물의 기본 위치를 정의하고, 안전하며 재현 가능한 접촉면을 보증합니다.
  • 위치 결정 요소: 스톱, 다웰 또는 센터링 슬리브는 작업물을 정밀하게 정렬하고 공정 하중 하에서 측면 변위를 방지합니다. 지그 및 툴 설계에서는 종종 ‘3-2-1 잠금 원리’를 따르는데, 이는 작업물의 6자유도를 지정된 서포트 및 스톱점으로 정의하는 방식입니다. 그러나 표준화된 기계식 클램핑 지그 및 클램핑 장비의 경우, 다양한 작업물 형태에 더 유연한 대응을 가능하게 하기 위해 애플리케이션을 고려하여 이 원리가 항상 완전히 적용되지는 않습니다.
  • 클램핑 장비: 흡착력을 발생시킵니다. 요구 사항에 따라 기계식, 유압식, 공압식, 자석식 또는 진공식 클램핑 장비가 사용됩니다.
  • 기계 인터페이스: 클램핑 시스템은 적절한 마운팅 부품을 통해 기계 테이블에 연결됩니다. 기계 및 클램핑 개념에 따라, 예를 들어 T슬롯 테이블, 제로 포인트 클램핑 시스템, 그리드 테이블 또는 평면 테이블이 사용됩니다.

표준형 기계식 클램핑 지그 대 전용 기계식 클램핑 지그

많은 가공 공정, 특히 중소량 생산에서는 다양한 작업물 형태에 유연하게 적용할 수 있는 표준화된 클램핑 장비나 범용 클램핑 지그가 사용됩니다. 대표적인 예로는 바이스, 파워 클램핑 블록, 진공 그리드 플레이트 등이 있습니다. 이러한 시스템은 대개 모듈식 베이스와 추가 구성 요소를 기반으로 하여, 완전한 재설계를 거치지 않고도 변화하는 가공 작업에 맞춰 적용할 수 있습니다.

반면, 대규모 생산에서 복잡하거나 반복적인, 또는 고도로 자동화된 제조 작업의 경우, 작업물 형태, 공정 하중 및 생산 순서에 맞춰 특별히 설계된 전용 기계식 클램핑 지그가 자주 사용됩니다. 더 높은 수준의 설계 및 경제적 투자를 통해 높은 공정 신뢰성, 짧은 설정 시간, 재현 가능한 결과를 얻을 수 있습니다.

제로포인트 클램핑 시스템은 클램핑 지그와 기계 테이블 간의 표준화된 인터페이스 역할을 합니다. 이를 통해 기계에 다양한 클램핑 지그를 빠르고 재현성 있게 설치할 수 있습니다. 애플리케이션에 따라 클램핑 지그만 교체하거나, 클램핑 지그와 작업물로 구성된 전체 유닛을 교체하기도 합니다.

퀵체인지 시스템 역시 표준화된 인터페이스를 기반으로 하며, 자동화 제조 환경에서 짧은 설정 시간과 재현 가능한 기계식 클램핑 공정을 지원합니다.

CNC 머시닝 센터 및 5축·6축 가공 애플리케이션 분야의 기계식 클램핑 지그

CNC 머시닝 센터에서 기계식 클램핑 지그(fixture)는 공정 신뢰성, 반복가능성, 접근성 및 자동화 가능성 측면에서 높은 요구 사항을 충족해야 합니다.

  • 반복가능성: 높은 위치 결정 반복가능성은 여러 번의 기계식 클램핑 사이클에 걸쳐 치수 정밀도를 유지하는 데 필수적이며, 이는 단품 생산과 시리즈 생산 모두에서 중요한 요소입니다.
  • 다면 가공: 기계식 클램핑 지그(fixture)는 추가적인 재클램핑 작업 없이도 필요한 모든 툴 접근 지점이 막히지 않도록 설계되어야 합니다. 애플리케이션을 고려하여, 가공 공정 중 작업물에 대한 접근성을 높이기 위해 개별 클램핑 또는 스톱 요소를 회전시켜 치우도록 설계할 수 있습니다.
  • 5축 및 6축 가공: 5축 및6축 애플리케이션에서 기계식 클램핑 지그의 충돌 방지 설계는 특히 중요합니다. 툴과 머신 헤드의 운동 범위를 완전히 활용할 수 있어야 합니다.
  • 자동화 용량: 자동화된 제조 환경에서 표준화된 기계 인터페이스와 짧은 설정 시간은 시스템의 전반적인 효율성에 결정적인 역할을 합니다.

기계식 클램핑 지그 설계: 메탈, 플라스틱, 목재 및 유리

클램핑 지그의 설계는 가공 공정의 요구 사항과 작업물의 재질 및 형태 모두에 의해 결정됩니다. 따라서 클램핑 지그는 반복가능성, 접근성, 자동화 가능성 외에도 해당 재질의 기계적 특성과 하중 지지 능력에 구체적으로 적용되어야 합니다.

메탈 및 알루미늄

금속 재질의 경우, 클램핑 지그가 높은 공정 하중을 흡수하고 정밀한 위치 결정을 보장해야 합니다. 충분한 강성을 갖춘 설계는 공정 중 작업물과 지그 간의 상대적 움직임을 방지합니다. 벽이 얇거나 표면적이 넓은 금속 작업물의 경우, 집중 하중이 뒤틀림이나 치수 편차를 유발할 수 있으므로 여러 클램핑 지점에 하중을 분산시켜야 합니다.

플라스틱

플라스틱은 메탈보다 경도가 낮으며 국부적인 응력에 민감합니다. 클램핑 지그가 힘을 더 고르게 분산시켜야 하며, 특정 재질 특성에 맞춰 설계되어야 합니다. 함몰을 방지하고 클램핑 힘을 줄여주는 지지면은 가공 중 변형과 표면 손상을 방지합니다.

목재 및 목재 기반 재질

목공 작업에서 기계식 클램핑 장치는 종종 다양한 형태를 가진 넓은 표면의 작업물을 위해 설계됩니다. 클램핑 지점은 공구 교체 없이도 다양한 모양의 부품을 클램핑할 수 있도록 유연한 구조여야 합니다. 목재 기반 재질은 압력에 민감할 수 있으므로, 클램핑 장비와 작업물 사이에 부드러운 서포트나 압력 분산 요소를 사용하는 것이 일반적입니다.

유리 및 취성 재질

유리 및 이와 유사한 재질의 경우, 전체 접촉면에 걸쳐 특히 균일한 힘 분배가 요구됩니다. 미세한 국부적 응력 피크조차도 취성 재질에서 미세 균열이나 파손을 유발할 수 있습니다. 따라서 클램핑 고정 장치는 조, 기계식 클램프 또는 나사로 인한 점 하중을 완전히 방지할 수 있도록 설계되어야 합니다.

관련 용어

Clamping Equipment | 클램핑 장비
클램핑 장비는 특정 부위에 힘을 가함으로써 가공 중 작업물을 고정합니다.
Vacuum Clamping Technology | 진공 클램핑 기술
진공 클램핑 기술은 진공을 이용하여 작업물의 전체 표면을 고정하며, 뒤틀림 없이 부드럽게 고정할 수 있고 기계식 클램핑 지점이 필요하지 않습니다.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동