Schmalz

Bağlama aparatı

Bağlama aparatı, iş parçalarını takım tezgahlarına sabitleyen, konumlandıran ve işleme süreci sırasında ortaya çıkan kuvvetlere karşı yerinde tutan teknik bir mekanizmadır. İş parçası ile makine arasındaki bağlantıyı sağlar ve genellikle iş parçasının işleme alanı içindeki konumunu belirler. Uygulamaya bağlı olarak, bu işlem ya doğrudan, konuma dayalı konumlandırmayı ya da sadece kaba konumlandırmayı içerir; bu durumda iş parçasının ek olarak taraması gerekir.

Bağlama aparatları, iş parçasını sabitlemek için kullanılan sıkma ekipmanından, konumlandırma veya sıkma elemanları gibi ek parçalardan ve makine masasına montaj yapmak için bir arayüzden oluşur.

İmalat Alanındaki Fonksiyonlar

Bir bağlama aparatının temel fonksiyonu, iş parçasını hassas bir şekilde konumlandırmak ve imalat süreci boyunca karşılaşılan tüm kuvvetlere karşı güvenli hale getirmektir. Bu süreçte, üç temel fonksiyonu aynı anda yerine getirir:

  • Konumlandırma: İş parçası, tanımlanmış temas noktaları, durdurucular veya merkezleme elemanları kullanılarak hizalanır. Uygulamada, kenetleme fikstürü iş parçasının kaba veya ince hizalamasını sağlar.

  • Sabitleme: Bağlama elemanları gerekli tutma kuvvetini oluşturur ve kesme kuvvetleri veya titreşimlerin neden olduğu yer değiştirme ya da dönme hareketlerini önler.

  • Güvence ve Stabilizasyon: Kenetleme fikstürü, yük yönleri değiştiğinde bile iş parçasının eğilmesini, salınmasını veya kaymasını önler.

Yetersiz dizayn edilen bir kenetleme aparatı, boyutsal sapmalara, titreşim izlerine veya alet kırılmasına yol açar.

Yapısal Dizayn

Bağlama aparatları, birbirleriyle uyumlu çalışacak şekilde dizayn edilmiş çeşitli fonksiyonel elemanlardan oluşur:

  • Destek yüzeyleri: İş parçasının temel konumunu belirler ve güvenli, tekrarlanabilir bir temas yüzeyi sağlar.

  • Konumlandırma elemanları: Durdurucular, pimler veya merkezleme manşonları, iş parçasını hassas bir şekilde hizalar ve işlem yükleri altında yanal kaymayı önler. Fikstür ve alet dizaynında, dizayn genellikle iş parçasının altı serbestlik derecesinin belirli destek ve durdurma noktalarıyla tanımlandığı 3-2-1 kilit ilkesini izler. Ancak, standartlaştırılmış kenetleme fikstürlerinde ve sıkma ekipmanlarında, farklı iş parçası geometrileriyle daha esnek kullanım sağlamak amacıyla, uygulamanın gerekliliklerine bağlı olarak bu ilke her zaman tam olarak uygulanmaz.

  • Bağlama ekipmanı: Tutma kuvveti oluşturur. Gerekliliklere bağlı olarak mekanik, hidrolik, pnömatik, manyetik veya vakum tabanlı sıkma ekipmanları kullanılır.

  • Makine arayüzü: Bağlama sistemleri, uygun montaj elemanları aracılığıyla makine masasına bağlanır. Makineye ve bağlama konseptine bağlı olarak, örneğin T-yuvası olan masalar, sıfır noktalı bağlama sistemleri, karolajlı tip masalar veya düz masalar kullanılabilir.

Standart Bağlama Aparatları ve Özel Bağlama Aparatları

Birçok işleme işleminde —özellikle küçük ve orta hacimli üretimde— farklı iş parçası geometrilerine esnek bir şekilde uyarlanabilen standartlaştırılmış sıkma ekipmanları veya genel sıkma aparatları kullanılır. Tipik örnekler arasında mengene, motorlu sıkıştırma blokları ve vakum ızgara plakaları sayılabilir. Bu sistemler genellikle, tamamen yeniden tasarlanmaya gerek kalmadan değişen işleme görevlerine uyarlanabilen modüler taban ve ek komponentlere dayanır.

Öte yandan, büyük ölçekli üretimdeki karmaşık, tekrarlayan veya yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş imalat görevleri için, iş parçası geometrisine, işlem kuvvetlerine ve üretim sıralarına özel olarak uyarlanmış özel kenetleme fikstürleri sıklıkla kullanılır. Daha yüksek dizayn ve ekonomik yatırım, yüksek işlem güvenilirliği, kısa kurulum süresi ve tekrarlanabilir sonuçlar sağlar.

Sıfır noktalı bağlama sistemleri, bağlama fikstürü ile makine masası arasında standart bir arayüz görevi görür. Bu sistemler, makine üzerinde farklı bağlama fikstürlerinin hızlı ve tekrarlanabilir bir şekilde kurulmasını sağlar. Uygulamada, ya sadece bağlama fikstürü ya da bağlama fikstürü ve iş parçasından oluşan komple birim değiştirilir.

Hızlı değiştirme sistemleri de standartlaştırılmış arayüzlere dayanır ve otomatik üretim ortamlarında kısa kurulum sürelerinin yanı sıra tekrarlanabilir kenetleme işlemlerini destekler.

CNC işleme merkezlerinde ve 5 ve 6 eksenli uygulamalarda bağlama aparatları

CNC işleme merkezlerinde, kenetleme aparatları işlem güvenilirliği, tekrarlanabilirlik, erişilebilirlik ve otomatikleştirilebilirlik açısından yüksek gereklilikleri karşılamalıdır.

  • Tekrarlanabilirlik: Yüksek konumlandırma tekrarlanabilirliği, hem tek parçalarda hem de dizilerde kritik bir faktör olan çoklu kenetleme döngüleri boyunca boyutsal doğruluk için gereklidir.

  • Çok Yüzlü İşleme: Kenetleme fikstürleri, ek yeniden kenetleme operasyonları gerektirmeden gerekli tüm alet erişim noktalarının engellenmemesi için tasarlanmalıdır. Uygulamada, işleme süreci sırasında iş parçasına erişimi kolaylaştırmak için tek tek kenetleme veya durdurma elemanları yana doğru açılabilecek şekilde tasarlanabilir.

  • 5 ve 6 eksenli işleme: 5 ve 6 eksenli uygulamalarda, sıkıştırma fikstürünün çarpışmasız bir şekilde dizayn edilmesi özellikle önemlidir. Alet ve makine kafasının hareket aralıkları tam olarak kullanılabilir olmalıdır.

  • Otomasyon Kabiliyeti: Otomatik üretim ortamlarında, standartlaştırılmış makine arayüzleri ve kısa kurulum zamanları, sistemin genel verimliliğinde belirleyici bir rol oynar.

Bağlama Aletlerinin Dizaynı: Metal, Plastik, Ahşap ve Cam

Sıkıştırma aparatlarının dizaynı, hem işleme sürecinin gerekliliklerine hem de iş parçasının malzemesine ve bileşen geometrisine göre belirlenir. Bu nedenle, tekrarlanabilirlik, erişilebilirlik ve otomatikleştirilebilirliğin yanı sıra, sıkıştırma aparatları ilgili malzemenin mekanik özelliklerine ve yük taşıma kapasitesine özel olarak uyarlanmalıdır.

Metal ve Alüminyum

Metalik malzemeler için, kenetleme aparatları yüksek işlem kuvvetlerini emmeli ve hassas konumlandırmayı sağlamalıdır. Yeterince rijit bir dizayn, işleme sırasında iş parçası ile aparat arasında göreceli hareketi önler. İnce cidarlı veya geniş yüzey alanına sahip metal iş parçaları için, yoğun yükler çarpıtmaya veya boyutsal sapmalara yol açabileceğinden, kuvvetin birden fazla kenetleme noktasına dağıtılması gereklidir.

Plastik

Plastikler, metallere göre daha düşük sertliğe sahiptir ve yerel gerilmelere karşı hassastır. Kenetleme fikstürleri, kuvveti daha eşit bir şekilde dağıtmalı ve belirli malzeme özelliklerine göre uyarlanmalıdır. Çöküntüleri önleyen destekleyici yüzeyler ve azaltılmış sıkma kuvvetleri, işleme sırasında deformasyonu ve yüzey hasarını azaltır.

Ahşap ve Ahşap Bazlı Malzemeler

Ahşap işçiliği alanında, kenetleme aparatları genellikle çeşitli geometrilere sahip geniş yüzeyli iş parçaları için dizayn edilir. Sıkma noktaları, aletin yeniden ayarlanmasına gerek kalmadan farklı şekilli komponentlerin sıkıştırılabilmesini sağlamak için esnek olmalıdır. Ahşap bazlı malzemeler basınca duyarlı olabileceğinden, sıkma ekipmanı ile iş parçası arasında yumuşak destekler veya basınç dağıtıcı elemanlar yaygın olarak kullanılır.

Cam ve kırılgan malzemeler

Cam ve benzeri malzemeler, tüm temas yüzeyi boyunca özellikle eşit bir kuvvet dağılımı gerektirir. Kırılgan malzemelerde, yerel gerilimde meydana gelen en ufak artış bile mikroçatlaklara veya kırılmalara yol açabilir. Bu nedenle sıkıştırma fikstürü, çeneler, bağlamalar veya vidaların neden olduğu noktasal yükleri tamamen önleyecek şekilde tasarlanmalıdır.

İlgili terimler

Bağlama ekipmanı
Bağlama ekipmanı, işleme sırasında hedefli bir kuvvet uygulayarak iş parçalarını sabit tutar.
Vakumlu Bağlama Teknolojisi
Vakumlu bağlama teknolojisi, vakum yardımıyla iş parçalarını tüm yüzeyleri boyunca sabitler — hassas bir şekilde, çarpıtmaya yol açmadan ve mekanik klemp noktaları olmadan.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.