Schmalz

Spannvorrichtung

Eine Spannvorrichtung ist eine technische Einrichtung, die Werkstücke auf Bearbeitungsmaschinen fixiert, positioniert und gegen auftretende Prozesskräfte sichert. Sie stellt die Verbindung zwischen Werkstück und Maschine her und definiert häufig die Lage des Werkstücks im Bearbeitungsraum. Je nach Anwendung erfolgt dabei entweder eine direkte lagebezogene Positionierung oder lediglich eine Grobpositionierung, sodass das Werkstück zusätzlich angetastet werden muss.

Spannvorrichtungen bestehen aus Spannmitteln zur Fixierung des Werkstücks, Anbauteilen wie Positionier- oder Andrückelementen sowie einer Schnittstelle zur Befestigung auf dem Maschinentisch.

Funktion in der Fertigung

Die zentrale Aufgabe einer Spannvorrichtung besteht darin, das Werkstück eindeutig zu positionieren und während des Fertigungsprozesses gegen alle auftretenden Prozesskräfte zu sichern. Dabei übernimmt sie drei Grundfunktionen gleichzeitig:

  • Positionierung: Das Werkstück wird über definierte Auflagepunkte, Anschläge oder Zentrierelemente ausgerichtet. Je nach Anwendung übernimmt die Spannvorrichtung dabei eine Grob- oder Feinpositionierung des Werkstücks.
  • Fixierung: Spannelemente erzeugen die notwendige Haltekraft und verhindern Verschiebungen oder Drehbewegungen durch Schnittkräfte oder Vibrationen.
  • Sicherung und Stabilisierung: Die Spannvorrichtung verhindert das Kippen, Schwingen oder Abheben des Werkstücks auch bei wechselnden Belastungsrichtungen.

Eine unzureichend ausgelegte Spannvorrichtung führt zu Maßabweichungen, Rattermarken oder Werkzeugbruch.

Konstruktiver Aufbau

Spannvorrichtungen bestehen aus mehreren funktionalen Elementen, die aufeinander abgestimmt sind:

  • Auflageflächen: Sie definieren die Grundposition des Werkstücks und stellen eine reproduzierbare Anlage sicher.
  • Positionierelemente: Anschläge, Passstifte oder Zentrierhülsen richten das Werkstück exakt aus und verhindern seitliche Verschiebungen unter Prozessbelastung. Im Vorrichtungs- und Werkzeugbau orientiert sich die Auslegung häufig am 3-2-1-Lokierungsprinzip, bei dem die sechs Freiheitsgrade des Werkstücks über definierte Auflage- und Anschlagpunkte festgelegt werden. Bei standardisierten Spannvorrichtungen und Spannmitteln wird dieses Prinzip jedoch je nach Anwendung nicht immer vollständig umgesetzt, um eine flexiblere Nutzung unterschiedlicher Werkstückgeometrien zu ermöglichen.
  • Spannelemente: Sie erzeugen die Haltekraft. Je nach Anforderung kommen mechanische, hydraulische, pneumatische, magnetische oder vakuumbasierte Spannmittel zum Einsatz.
  • Maschinenschnittstelle: Spannsysteme werden über entsprechende Befestigungselemente mit dem Maschinentisch verbunden. Je nach Maschinen- und Spannkonzept kommen dabei beispielsweise T-Nutentische, Nullpunkt-Spannsysteme, Rastertische oder Glatttische zum Einsatz.

Standardisierte vs. dedizierte Spannvorrichtungen

In vielen Bearbeitungsprozessen kommen insbesondere in Klein- und Mittelserien standardisierte Spannmittel oder universell einsetzbare Spannvorrichtungen zum Einsatz, die flexibel für unterschiedliche Werkstückgeometrien genutzt werden können. Typische Beispiele sind Schraubstöcke, Kraftspannblöcke oder Vakuum-Rasterplatten. Häufig basieren diese Systeme auf modularen Grund- und Aufbauelementen, die sich ohne vollständige Neukonstruktion an wechselnde Bearbeitungsaufgaben anpassen lassen.

Für komplexe, wiederkehrende oder hochautomatisierte Fertigungsaufgaben in Großserien werden dagegen häufig dedizierte Spannvorrichtungen eingesetzt, die gezielt auf Werkstückgeometrie, Prozesskräfte und Produktionsabläufe abgestimmt sind. Der höhere konstruktive und wirtschaftliche Aufwand ermöglicht eine hohe Prozesssicherheit, kurze Rüstzeiten und reproduzierbare Ergebnisse.

Nullpunkt-Spannsysteme dienen als standardisierte Schnittstelle zwischen Spannvorrichtung und Maschinentisch. Sie ermöglichen ein schnelles und reproduzierbares Rüsten unterschiedlicher Spannvorrichtungen auf der Maschine. Je nach Anwendung wird entweder nur die Spannvorrichtung oder die komplette Einheit aus Spannvorrichtung und Werkstück gewechselt.

Auch Schnellwechselsysteme basieren auf standardisierten Schnittstellen und unterstützen kurze Rüstzeiten sowie reproduzierbare Spannprozesse in automatisierten Fertigungsumgebungen.

Spannvorrichtungen in CNC-Bearbeitungszentren und 5- und 6-Achs-Anwendungen

In CNC-Bearbeitungszentren stellen Spannvorrichtungen hohe Anforderungen an Prozesssicherheit, Wiederholgenauigkeit, Zugänglichkeit und Automatisierbarkeit.

  • Wiederholgenauigkeit: Eine hohe Wiederholgenauigkeit der Positionierung ist Voraussetzung für Maßhaltigkeit über mehrere Spannzyklen hinweg – in der Einzelteilfertigung und Serienfertigung gleichermaßen entscheidend.
  • Mehrseitenbearbeitung: Spannvorrichtungen müssen so ausgelegt sein, dass alle erforderlichen Werkzeugzugänge frei bleiben, ohne zusätzliche Umspannvorgänge zu erfordern. Je nach Anwendung können dabei einzelne Spann- oder Anschlagelemente wegschwenkbar ausgeführt sein, um die Zugänglichkeit zum Werkstück während des Fertigungsprozesses zu verbessern.
  • 5- und 6-Achs-Bearbeitung: In 5- und 6-Achs-Anwendungen ist die kollisionsfreie Auslegung der Spannvorrichtung besonders entscheidend. Die Bewegungsräume von Werkzeug und Maschinenkopf müssen uneingeschränkt nutzbar sein.
  • Automatisierbarkeit: In automatisierten Fertigungsumgebungen spielen standardisierte Maschinenschnittstellen und kurze Rüstzeiten eine entscheidende Rolle für die Gesamteffizienz der Anlage.

Auslegung von Spannvorrichtungen: Metall, Kunststoff, Holz und Glas

Die Auslegung von Spannvorrichtungen wird sowohl durch die Anforderungen des Bearbeitungsprozesses als auch durch Werkstoff und Bauteilgeometrie des Werkstücks bestimmt. Neben Wiederholgenauigkeit, Zugänglichkeit und Automatisierbarkeit müssen Spannvorrichtungen daher insbesondere an die mechanischen Eigenschaften und die Belastbarkeit des jeweiligen Werkstoffs angepasst werden.

Metall und Aluminium

Bei metallischen Werkstoffen müssen Spannvorrichtungen hohe Prozesskräfte aufnehmen und gleichzeitig eine präzise Positionierung sicherstellen. Eine ausreichend steife Auslegung verhindert Relativbewegungen zwischen Werkstück und Vorrichtung während der Bearbeitung. Bei dünnwandigen oder großflächigen Metallwerkstücken ist eine verteilte Krafteinleitung über mehrere Spannpunkte erforderlich, da konzentrierte Belastungen zu Verzug oder Maßabweichungen führen können.

Kunststoff

Kunststoffe weisen eine geringere Steifigkeit als Metalle auf und reagieren empfindlich auf lokale Belastungen. Spannvorrichtungen müssen die Krafteinleitung flächiger gestalten und auf die spezifischen Materialeigenschaften abstimmen. Druckmarkensichere Auflagen und reduzierte Spannkräfte verhindern Verformungen und Oberflächenschäden während der Bearbeitung.

Holz und Holzwerkstoffe

In der Holzbearbeitung sind Spannvorrichtungen häufig für großflächige Werkstücke mit variierenden Geometrien ausgelegt. Die Spannpunkte müssen flexibel positionierbar sein, um unterschiedliche Bauteilformen ohne Umrüstaufwand aufzuspannen. Da Holzwerkstoffe auf Druck empfindlich reagieren können, sind weiche Auflagen oder druckverteilende Elemente zwischen Spannmittel und Werkstück üblich.

Glas und spröde Werkstoffe

Glas und vergleichbare Werkstoffe erfordern eine besonders gleichmäßige Kraftverteilung über die gesamte Auflagefläche. Bereits geringe lokale Spannungsspitzen können bei spröden Materialien zu Mikrorissen oder Bruch führen. Die Spannvorrichtung muss daher so ausgelegt sein, dass Punktbelastungen durch Backen, Pratzen oder Schrauben vollständig vermieden werden.

Verwandte Begriffe

Spannmittel
Spannmittel fixieren Werkstücke in der Zerspanung durch gezielte Kraftübertragung.
Vakuum-Spanntechnik
Vakuum-Spanntechnik fixiert Werkstücke flächig durch Unterdruck – schonend, verzugsfrei und ohne mechanische Spannpunkte.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb