Schmalz

Opspanmiddelen

Een opspanmiddel is een technisch mechanisme dat werkstukken op bewerkingsmachines vastzet, positioneert en op hun plaats houdt, ondanks de krachten die tijdens het bewerkingsproces ontstaan. Het vormt de aansluiting tussen het werkstuk en de machine en bepaalt vaak de positie van het werkstuk binnen het bewerkingsgebied. Afhankelijk van de applicatie gaat het hierbij om directe, positiegebaseerde positionering of om louter grove positionering, in welk geval het werkstuk aanvullend moet worden getast.

Opspaninrichtingen bestaan uit opspanmiddelen voor het vastzetten van het werkstuk, hulpstukken zoals positionerings- of opspanelementen, en een interface voor montage op de machinetafel.

Functies in de productie

De belangrijkste functie van een opspanmiddel is het werkstuk nauwkeurig te positioneren en het veilig vast te houden tegen alle krachten die tijdens de vervaardiging optreden. Daarbij vervult het tegelijkertijd drie basisfuncties:

  • Positionering: het werkstuk wordt uitgelijnd met behulp van gedefinieerde contactpunten, aanslagen of centreerelementen. Afhankelijk van de applicatie zorgt de klemming voor een grove of fijne uitlijning van het werkstuk.

  • Bevestiging: klemelementen zorgen voor de benodigde houdkracht en voorkomen verschuiving of draaiende bewegingen die worden veroorzaakt door snijkrachten of trillingen.

  • Beveiliging en stabilisatie: het opspanmiddel voorkomt dat het werkstuk kantelt, oscilleert of wordt getild, zelfs wanneer de belastingsrichtingen veranderen.

Een onvoldoende ontworpen opspaninrichting leidt tot maatafwijkingen, trillingssporen of gereedschapsbreuk.

Constructief ontwerp

Opspanmiddelen bestaan uit verschillende functionele elementen die zijn ontworpen om samen te werken:

  • Steunvlakken: deze bepalen de basispositie van het werkstuk en verzekeren een reproduceerbaar en veilig contact oppervlak.

  • Positioneringselementen: aanslagen, pennen of centreerhulzen zorgen voor een nauwkeurige uitlijning van het werkstuk en voorkomen laterale verplaatsing onder belastingen van het proces. Bij het ontwerp van opspanningen en gereedschappen wordt vaak het 3-2-1-vergrendelingsprincipe gevolgd, waarbij de zes vrijheidsgraden van het werkstuk worden bepaald door gespecificeerde ondersteunings- en aanslagpunten. Bij gestandaardiseerde opspannoconstructies en opspanmateriaal wordt dit principe echter, afhankelijk van de applicatie, niet altijd volledig toegepast, om meer flexibiliteit te bieden bij het gebruik met verschillende werkstukgeometrieën.

  • Opspanmateriaal: dit genereert de houdkracht. Afhankelijk van de voorschriften wordt gebruikgemaakt van mechanisch, hydraulisch, pneumatisch, magnetisch of op vacuüm gebaseerd opspanmateriaal.

  • Machine-interface: opspansystemen worden via geschikte bevestigingselementen aan de machinetafel gekoppeld. Afhankelijk van de machine en het opspanconcept worden bijvoorbeeld T-gleuftafels, nulpunt-opspansystemen, gristafels of vlakke tafels gebruikt.

Gestandaardiseerde versus op maat gemaakte opspanmiddelen

Bij veel bewerkingsprocessen – met name bij de productie van kleine en middelgrote series – wordt gebruikgemaakt van gestandaardiseerd opspanmateriaal of universele opspanningsinrichtingen, die flexibel kunnen worden aangepast aan verschillende werkstukgeometrieën. Typische voorbeelden zijn bankschroeven, elektrische spanblokken en vacuümgridplaten. Deze systemen zijn vaak gebaseerd op modulaire basis- en uitbreidingscomponenten die kunnen worden aangepast aan veranderende bewerkingstaken zonder dat een volledig herontwerp nodig is.

Voor complexe, terugkerende of sterk geautomatiseerde taken in de vervaardiging in grootschalige productie worden daarentegen vaak speciale opspaninrichtingen gebruikt die specifiek zijn afgestemd op de werkstukgeometrie, de proceskrachten en de productiesequenties. De hogere ontwerp- en economische investering zorgt voor een hoge procesbetrouwbaarheid, korte set-up tijden en reproduceerbare resultaten.

Nulpunt-opspansystemen fungeren als een gestandaardiseerde interface tussen de opspaninrichting en de machinetafel. Ze maken een snelle en reproduceerbare instelling van verschillende opspaninrichtingen op de machine mogelijk. Afhankelijk van de applicatie wordt ofwel alleen de opspaninrichting, ofwel de complete unit bestaande uit de opspaninrichting en het werkstuk verwisseld.

Snelwisselsystemen zijn eveneens gebaseerd op gestandaardiseerde interfaces en bieden ondersteuning voor korte set-up tijden en reproduceerbare opspanprocessen in geautomatiseerde omgevingen voor vervaardiging.

Opspanmiddelen in CNC bewerkingsmachines en 5- en 6-assige applicaties

In CNC bewerkingsmachines moeten opspanmiddelen voldoen aan hoge eisen op het gebied van procesbetrouwbaarheid, herhalingsnauwkeurigheid, toegankelijkheid en automatiseerbaarheid.

  • Herhalingsnauwkeurigheid: een hoge herhalingsnauwkeurigheid bij het positioneren is essentieel voor maatnauwkeurigheid over meerdere opspancycli heen – een cruciale factor bij zowel de productie van losse stukken als bij serieproductie.

  • Meerzijdige bewerking: opspanmiddelen moeten zo worden ontworpen dat alle benodigde toegangspunten voor gereedschap vrij blijven, zonder dat extra heropspanningshandelingen nodig zijn. Afhankelijk van de applicatie kunnen afzonderlijke klemmings- of aanslagelementen zo worden ontworpen dat ze weg kunnen zwenken om de toegankelijkheid tot het werkstuk tijdens het bewerkingsproces te verbeteren.

  • 5- en 6-assige bewerking: bij 5- en 6-assige applicaties is een botsingsvrij ontwerp van de klemming bijzonder cruciaal. De bewegingsbereiken van het gereedschap en de machinekop moeten volledig benutbaar zijn.

  • Automatiseringsmogelijkheden: in geautomatiseerde omgevingen van vervaardiging spelen gestandaardiseerde machine-interfaces en korte set-up tijden een doorslaggevende rol in het algehele rendement van het systeem.

Ontwerp van klemmingen: metaal, kunststof, hout en glas

Het ontwerp van opspanmiddelen wordt zowel bepaald door de eisen van het bewerkingsproces als door het materiaal en de geometrie van het werkstuk. Naast herhalingsnauwkeurigheid, toegankelijkheid en automatiseerbaarheid moeten opspannoconstructies daarom specifiek worden aangepast aan de mechanische eigenschappen en het draagvermogen van het betreffende materiaal.

Metaal en aluminium

Bij metalen materialen moeten opspannocons hoge proceskrachten kunnen overbrengen en een nauwkeurige positionering garanderen. Een voldoende stijf ontwerp voorkomt relatieve bewegingen tussen het werkstuk en de opspannocons tijdens de bewerking. Bij dunwandige of grootvlakkige metalen werkstukken is een verdeelde krachtoverbrenging over meerdere klempunten noodzakelijk, aangezien geconcentreerde belastingen kunnen leiden tot kromtrekken of maatafwijkingen.

Kunststoffen

Kunststoffen hebben een lagere stijfheid dan metalen en zijn gevoelig voor plaatselijke spanningen. Opspanmiddelen moeten de kracht gelijkmatiger verdelen en zijn afgestemd op de specifieke materiaaleigenschappen. Steunvlakken die indrukken voorkomen en lagere klemkrachten garanderen, voorkomen vervorming en oppervlakteschade tijdens de bewerking.

Hout en houtgebaseerde materialen

Bij houtbewerking zijn opspanmiddelen vaak ontworpen voor werkstukken met een groot oppervlak en variërende geometrieën. De klempunten moeten flexibel zijn, zodat verschillende bouwvormen van componenten kunnen worden vastgeklemd zonder dat de opspanmateriaal hoeft te worden aangepast. Omdat houtgebaseerde materialen gevoelig kunnen zijn voor druk, worden vaak zachte ondersteuningen of drukverdelende elementen tussen het opspanmateriaal en het werkstuk gebruikt.

Glas en broze materialen

Glas en soortgelijke materialen vereisen een bijzonder gelijkmatige krachtverdeling over het gehele contact oppervlak. Zelfs lichte lokale spanningspieken kunnen bij broze materialen leiden tot microscheurtjes of breuken. De opspaninrichting moet daarom zo zijn ontworpen dat puntbelastingen door bekken, klemmen of schroeven volledig worden vermeden.

Verwante termen

Opspanmateriaal
Opspanmateriaal zorgt ervoor dat werkstukken tijdens de bewerking op hun plaats blijven door gerichte kracht uit te oefenen.
Vacuüm opspantechnologie
Vacuümopspantechnologie zorgt ervoor dat werkstukken over hun gehele oppervlak met behulp van vacuüm worden vastgezet – op een zachte manier, zonder vervorming en zonder mechanische klempunten.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.