Schmalz

Opspanmateriaal

Opspanmateriaal vormt een fundamenteel onderdeel van het productieproces en wordt gebruikt om werkstukken tijdens bewerkingen vast te zetten. Dit opspanmateriaal genereert en brengt de benodigde klemkracht over en voorkomt dat werkstukken verschuiven of gaan roteren als gevolg van proceskrachten zoals snijkrachten, aanvoerkrachten of trillingen.

Bij bewerkingen – of het nu gaat om frezen, draaien, boren of slijpen – vormt opspanmateriaal de basis voor maatnauwkeurige en reproduceerbare bewerkingsresultaten. Dit is geïntegreerd in het opspanmateriaal en zodanig aangebracht dat het werkstuk nauwkeurig wordt gepositioneerd en veilig wordt vastgehouden.

Afhankelijk van het werkingsprincipe en de toepassing worden verschillende types van opspanmateriaal gebruikt. De keuze van het juiste opspanmateriaal hangt af van de eisen van het bewerkingsproces, de werkstukgeometrie en het te bewerken materiaal.

Mechanisch opspanmateriaal

Mechanisch opspanmateriaal brengt klemkrachten over door middel van directe krachtoeoefening. Typische versies zijn hydraulische klemblokken, spantangen, klemklauwen en neerhoudinrichten.

Bankschroeven klemmen werkstukken vast tussen een vaste en een beweegbare bek. Ze behoren tot de meest gebruikte soorten opspanmateriaal in de metaalbewerking en zijn leverbaar in klembreedtes variërend van enkele millimeters tot meer dan 500 mm. Machineklembanken voor CNC-applicaties zorgen voor een hoge herhalingsnauwkeurigheid tijdens het opspannen.

Opspanklemmen worden rechtstreeks op de machinetafel gemonteerd en zijn geschikt voor werkstukken waarbij klemmen rondom niet mogelijk is. Aandrukapparaten klemmen het werkstuk van bovenaf vast tegen een bepaald steunvlak en worden gebruikt wanneer laterale klempunten de toegang voor het gereedschap zouden belemmeren.

Pneumatisch en hydraulisch opspanmateriaal

Pneumatisch en hydraulisch opspanmateriaal brengt de spanelementen in werking met behulp van drukmedia. Het voordeel ten opzichte van handmatige bediening ligt in gelijkmatige, reproduceerbare klemkrachten en aanzienlijk kortere insteltijden.

Hydraulisch opspanmateriaal genereert hoge klemkrachten – doorgaans tot 50 kN bij een systeemdruk van 400 bar – in een compacte bouwvorm en is bijzonder geschikt voor heavy duty bewerkingen. Pneumatisch opspanmateriaal is geschikt voor snelle opspancycli met lagere klemkrachten, zoals die voorkomen in geautomatiseerde productieprocessen.

Magnetisch opspanmateriaal

Magnetische spanplaten houden ferromagnetische werkstukken met behulp van magnetische kracht op hun plaats. Aangezien er geen laterale spanelementen nodig zijn, is het gehele oppervlak van het werkstuk toegankelijk voor bewerking. Er zijn zowel versies met permanente magneten als met elektromagneten leverbaar.

Vacuümgebaseerd opspanmateriaal

Vacuümopspanmateriaal genereert een houdkracht door middel van vacuüm. Deze methode maakt het mogelijk om werkstukken van hout, glas, kunststof of metaal schadevrij vast te klemmen zonder dat er mechanische opspanklemmen nodig zijn. Deze methode is met name zeer geschikt voor werkstukken met een groot oppervlak, dunwandige of kwetsbare werkstukken, waarbij mechanisch opspanmateriaal in elkaar gedraaid zou worden of oppervlakteschade zou veroorzaken.

Vooreisten voor opspanmateriaal bij de verspanende bewerking

Het opspanmateriaal moet de krachten die tijdens het bewerkingsproces ontstaan veilig opvangen en het werkstuk in de vastgelegde positie vasthouden.

  • Klemkracht en stijfheid: de uitgeoefende klemkracht moet voldoende zijn om verplaatsing van het werkstuk te voorkomen, zelfs bij maximale proceskrachten. Afhankelijk van de bewerking worden deze krachten niet uitsluitend door de klemkracht opgevangen, maar ook door vormsluitende elementen zoals aanslagen. Tegelijkertijd mag de klemkracht het werkstuk niet vervormen.
  • Herhalingsnauwkeurigheid: bij serieproductie is het cruciaal dat elk werkstuk in exact dezelfde positie wordt vastgeklemd. Strakke positioneringstoleranties zijn een voorwaarde voor een consistente bewerkingskwaliteit.
  • Toegankelijkheid: het opspanmateriaal mag het gereedschapspad zo min mogelijk beperken. Bij meerzijdige of 5-assige bewerking moeten de opspannelementen zo worden geplaatst dat alle relevante oppervlakken toegankelijk zijn zonder dat het werkstuk opnieuw moet worden opgespannen.
  • Bescherming van het werkstuk: het opspanmateriaal moet het oppervlak van het werkstuk beschermen. Voor kwetsbare materialen zijn versies van het opspanmateriaal die drukplekken voorkomen of opspantechnologieën die de kracht over een groot oppervlak verdelen – zoals vacuüm opspantechnologie – geschikt.
  • Eenvoudige instelling: Korteinsteltijden laten de bedrijfskosten zakken. Opspanmateriaal met snelklemfuncties of gestandaardiseerde interfaces vermindert de inspanning die nodig is voor het wisselen van werkstukken aanzienlijk.

Verwante termen

Opspanmiddelen
Opspanmiddelen worden gebruikt om werkstukken op bewerkingsmachines vast te klemmen en ervoor te zorgen dat ze veilig worden vastgezet. Ze fungeren als schakel tussen het werkstuk en de machine.
Vacuüm opspantechnologie
Vacuümopspantechnologie zorgt ervoor dat werkstukken over hun gehele oppervlak met behulp van vacuüm worden vastgezet – op een zachte manier, zonder vervorming en zonder mechanische klempunten.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen