Schmalz

Puristuslaitteet

Puristuslaitteet ovat valmistustekniikan keskeinen osa, jota käytetään työkappaleiden kiinnittämiseen koneistuksen aikana. Ne tuottavat ja välittävät tarvittavan puristusvoiman sekä estävät työkappaleita siirtymästä tai pyörimästä prosessivoimien, kuten leikkausvoimien, syöttövoimien tai tärinän, vaikutuksesta.

Koneistuksessa – olipa kyseessä sitten jyrsintä, sorvaus, poraus tai hionta – puristuslaitteet muodostavat perustan mittatarkkoille ja toistettaville koneistustuloksille. Ne on integroitu kiinnitystelineisiin ja sijoitettu siten, että työkappale on tarkasti paikannettu ja turvallisesti kiinnitetty.

Käyttötarkoituksesta ja toimintaperiaatteesta riippuen käytetään erilaisia puristuslaitteita. Sopivan puristuslaitteen valinta riippuu työstöprosessin vaatimuksista, työkappaleen geometriasta ja työstettävästä materiaalista.

Mekaaniset puristuslaitteet

Mekaaniset kiinnityslaitteet välittävät puristusvoimat suoraan kohdistetun voiman avulla. Tyypillisiä versioita ovat moottorikäyttöiset kiinnityspalat, istukat, puristuskourat ja painolaitteet.

Ruuvipuristimet pitävät työkappaleita kiinteän ja liikkuvan leuan välissä. Ne kuuluvat metallintyöstössä yleisimmin käytettyihin puristuslaitteisiin, ja niiden kiinnitysleveys vaihtelee muutamasta millimetristä yli 500 mm:iin. CNC-sovelluksiin tarkoitetut konepuristimet mahdollistavat korkean toistettavuuden kiinnityksen aikana.

Puristuskourat asennetaan suoraan koneen pöydälle, ja ne sopivat työkappaleille, joita ei voida kiinnittää kehän ympäri. Painolaitteet kiinnittävät työkappaleen ylhäältä määriteltyä tukipintaa vasten, ja niitä käytetään silloin, kun sivusuunnassa olevat kiinnityskohdat rajoittaisivat työkalun pääsyä.

Pneumaattiset ja hydrauliset puristuslaitteet

Pneumaattiset ja hydrauliset puristuslaitteet käyttävät paineistettua väliainetta puristuselementtien aktivointiin. Etuna manuaaliseen käyttöön verrattuna ovat tasaiset, toistettavat puristusvoimat sekä huomattavasti lyhyemmät asetusaikat.

Hydrauliset puristuslaitteet tuottavat suuria puristusvoimia – tyypillisesti jopa 50 kN järjestelmäpaineella 400 bar – kompaktissa muodossa ja sopivat erityisen hyvin raskaaseen rakenteeseen kuuluvalle koneistukselle. Pneumaattiset puristuslaitteet sopivat nopeisiin puristuskylkiin, joissa tarvitaan alimpia puristusvoimia, kuten automatisoiduissa valmistusprosesseissa.

Magneettiset puristuslaitteet

Magneettiset kiinnityslevyt pitävät ferromagneettiset työkappaleet paikallaan magneettivoiman avulla. Koska sivuttaisia kiinnityselementtejä ei tarvita, työkappaleen koko pinta on käytettävissä koneistusta varten. Saatavilla ovat sekä kestomagneetti- että sähkömagneettiversiot.

Tyhjiöpohjaiset puristuslaitteet

Tyhjiöpohjaiset puristuslaitteet tuottavat pitovoiman tyhjiön avulla. Tämän menetelmän avulla puusta, lasista, muoveista tai metallista valmistetut työkappaleet voidaan kiinnittää niitä vahingoittamatta ilman mekaanisia kiinnityspisteitä. Se sopii erityisen hyvin suuripintaisille, ohutseinäisille tai herkille työkappaleille, joissa mekaaniset puristuslaitteet aiheuttaisivat vääntymistä tai pintavaurioita.

Koneistuksessa käytettävät puristuslaitteet ja niiden vaatimukset

Puristuslaitteiden on vaimennettava turvallisesti työstöprosessin aikana syntyvät voimat ja pidettävä työkappale määritellyssä asennossa.

  • Puristusvoima ja jäykkyys: Käytetyn puristusvoiman on oltava riittävä estämään työkappaleen siirtymistä jopa suurimmilla prosessivoimilla. Koneistustoiminnasta riippuen näitä voimia ei vaimenneta pelkästään puristusvoimalla, vaan myös muotoon sopivilla elementeillä, kuten pysäyttimillä. Samalla puristusvoima ei saa vääristää työkappaletta.
  • Toistettavuus: Sarjatuotannossa on ratkaisevan tärkeää, että jokainen työkappale kiinnitetään täsmälleen samaan asentoon. Tiukat asemointitoleranssit ovat edellytys tasaiselle työstön laadulle.
  • Pääsy: Puristuslaitteiden on rajoitettava työkalun liikerataa mahdollisimman vähän. Monipuolisen tai 5-akselisen työstön yhteydessä puristuslaitteet on sijoitettava siten, että kaikki olennaiset alueet ovat saavutettavissa ilman uudelleenpuristusta.
  • Työkappaleen suojaus: Puristuslaitteet on suojattava työkappaleen pintaa. Herkille materiaaleille sopivat versiot puristuslaitteista, jotka estävät painumajälkien syntymisen, tai kiinnitinteknologiat, joissa voima kohdistuu laajalle alueelle – kuten alipainetegnologia.
  • Helppo asennus: Lyhyet asetusaikat alentavat käyttökustannuksia. Puristuslaitteet, joissa on pikakiinnitystoiminnot tai standardoidut liitännät, vähentävät merkittävästi työkappaleen vaihtamiseen tarvittavaa työmäärää.

Aiheeseen liittyvät termit

Puristuslinja
Kiinnitystelineitä käytetään työkappaleiden kiinnittämiseen työstökoneisiin ja niiden turvallisen kiinnityksen varmistamiseen. Ne toimivat työkappaleen ja koneen välisenä liitoksena.
Tyhjiökiinnitinteknologia
Tyhjiökiinnitinteknologia kiinnittää työkappaleet niiden koko pinnalta tyhjiön avulla – hellävaraisesti, ilman vääntymistä ja ilman mekaanisia kiinnityskohtia.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin