Schmalz

Sistema de fijación

Los sistemas de fijación son un elemento fundamental de la tecnología de fabricación que se utiliza para fijar las piezas de trabajo durante las operaciones de mecanizado. Generan y transmiten la fuerza de fijación necesaria y evitan que las piezas de trabajo se desplacen o giren debido a fuerzas del proceso, como las fuerzas de corte, las fuerzas de avance o las vibraciones.

En el mecanizado —ya sea fresado, torneado, taladrado o rectificado—, el sistema de fijación constituye la base para obtener resultados de mecanizado dimensionalmente precisos y reproducibles. Se integra en los dispositivos de fijación y se dispone de tal manera que la pieza quede posicionada con precisión y sujeta de forma segura.

Se utilizan diferentes modelos de sistemas de fijación en función del principio de funcionamiento y del caso de aplicación. La selección del sistema de fijación adecuado depende de las exigencias del proceso de mecanizado, la geometría de la pieza y el material que se va a mecanizar.

Sistema de fijación mecánica

Los sistemas de fijación mecánica transmiten las fuerzas de fijación mediante la aplicación directa de la fuerza. Entre los diseños más habituales se encuentran los bloques de fijación motorizados, los mandriles, las garras tensoras y los dispositivos de fijación.

Los tornillos de banco sujetan las piezas de trabajo entre una mordaza fija y otra móvil. Se encuentran entre los modelos de sistemas de fijación más utilizados en la metalurgia y están disponibles en anchos de fijación que van desde unos pocos milímetros hasta más de 500 mm. Los tornillos de banco para máquinas en aplicaciones CNC permiten una alta exactitud de repetición durante la fijación.

Las garras tensoras se montan directamente sobre la mesa de la máquina y son adecuadas para piezas en las que no es posible la sujeción circunferencial. Los dispositivos de sujeción fijan la pieza desde arriba contra una superficie de apoyo definida y se utilizan cuando los puntos de sujeción laterales restringirían el acceso de la herramienta.

Sistema de fijación neumático y hidráulico

Los sistemas de fijación neumáticos e hidráulicos accionan los elementos de fijación mediante fluidos a presión. La ventaja con respecto al funcionamiento manual radica en que proporcionan fuerzas de fijación uniformes y reproducibles, además de reducir considerablemente el tiempo de equipamiento.

Los sistemas de fijación hidráulicos generan elevadas fuerzas de fijación —normalmente de hasta 50 kN a una presión del sistema de 400 bar— en una forma compacta y resultan especialmente adecuados para el mecanizado heavy duty. Los sistemas de fijación neumáticos son adecuados para ciclos de fijación rápidos con fuerzas de fijación más bajas, como los que se dan en los procesos de fabricación automatizados.

Sistema de fijación magnética

Las placas de sujeción magnéticas fijan las piezas ferromagnéticas mediante la fuerza magnética. Al no necesitarse elementos de sujeción laterales, toda la superficie de la pieza queda accesible para su mecanizado. Los diseños disponibles incluyen imanes permanentes y electroimanes.

Sistema de fijación por vacío

Los sistemas de fijación por vacío generan fuerza de retención mediante el vacío. Este método permite sujetar sin causar daños piezas de trabajo de madera, vidrio, plástico o metal, sin necesidad de puntos de fijación mecánicos. Resulta especialmente adecuado para piezas de gran superficie, de paredes delgadas o delicadas, en las que los sistemas de fijación mecánicos podrían provocar torsión o daños en la superficie.

Exigencias para los sistemas de fijación en el mecanizado

El sistema de fijación debe absorber de forma segura las fuerzas generadas durante el proceso de mecanizado y mantener la pieza en la posición definida.

  • Fuerza de fijación y rigidez: La fuerza de fijación aplicada debe ser suficiente para evitar el desplazamiento de la pieza incluso bajo las fuerzas máximas del proceso. Dependiendo de la operación de mecanizado, estas fuerzas no son absorbidas exclusivamente por la fuerza de fijación, sino también por elementos de ajuste por forma, como los topes. Al mismo tiempo, la fuerza de fijación no debe deformar la pieza.

  • Exactitud de repetición: En la producción en serie, es fundamental que cada pieza se fije exactamente en la misma posición. Las tolerancias de posicionamiento estrictas son un requisito previo para una calidad de mecanizado constante.

  • Accesibilidad: El sistema de fijación debe restringir lo menos posible la trayectoria de la herramienta. En el mecanizado multilateral o de 5 ejes, los elementos de fijación deben disponerse de tal forma que se pueda acceder a todas las superficies relevantes sin necesidad de volver a fijar la pieza.

  • Protección de la pieza de trabajo: El sistema de fijación debe proteger la superficie de la pieza de trabajo. Para materiales delicados, son adecuados los diseños de sistemas de fijación que evitan las marcas de presión o las técnicas de fijación que aplican la fuerza sobre una superficie amplia, como la tecnología del vacío.

  • Facilidad de configuración: Los tiempos de equipamiento cortos reducen los costes operativos. Los sistemas de fijación con funciones de fijación rápida o interfaces estandarizadas reducen significativamente el esfuerzo necesario para el cambio de piezas.

Términos relacionados

Dispositivo de fijación
Los dispositivos de fijación se utilizan para fijar las piezas de trabajo a la máquina-herramienta y garantizar su fijación segura. Actúan como interfaz entre la pieza de trabajo y la máquina.
Técnica de fijación por vacío
La técnica de fijación por vacío fija las piezas en toda su superficie mediante vacío, de forma suave, sin torsión y sin puntos de fijación mecánicos.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.