진공 클램핑 시스템
- CNC 머시닝 센터에서 안정적이고 손상 없는 작업물 가공을 위한 진공 클램핑 기술
- 목재, 금속 및 유리 가공을 위한 유연한 클램핑 솔루션
클램핑 장비는 가공 작업 중 작업물을 고정하는 데 사용되는 제조 기술의 핵심 요소입니다. 이 장비는 필요한 클램핑 힘을 발생 및 전달하며, 절삭력, 이송력 또는 진동과 같은 공정 힘으로 인해 작업물이 이동하거나 회전하는 것을 방지합니다.
밀링, 회전 가공, 드릴링, 연삭 등 모든 가공 공정에서 클램핑 장비는 치수 정확도가 높고 재현성 있는 가공 결과를 얻기 위한 기초가 됩니다. 이 장비는 클램핑 지그에 통합되어 작업물을 정밀하게 위치시키고 안전하게 고정할 수 있도록 배치됩니다.
작동 원리와 사용 사례에 따라 다양한 유형의 클램핑 장비가 사용됩니다. 적절한 클램핑 장비의 선정은 가공 공정의 요구 사항, 작업물 형태, 그리고 가공되는 재질에 따라 결정됩니다.
기계식 클램핑 장비는 직접적인 힘 가해를 통해 클램핑 힘을 전달합니다. 대표적인 버전으로는 파워 클램핑 블록, 척, 클램핑 클로, 고정 장치 등이 있습니다.
바이스는 고정 턱과 이동 턱 사이에 작업물을 고정합니다. 이는 금속 가공 분야에서 가장 널리 사용되는 클램핑 장비 타입 중 하나이며, 사용 가능한 클램핑 폭은 수 밀리미터에서 500mm 이상에 이르기까지 다양합니다. CNC 애플리케이션용으로 사용되는 기계식 바이스는 클램핑 시 높은 반복가능성을 보장합니다.
클램핑 클로는 기계 테이블에 직접 장착되며, 원주 방향 클램핑이 불가능한 작업물에 적합합니다. 홀드다운 디바이스는 위에서 작업물을 정의된 지지면에 고정하며, 측면 클램핑 지점이 툴 접근을 제한할 때 사용됩니다.
공압 및 유압식 클램핑 장비는 가압 매체를 이용하여 클램핑 요소를 작동시킵니다. 수동 조작에 비해 균일하고 재현 가능한 클램핑 힘과 현저히 단축된 설정 시간을 장점으로 꼽을 수 있습니다.
유압식 클램핑 장비는 콤팩트한 모양으로 높은 클램핑 힘(일반적으로 시스템 압력 400 bar에서 최대 50 kN)을 발생시키며, 특히 중량물용 가공에 매우 적합합니다. 공압식 클램핑 장비는 자동화 제조 공정에서 볼 수 있는 것처럼, 클램핑 힘이 낮고 클램핑 사이클이 빠른 경우에 적합합니다.
자석식 클램핑 플레이트는 자력을 이용하여 강자성 작업물을 고정합니다. 측면 클램핑 요소가 필요하지 않으므로, 작업물의 전체 표면을 가공할 수 있습니다. 영구 자석과 전자석의 두 가지 버전이 사용 가능합니다.
진공 방식의 클램핑 장비는 진공을 통해 흡착력을 발생시킵니다. 이 방법을 사용하면 기계식 클램핑 지점이 필요 없이 목재, 유리, 플라스틱 또는 금속으로 만들어진 작업물을 손상 없이 고정할 수 있습니다. 특히 기계식 클램핑 장비를 사용할 경우 뒤틀림이나 표면 손상이 발생할 수 있는 넓은 면적, 얇은 벽면, 또는 섬세한 작업물에 매우 적합합니다.
클램핑 장비는 가공 과정에서 발생하는 힘을 안전하게 흡수하고, 작업물을 정해진 위치에 고정해야 합니다.