Schmalz

Dispositif de bridage

Un dispositif de bridage est un mécanisme technique qui permet de fixer les pièces à usiner sur les machines-outils, de les positionner et de les maintenir en place malgré les forces générées pendant le processus d'usinage. Il assure la connexion entre la pièce à usiner et la machine et définit souvent la position de la pièce dans la zone d'usinage. Selon l'application, il s'agit soit d'un positionnement direct et précis, soit d'un simple positionnement approximatif, auquel cas la pièce doit faire l'objet d'un contrôle supplémentaire.

Les dispositifs de bridage se composent d’un dispositif de bridage destiné à maintenir la pièce, d’accessoires tels que des éléments de positionnement ou de bridage, et d’une interface permettant leur montage sur la table de la machine.

Fonctions dans le secteur de la fabrication

La fonction première d'un dispositif de bridage est de positionner avec précision la pièce à usiner et de la maintenir de manière fiable face à toutes les forces rencontrées au cours du processus de fabrication. Ce faisant, il remplit simultanément trois fonctions fondamentales :

  • Positionnement: la pièce est orientée à l'aide de points de contact, de butées ou d'éléments de centrage définis. Selon l'application, le dispositif de bridage assure soit une orientation grossière, soit une orientation fine de la pièce.
  • Fixation: les éléments de bridage génèrent la force de préhension nécessaire et empêchent tout déplacement ou mouvement de rotation provoqué par les forces de coupe ou les vibrations. 
  • Sécurisation et stabilisation: le dispositif de bridage empêche la pièce de basculer, d’osciller ou de subir un levage, même lorsque les directions de charge changent.

Un dispositif de bridage mal construit entraîne des écarts dimensionnels, des marques de vibration ou la rupture de l’outil.

Conception structurelle

Les dispositifs de bridage se composent de plusieurs éléments de commande conçus pour fonctionner ensemble :

  • Surfaces d’appui: elles définissent la position de base de la pièce à usiner et assurent une surface de contact reproductible et fiable.
  • Éléments de positionnement: butées, goupilles ou manchons de centrage alignent précisément la pièce et empêchent tout déplacement latéral sous l’effet des charges de procédé. Dans la construction des dispositifs de bridage et des outils, on suit souvent le principe de blocage « 3-2-1 », selon lequel les six degrés de liberté de la pièce sont définis par des points de soutien et de butée spécifiés. Toutefois, dans les dispositifs de bridage et équipements standardisés, ce principe n’est pas toujours pleinement appliqué, selon l’application, afin de permettre une utilisation plus souple avec différentes géométries de la pièce.
  • Dispositif de bridage: il génère la force de préhension. En fonction des exigences, on utilise des dispositifs de bridage mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, magnétiques ou à vide.
  • Interface avec la machine: les systèmes de bridage sont reliés à la table de la machine via des éléments de fixation adaptés. Selon la machine et le concept de bridage, on utilise par exemple des tables à rainures en T, des systèmes de bridage à point zéro, des tables quadrillées ou des tables lisses.

Dispositifs de bridage standardisés ou spécifiques

Dans de nombreux procédés d'usinage — en particulier dans la production en petites et moyennes séries —, on utilise des dispositifs de bridage standardisés ou des dispositifs de bridage universels, qui peuvent être ajustés avec souplesse aux différentes géométries des pièces. On peut citer comme exemples typiques les étaux, les blocs de bridage motorisés et les plaques à dépression. Ces systèmes reposent souvent sur une base modulaire et des composants complémentaires qui peuvent être ajustés à l’évolution des tâches d’usinage sans nécessiter une refonte complète de la conception.

En revanche, pour les tâches de fabrication complexes, récurrentes ou hautement automatisées dans la production à grande échelle, on utilise souvent des dispositifs de serrage dédiés, spécialement adaptés à la géométrie de la pièce, aux forces de processus et aux séquences de production. L’investissement plus important en termes de construction et de coûts permet d’obtenir une grande fiabilité des processus, une réduction de temps pour les réglages et des résultats reproductibles.

Les systèmes de bridage « zéro point » servent d’interface standardisée entre le dispositif de bridage et la table de la machine. Ils permettent une mise en place rapide et reproductible de différents dispositifs de bridage sur la machine. Selon l’application, on change soit uniquement le dispositif de bridage, soit l’unité complète composée du dispositif de bridage et de la pièce.

Les systèmes à changement rapide reposent également sur des interfaces standardisées et permettent une réduction de temps de réglage ainsi que des procédés de bridage reproductibles dans les environnements de fabrication automatisés.

Dispositifs de bridage pour centres d’usinage CNC et applications à 5 et 6 axes

Dans les centres d’usinage CNC, les dispositifs de bridage doivent répondre à des exigences élevées en matière de fiabilité du procédé, de précision de reproduction, d'accessibilité et d'automatisation.

  • Précision de reproduction: une grande précision de reproduction de positionnement est essentielle pour garantir la précision dimensionnelle sur plusieurs cycles de serrage — un facteur critique tant pour la fabrication de pièces uniques que pour la production en série.
  • Usinage sur plusieurs faces: les dispositifs de bridage doivent être conçus de manière à ce que tous les points d’accès nécessaires aux outils restent dégagés, sans nécessiter d’opérations de reserrage supplémentaires. Selon l’application, certains éléments de bridage ou de butée peuvent être conçus pour pivoter, afin d’améliorer l’accessibilité à la pièce pendant le processus d’usinage.
  • Usinage à 5 et 6 axes : dans les applications à 5 et 6 axes , la construction sans risque de collision du dispositif de bridage est particulièrement cruciale. Les amplitudes de mouvement de l’outil et de la tête de la machine doivent pouvoir être pleinement exploitées.
  • Capacité d’automatisation: dans les environnements de fabrication automatisés, les interfaces machine standardisées et la réduction de temps jouent un rôle décisif dans le rendement global du système.

Conception de dispositifs de bridage : métal, plastique, bois et verre

La conception des dispositifs de bridage est déterminée à la fois par les exigences du processus d'usinage et par la matière ainsi que par la géométrie de la pièce à usiner. Outre la précision de reproduction, l'accessibilité et l'automatisation, les dispositifs de bridage doivent donc être spécifiquement ajustés aux propriétés mécaniques et à la capacité de charge de la matière concernée.

Métal et aluminium

Pour les matières métalliques, les dispositifs de bridage doivent absorber des forces d’usinage élevées et assurer un positionnement précis. Une conception suffisamment rigide empêche tout glissement entre la pièce et le dispositif pendant l’usinage. Pour les pièces métalliques à parois minces ou de grande surface, il est nécessaire de répartir la force sur plusieurs points de bridage, car des charges concentrées peuvent entraîner une torsion ou des écarts dimensionnels.

Plastiques

Les plastiques présentent une rigidité inférieure à celle des métaux et sont sensibles aux contraintes localisées. Les dispositifs de bridage doivent répartir la force de manière plus homogène et être adaptés aux propriétés spécifiques de la matière. Des surfaces d’appui empêchant les empreintes et des forces de bridage réduites évitent les déformations et les dommages superficiels pendant l’usinage.

Bois et matières dérivées du bois

Dans le travail du bois, les dispositifs de bridage sont souvent construits pour des pièces de grande surface présentant des géométries variées. Les points de bridage doivent être souples pour permettre le bridage de composants de formes différentes sans qu’il soit nécessaire de changer d’outillage. Les matières à base de bois pouvant conserver une sensibilité à la pression, on utilise couramment des soutiens souples ou des éléments de répartition de la pression entre le dispositif de bridage et la pièce.

Verre et matières fragiles

Le verre et les matières similaires nécessitent une répartition particulièrement uniforme de la force sur l’ensemble de la surface de contact. Même de légers pics de contrainte locaux peuvent entraîner des microfissures ou la rupture des matières fragiles. Le dispositif de bridage doit donc être conçu pour éviter totalement les charges ponctuelles causées par les mâchoires, les pinces ou les vis.

Termes apparentés

Technique de bridage par aspiration
La technique de bridage par aspiration permet de maintenir les pièces sur toute leur surface grâce au vide, en douceur, sans torsion et sans blocs de bridage mécaniques.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier