Schmalz

다이어프램 펌프

다이어프램 펌프는 유연한 다이어프램이 전기 모터에 의해 위아래로 움직이는 전기 진공 발생기입니다. 공정에서 공기 또는 가스가 이동하여 진공을 생성합니다. 다이어프램 펌프는 컴팩트한 설계와 낮은 오일 및 유지보수 작동으로 인해 특히 분산형 애플리케이션에 적합합니다.

대표적인 애플리케이션 분야는 내부 물류에서 에너지 효율적인 핸들링을 가능하게 하는 AMR(자율 이동 로봇) 및 AGV(무인 운반차)와 같은 모바일 로봇 공학입니다. 다이어프램 펌프는 모바일 리프팅 디바이스를 사용한 유리 핸들링, 사출 성형 생산 및 패키징 산업 분야에서도 사용됩니다.

관련 용어

Claw pump | 클로 펌프
클로 펌프는 오일 없이 진공을 생성하는 건식 진공 발생기입니다.
Electrical vacuum generation | 전기식 진공 발생기
전기식 진공 발생기는 압축 공기를 사용하지 않고 진공을 생성합니다. 산업 및 물류 분야에서 공정을 에너지 효율적이고 유연하게 만드는 데 사용됩니다.
Rotary vane pump | 로터리 베인 펌프
로터리 베인 펌프는 회전하는 베인을 사용하여 안정적으로 진공을 생성하는 진공 발생기로, 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
Side channel blower | 사이드 채널 블로워
사이드 채널 컴프레셔라고도 하는 사이드 채널 블로워는 특수한 흐름 원리를 통해 생산 및 자동화에서 안정적인 진공 성능을 보증합니다.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.