Schmalz

Diaphragm pump

The diaphragm pump is an electrical vacuum generator in which a flexible diaphragm is moved up and down by an electric motor. Air or gas is displaced in the process, creating a vacuum. Due to its compact design and low oil and maintenance operation, the diaphragm pump is particularly suitable for decentralized applications.

Typical fields of application are mobile robotics, for example in AMR (Autonomous Mobile Robots) and AGV (Automated Guided Vehicles), where they enable energy-efficient handling in intra-logistics. Diaphragm pumps are also used in the handling of glass with mobile lifting devices, in injection molding production and in the packaging industry.

Các thuật ngữ liên quan

Claw pump
Claw pumps are dry vacuum generators that generate vacuum without oil.
Electrical vacuum generation
Electrical vacuum generation creates vacuum without the use of compressed air. It is used in industry and logistics to make processes energy-efficient and flexible.
Rotary vane pump
The rotary vane pump is a vacuum generator that uses rotating vanes to reliably generate vacuum and can be used for a wide range of applications.
Side channel blower
Side-channel blowers, also known as side-channel compressors, ensure stable vacuum performance in production and automation with their special flow principle.

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng