Schmalz

Rotary vane pump

The rotary vane pump is an electrical vacuum generator that works with a rotor arranged eccentrically in the pump housing and moving vanes. Rotating the rotor creates chambers of different sizes in which air is trapped, compressed and continuously extracted.

Typical areas of application are the glass industry, for example when removing glass sheets after float glass cutting or for the safe handling of large panes with lifting devices. In injection molding production, rotary vane pumps are used for the reliable removal of plastic parts. They are also used in wood processing, for example when clamping workpieces or gripping sheets.

Other areas of application include pick and place processes in the secondary packaging of food products and the automated loading of sheet metal blanks in metal processing.

Các thuật ngữ liên quan

Claw pump
Claw pumps are dry vacuum generators that generate vacuum without oil.
Diaphragm pump
The diaphragm pump is an electrical vacuum generator with a flexible diaphragm. It has a compact design, requires little oil during operation and is low-maintenance.
Electrical vacuum generation
Electrical vacuum generation creates vacuum without the use of compressed air. It is used in industry and logistics to make processes energy-efficient and flexible.
Side channel blower
Side-channel blowers, also known as side-channel compressors, ensure stable vacuum performance in production and automation with their special flow principle.

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.