Schmalz

로터리 베인 펌프

로터리 베인 펌프는 펌프 하우징에 편심 배열된 로터와 움직이는 베인으로 작동하는 전기식 진공 발생기입니다. 로터를 회전시키면 다양한 크기의 챔버가 생성되어 공기가 갇히고 압축되어 지속적으로 추출됩니다.

대표적인 적용 분야는 유리 산업 분야로, 예를 들어 플로트 유리 절단 후 유리 시트를 제거하거나 리프팅 디바이스로 대형 유리창을 안전하게 핸들링할 때 사용됩니다. 사출 성형 생산에서는 플라스틱 부품을 안정적으로 제거하기 위해 로터리 베인 펌프가 사용됩니다. 또한 목재 공정에서 작업물을 클램핑하거나 시트를 잡을 때와 같이 목재 가공에도 사용됩니다.

다른 애플리케이션 분야로는 식품 제품의 2차 패키징에서 픽앤플레이스 공정과 금속 가공에서 시트메탈 블랭크의 자동 로딩이 있습니다.

관련 용어

Claw pump | 클로 펌프
클로 펌프는 오일 없이 진공을 생성하는 건식 진공 발생기입니다.
Diaphragm pump | 다이어프램 펌프
다이어프램 펌프는 유연한 다이어프램을 갖춘 전기식 진공 발생기입니다. 컴팩트한 설계로 작동 중 오일이 거의 필요하지 않으며 유지보수가 거의 필요하지 않습니다.
Electrical vacuum generation | 전기식 진공 발생기
전기식 진공 발생기는 압축 공기를 사용하지 않고 진공을 생성합니다. 산업 및 물류 분야에서 공정을 에너지 효율적이고 유연하게 만드는 데 사용됩니다.
Side channel blower | 사이드 채널 블로워
사이드 채널 컴프레셔라고도 하는 사이드 채널 블로워는 특수한 흐름 원리를 통해 생산 및 자동화에서 안정적인 진공 성능을 보증합니다.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.