Schmalz

Łopatkowa pompa rotacyjna

Pompa łopatkowa to elektryczny generator podciśnienia, który działa w oparciu o wirnik umieszczony osiowo w obudowie pompy i poruszające się łopatki. Obrót wirnika tworzy komory o różnych rozmiarach, w których powietrze jest zatrzymywane, kompresowane i stale odprowadzane.

Typowe obszary zastosowań to przemysł szklarski, na przykład przy usuwaniu szklanych tafli po cięciu szkła float lub do bezpiecznej obsługi dużych szyb za pomocą podnośników. W produkcji form wtryskowych, łopatkowe pompy są używane do niezawodnego usuwania części z tworzyw sztucznych. Są one również wykorzystywane w procesie obróbki drewna, na przykład podczas mocowania elementów obrabiany lub chwytania arkuszy.

Inne obszary aplikacji obejmują procesy pick and place we wtórnym pakowaniu produktów spożywczych oraz zautomatyzowany załadunek blachy w obróbce metalowej.

Powiązane pojęcia

Pompa kłowa
Pompy podciśnieniowe to suche generatory podciśnienia, które wytwarzają podciśnienie bez oleju.
Pompa membranowa
Pompa membranowa to elektryczny generator podciśnienia z elastyczną membraną. Ma kompaktową konstrukcję, wymaga niewielkiej ilości oleju podczas obsługi i jest łatwa w konserwacji.
Elektryczne generowanie podciśnienia
Elektryczne wytwarzanie próżni pozwala uzyskać próżnię bez użycia sprężonego powietrza. Jest to rozwiązanie stosowane w przemyśle i logistyce w celu zapewnienia energooszczędności i elastyczności procesów.
Pompa boczno-kanałowa
Dmuchawy boczno-kanałowe, znane również jako kompresory bocznokanałowe, dzięki specjalnej zasadzie przepływu zapewniają stabilną wydajność podciśnienia w procesie produkcji i automatyzacji.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.