Schmalz

Elektryczne generowanie podciśnienia

Elektryczne wytwarzanie próżni opisuje wytwarzanie próżni przy użyciu wyłącznie urządzeń elektrycznych, takich jak pompy próżniowe lub dmuchawy próżniowe.

Technologia ta stanowi nie tylko alternatywę dla eżektorów napędzanych sprężonym powietrzem, ale także umożliwia elastyczne zastosowanie w wielu innych obszarach

Tryb obsługi i projektowanie elektrycznych generatorów podciśnienia

Elektryczny generator podciśnienia wytwarza podciśnienie za pomocą napędzanej elektrycznie pompy podciśnieniowej lub dmuchawy podciśnieniowej - całkowicie bez sprężonego powietrza. Podczas gdy systemy pneumatyczne wykorzystują elektrycznie generowane sprężone powietrze, na przykład zgodnie z zasadą Venturiego, do wytwarzania podciśnienia, elektryczne pompy podciśnieniowe i dmuchawy boczno-kanałowe wytwarzają podciśnienie bezpośrednio w urządzeniu. Pompa podciśnieniowa lub dmuchawa próżniowa zasysa cząsteczki powietrza (cząsteczki gazu) z zamkniętej przestrzeni, aż ciśnienie wewnątrz spadnie poniżej ciśnienia atmosferycznego i powstanie próżnia. W zależności od zastosowania wykorzystywane są różne zasady działania, takie jak pompa membranowa, pompa łopatkowa, pompa kłowa lub dmuchawa boczno-kanałowa.


Aby sprostać wymaganiom automatyzacji, firma Schmalz łączy te urządzenia elektryczne z dodatkową technologią. Czujniki monitorują podciśnienie, system sterowania dostosowuje moc do rzeczywistego zapotrzebowania, a dane procesowe mogą być przesyłane do systemów wyższego poziomu za pośrednictwem cyfrowych interfejsów komunikacyjnych, takich jak IO-Link lub fieldbus.
Ponieważ wytwarzanie próżni jest całkowicie elektryczne, oprócz źródła energii elektrycznej nie jest wymagana żadna skomplikowana infrastruktura sprężonego powietrza. Oznacza to, że elektryczne generatory próżni mogą być używane wszędzie i są szczególnie elastyczne.

Przykłady branż: Przemysł opakowaniowy, drzewny i logistyka

W branży opakowań elektryczne generowanie podciśnienia umożliwia efektywne aplikacje pick and place oraz niezawodne procesy na końcu linii. Dzięki wspieranej przez oprogramowanie adaptacji parametrów, zmiany formatów mogą być wprowadzane puszka po puszce, pozwalając systemom na bardziej produktywną pracę i zachowanie konkurencyjności.

Technologia ta wykazuje również swoje zalety w przetwórstwie drewna. Podczas chwytania, mocowania i przenoszenia płyt lub belek stabilna próżnia zapewnia bezpieczeństwo procesów w tartakach, stolarni i zautomatyzowanej produkcji mebli. Oznacza to, że nawet duże i porowate elementy można bezpiecznie przenosić.

W logistyce elektryczne generowanie podciśnienia stanowi wsparcie dla nowoczesnych procesów intralogistycznych, takich jak obsługa palet lub kompletacja w magazynie. Elastyczne systemy podciśnienia umożliwiają szybką adaptację do różnych przepływów towarów, a tym samym przyczyniają się do płynnej i efektywnej energetycznie kontroli przepływu materiałów.

Powiązane pojęcia

Pompa kłowa
Pompy podciśnieniowe to suche generatory podciśnienia, które wytwarzają podciśnienie bez oleju.
Pompa membranowa
Pompa membranowa to elektryczny generator podciśnienia z elastyczną membraną. Ma kompaktową konstrukcję, wymaga niewielkiej ilości oleju podczas obsługi i jest łatwa w konserwacji.
Łopatkowa pompa rotacyjna
Pompa łopatkowa to generator podciśnienia, który wykorzystuje obracające się łopatki do niezawodnego generowania podciśnienia i może być używany w szerokim zakresie aplikacji.
Pompa boczno-kanałowa
Dmuchawy boczno-kanałowe, znane również jako kompresory bocznokanałowe, dzięki specjalnej zasadzie przepływu zapewniają stabilną wydajność podciśnienia w procesie produkcji i automatyzacji.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.