Schmalz

Génération électrique du vide

La génération électrique de vide décrit la génération du vide à l'aide de dispositifs purement électriques tels que les pompes à vide ou les turbines pour vide.

Cette technologie n'est pas seulement une alternative aux éjecteurs fonctionnant à l'air comprimé, mais permet également une action souple dans de nombreux autres domaines d'application.

Mode de fonctionnement et construction des générations électriques du vide

Un générateur de vide électrique génère du vide à l'aide d'une pompe à vide ou d'une turbine pour vide actionnée électriquement - sans air comprimé. Alors que les systèmes pneumatiques utilisent de l'air comprimé généré électriquement, par exemple selon le principe de Venturi, pour produire le vide, les pompes à vide et les soufflantes à vide électriques créent le vide directement dans le dispositif. La pompe à vide ou la turbine à vide aspire les molécules d'air (particules de gaz) d'un espace clos jusqu'à ce que la pression intérieure tombe en dessous de la pression atmosphérique et qu'un vide soit créé. Selon l'application, différents principes de fonctionnement sont utilisés, tels que la pompe à membrane, la pompe à palettes, la pompe à griffes ou le souffleur à canal latéral.

Pour répondre aux exigences de l'automatisation, Schmalz associe ces dispositifs électriques à une technologie supplémentaire. Des capteurs surveillent le vide, le système de commande ajuste la puissance à la demande réelle et les données du procédé peuvent être conservées dans des systèmes de niveau supérieur via des interfaces de communication numériques telles que IO-Link ou le bus de terrain.

La production du vide étant entièrement électrique, aucune infrastructure complexe d'air comprimé n'est exigée en plus de la source d'énergie électrique. Les générateurs de vide électriques peuvent donc être conservés partout et sont particulièrement souples.

Exemples d'activités : Conditionnement, bois et logistique

Dans l'industrie du conditionnement, la génération vide électrique permet des applications de préparation et placement efficaces et des procédés de fin de ligne fiables. Grâce à l'adaptation des paramètres assistée par logiciel, les changements de format peuvent être mis en œuvre rapidement, ce qui permet aux systèmes de travailler de manière plus productive et de rester compétitifs.

La technologie montre également ses atouts dans le domaine du traitement du bois. Lors de la saisie, du serrage et du déplacement de plaques ou de traverses, un vide stable assure des procédés fiables dans les scieries, les menuiseries et la production automatisée de meubles. Ainsi, même les pièces de grande taille et poreuses peuvent être conservées de manière fiable.

Dans le domaine de la logistique, la génération électrique du vide soutient les procédés intralogistiques modernes, tels que la manipulation de palettes ou la préparation de commandes en entrepôt. Les systèmes de vide souples permettent un ajustement rapide aux différents flux de marchandises et contribuent ainsi à une commande fluide et efficace en termes d'énergie du flux de matières.

Termes apparentés

Pompe à griffes
Les pompes à griffes sont des générateurs de vide à sec qui produisent du vide sans huile.
Pompe à membrane
La pompe à membrane est un générateur de vide électrique doté d'une membrane souple. Elle a une construction compacte, nécessite peu d'huile pendant le fonctionnement et peu d'entretien.
Pompe à palettes
La pompe à palettes est un générateur de vide qui utilise des palettes pivotantes pour générer du vide de manière fiable et peut être utilisée pour une large gamme d'applications.
Turbine à canal latéral
Les turbines à canal latéral, également appelées compresseurs à canal latéral, assurent des performances de vide stables dans la production et l'automatisation grâce à leur principe d'écoulement spécial.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier