Schmalz

Pompe à palettes

La pompe à palettes est un générateur de vide électrique qui fonctionne avec un rotor disposé de manière excentrique dans le carter de la pompe et des palettes mobiles. En pivotant, le rotor crée des chambres de différentes tailles dans lesquelles l'air est piégé, garniture d'étanchéité et extrait en continu.

Les secteurs d'application typiques sont l'industrie du verre, par exemple lors de l'enlèvement des plaques de verre après la découpe du verre flotté ou pour la manipulation fiable de grandes vitres à l'aide de dispositifs de levage. Dans la production de moules à injection, les pompes à palettes sont utilisées pour l'extraction fiable de pièces plastiques. Elles sont également utilisées dans le traitement du bois, par exemple pour le bridage des pièces ou la préhension des plaques.

D'autres surfaces d'application comprennent les procédés de préparation et de placement dans le conditionnement secondaire des aliments et le chargement automatisé de plaques tôles dans la transformation des produits métalliques.

Termes apparentés

Génération électrique du vide
La génération électrique du vide permet de créer un vide sans utiliser d'air comprimé. Elle est utilisée dans l'industrie et la logistique pour rendre les procédés efficaces sur le plan énergétique et flexibles.
Pompe à griffes
Les pompes à griffes sont des générateurs de vide à sec qui produisent du vide sans huile.
Pompe à membrane
La pompe à membrane est un générateur de vide électrique doté d'une membrane souple. Elle a une construction compacte, nécessite peu d'huile pendant le fonctionnement et peu d'entretien.
Turbine à canal latéral
Les turbines à canal latéral, également appelées compresseurs à canal latéral, assurent des performances de vide stables dans la production et l'automatisation grâce à leur principe d'écoulement spécial.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier