Schmalz

Lamellenpomp

De lamellenpomp is een elektrische vacuümgenerator die werkt met een rotor die excentrisch in de behuizing van de pomp is geplaatst en waarvan de schoepen bewegen. Het roteren van de rotor creëert kamers van verschillende grootte waarin lucht wordt opgesloten, gecomprimeerd en continue wordt afgezogen.

Typische applicatiegebieden zijn de glasindustrie, bijvoorbeeld bij het verwijderen van glasplaten na het snijden van floatglas of voor de veilige handling van grote ruiten met heftoestellen. In de spuitgietproductie worden lamellenpompen gebruikt voor het betrouwbaar verwijderen van kunststof onderdelen. Ze worden ook gebruikt bij de verwerking van hout, bijvoorbeeld bij de klemming van werkstukken of het vastgrijpen van platen.

Andere toepassingsgebieden zijn picken en plaatsen in de secundaire verpakking van levensmiddelen en het automatisch laden van metaalplaat in de metaalverwerking.

Verwante termen

Klauw pomp
Klauwpompen zijn droge vacuümgeneratoren die vacuüm genereren zonder olie.
Membraanpomp
De membraanpomp is een elektrische vacuümgenerator met een flexibel membraan. De pomp heeft een compact ontwerp, heeft weinig olie nodig tijdens het bedrijf en is onderhoudsarm.
Elektrische vacuümopwekking
Elektrische vacuümopwekking creëert vacuüm zonder het gebruik van perslucht. Het wordt gebruikt in de industrie en logistiek om processen energieefficiënt en flexibel te maken.
Ventilator met zijkanaal
Nevenkanaal-ventilatoren, ook bekend als nevenkanaal-compressoren, verzekeren stabiele vacuümprestaties in productie en automatisering met hun speciale stromingsprincipe.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.