Schmalz

Elektrische vacuümopwekking: meer vrijheid bij automatisering

De vacuümopwekking vormt de kern van elk grijpproces. Het heeft een aanzienlijke invloed op de procesbetrouwbaarheid, de cyclustijd, de energieefficiency en de kosteneffectiviteit van een applicatie.

Met de toenemende elektrificatie van de industrie winnen elektrische vacuümgeneratoren steeds meer aan belang. Ze maken een van perslucht onafhankelijke vacuümvoorziening mogelijk, bieden nieuwe mogelijkheden bij het systeem ontwerp en vormen de basis voor flexibele, genetwerkte en toekomstgerichte automatiseringsconcepten. Elektrische vacuümgeneratoren bieden doorslaggevende voordelen, met name in mobiele robot applicaties, energiegeoptimaliseerde productielijnen en flexibele productieomgevingen.

Een vacuüm creëren — zonder perslucht

Elektrische vacuümgeneratoren produceren vacuüm uitsluitend met behulp van elektrische energie. In tegenstelling tot pneumatische ejectoren hebben ze geen persluchttoevoer nodig en bieden ze daardoor nieuwe flexibiliteit bij het ontwerp van machines en installaties.

Of het nu gaat om een gebrek aan persluchtinfrastructuur of een hoge vraag naar zuigcapaciteit: het Schmalz-assortiment biedt de juiste oplossing voor een breed scala aan eisen. Verschillende werkingsprincipes zorgen ervoor dat precies de zuigdebieten en vacuümniveaus worden uitgevoerd die nodig zijn voor handling-, til- en klemmingsprocessen.

Met zijn brede assortiment aan elektrische vacuümtechnieken dekt Schmalz het hele spectrum: van compacte membraanpompen voor decentrale applicaties tot krachtige ventilatoren voor grote zuigvolumestroom.

De voordelen van de elektrische vacuümopwekking

Informatie over de elektrische vacuümopwekking

Werking

Zich inzicht verschaffen in het ontwerp, het werkingsprincipe en de toepassingsgebieden.

Selectiehulp

Vind de juiste vacuümgenerator voor uw applicatie.

Producten en oplossingen

Ontdek de elektrische vacuümgeneratoren van Schmalz.

Vergelijking van vacuümpompen

Vergelijk onze technologieën op het gebied van vermogen, energieverbruik en applicaties.

"We willen alternatieven ontwikkelen die het energieverbruik verminderen en ook blijven functioneren wanneer er geen of te weinig perslucht leverbaar is."
∼ Michael Pojtinger, hoofd Bedrijfsontwikkeling, vacuüm automatisering

Elektrische of pneumatische vacuümopwekking?

Elektrische en pneumatische vacuümgeneratoren wekken op verschillende manieren een vacuüm op, en elk type heeft zijn eigen specifieke voordelen. De optimale oplossing hangt af van factoren zoals werkfrequentie, zuigvermogen, beschikbare infrastructuur en stroomvoorziening.

Elektrische vacuümopwekking (pompen)

Elektrische vacuümgeneratoren creëren een vacuüm rechtstreeks uit elektrische energie en hebben geen persluchttoevoer nodig. Ze zijn geschikt voor mobiele robots, gedecentraliseerde handlingstaken en gecentraliseerde vacuümsystemen met hoge zuigdebieten. Ze maken de eenvoudige integratie van nieuwe automatiseringsoplossingen mogelijk, met name in brownfield-projecten.

Pneumatische vacuümopwekking (ejectoren)

Pneumatische ejectoren genereren een vacuüm met behulp van perslucht. Dankzij hun compacte ontwerp en snelle reactietijden zijn ze bijzonder geschikt voor zeer dynamische processen van pikken en plaatsen. Ze zijn robuust, onderhoudsarm en bieden een hoge vermogensdichtheid.

Welke technologie is geschikt voor uw applicatie?

Wanneer mobiele robots leren om grijpers te gebruiken

De slimme vacuümpomp GSP: Met een speciaal ontwerp voor mobiele robots

Deze oplossing is speciaal ontworpen voor mobiele robotica en combineert een hoge zuigcapaciteit, een compact ontwerp en intelligente sturing — en zet nieuwe maatstaven op het gebied van energieefficiency, integratie en prestaties.

image.alt

Uit de praktijkervaring van onze klanten: efficiënte processen dankzij elektrische vacuümopwekking

Betrouwbare handling van verpakkingen

Het oppakken van met folie verpakte vleesbakjes stelt hoge eisen aan de vacuümtechnologie: plooiingen leiden vaak tot lekkage en onderbrekingen in het proces. Met de elektrische Compact Pump GCPi kan het vacuüm nauwkeurig en continue worden opgebouwd – voor geautomatiseerde handling, 24 uur per dag en 7 dagen per week, zonder persluchttoevoer.

Processturing via IO-Link

Dankzij de geïntegreerde IO-Link-interface worden parameters zoals de evacuatietijd of de hoeveelheid lekkage in realtime bewaakt. Hierdoor kan slijtage in een vroeg stadium worden opgespoord en kan gericht onderhoud worden gepland – voor maximale systeembeschikbaarheid en volledige transparantie tijdens het bedrijf.

Verhoogd rendement en procesbetrouwbaarheid

In combinatie met modulaire grijperelementen uitvoert het systeem tot 96 pickbewegingen per minuut – nauwkeurig, snel en betrouwbaar. Dit zorgt voor een hoge beschikbaarheid en efficiënte productieprocessen bij het picken van levensmiddelen.

Elektrische vacuümopwekking in de praktijk

Vacuümpompen als drijvende kracht achter mobiele robotica

Vacuümpompen als drijvende kracht achter mobiele robotica

Meer informatie

NIEUW: Slimme vacuümpomp GSP

NIEUW: Slimme vacuümpomp GSP

Casestudy: Oplossing voor de verpakking aan het einde van de productielijn

Casestudy: Oplossing voor de verpakking aan het einde van de productielijn

Selectiehulp: Vind de juiste producent

Selectiehulp: Vind de juiste producent

Mediathek

Mediathek

Industriesegmenten en typische applicaties

  • Logistiek: kartonopzetters, palletiseren, eindprocessen in de intra-logistiek

  • Verpakking: elektrische vacuümtechniek voor verpakkingsmachines, geautomatiseerde werkstukhandling, eindprocessen

  • Hout: portaaltransport van houten balken, het verwijderen van planken in zagerijen, automatisering van timmerwerk

  • Glas: snijprocessen bij de productie van floatglas, montage van bouwglas, transport van kwetsbare glasplaten

  • Batterijen en elektronica: stapelprocessen voor pouch-cellen, handling van geleidingsplaten, elektrische vacuümtechniek voor CFRP-componenten

  • Algemene mechanische engineering: bijvoorbeeld het verwijderen van spuitgietstukken

  • Automotive: bijvoorbeeld bouwwijze van de carrosserie of eindmontage van de deuren en voorruiten

  • Bouw (buiten): montage van glas met mobiele heftoestellen, handling van zware componenten

Automatisering ten behoeve van duurzaamheid

Duurzaamheid begint vaak bij de technologieën die achter de schermen werken. Elektrische vacuümgeneratoren hebben geen perslucht nodig en kunnen daardoor het energieverbruik van automatiseringsprocessen aanzienlijk verlagen. Op die manier helpen ze bedrijven om efficiënter met hulpbronnen om te gaan, de uitstoot te verminderen en op een manier te produceren die zowel economisch als ecologisch duurzamer is.

image.alt

Actuele hoogtepunten

Bekijk alle nieuws
Het intelligente besturingssysteem detecteert of het werkstuk luchtdicht of poreus is en past het vermogen in realtime hierop aan. Dit kan leiden tot een energiebesparing van wel 90 procent.

Vacuümpomp voor mobiele robots

Met de intelligente vacuümpomp GSP introduceert Schmalz een elektrische vacuümgenerator voor toepassingen in de mobiele robotica en intralogistieke processen. Dankzij de op de behoefte afgestemde pompregeling en de automatische detectie van lekkage wordt het vermogen aangepast aan de werkelijke behoefte. Hierdoor daalt het energieverbruik met wel 90 procent in vergelijking met conventionele elektrische vacuümgeneratoren.

Nieuw

Contact

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Schmalz B.V.

Generatorstraat 34
7556 RC Hengelo

Nederland
+31 74 255 5757
schmalz@schmalz.nl
Contact Formulier

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.