Schmalz

Sähkökäyttöinen alipainen kehittäminen: enemmän vapautta automaatiossa

Alipaineen kehittäminen on jokaisen tartuntaprosessin ydin. Sillä on merkittävä vaikutus prosessin luotettavuuteen, syklin kestoon, energiatehokkuuteen ja kustannustehokkuuteen sovelluksessa.

Teollisuuden sähköistymisen edetessä sähkökäyttöiset alipainekehittimet ovat saamassa yhä suuremman merkityksen. Ne mahdollistavat paineilmaa ei vaadivan tyhjiön syötön, avaavat uusia mahdollisuuksia järjestelmäsuunnitteluun ja muodostavat perustan joustaville, verkotetuille ja tulevaisuuteen suuntautuneille automaatiokonsepteille. Sähkökäyttöiset alipainepumpputtyypit tarjoavat ratkaisevia etuja erityisesti liikkuvissa robotti sovelluksissa, energiaoptimoiduissa tuotantolinjoissa ja joustavissa tuotantoympäristöissä.

Tyhjiön luominen – ilman paineilmaa

Sähkökäyttöiset alipainepumpputtyypit tuottavat tyhjiön käyttämällä pelkästään sähköenergiaa. Toisin kuin pneumaattiset alipainepumpputtyypit, ne eivät vaadi paineilman syöttöä, minkä ansiosta ne tarjoavat uutta joustavuutta koneiden ja laitosten suunnittelussa.

Olipa syynä sitten paineilma-infrastruktuurin puute tai suuri imukapasiteetin tarve, Schmalzin tuotevalikoimasta löytyy oikea ratkaisu monenlaisiin vaatimuksiin. Erilaiset toimintaperiaatteet varmistavat, että käsittely-, nosto- ja puristusprosesseissa tarvittavat tarkat imuvirtausnopeudet ja tyhjiötasot saavutetaan.

Laajalla sähköisillä alipainetekniikoillaan Schmalz kattaa kaiken: kompakteista kalvopumppuista hajautettuihin sovelluksiin aina suuritehoisiin puhallinteneen, jotka tuottavat suuria imuvirtauksia.

Sähkökäyttöinen alipainepumppu: edut

Tietoa sähkökäyttöisestä alipainepumppusta

Toimintatapa

Tutustu laitteen rakenteeseen, toimintaperiaatteeseen ja käyttöalueisiin.

Valinta-apu

Löydä sovelluksellesi oikea alipainekehittimiä.

Tuotteet ja ratkaisut

Tutustu Schmalzin sähkökäyttöisiin alipainepumppuihin.

Alipainepumppujen vertailu

Vertaa teknologioitamme tehon, energiankulutuksen ja sovellusten suhteen.

"Haluamme kehittää vaihtoehtoja, jotka vähentävät energiankulutusta ja toimivat myös silloin, kun paineilmaa ei ole lainkaan tai sitä on liian vähän."
∼ Michael Pojtinger, liiketoiminnan kehitysjohtaja, alipaine automaatio

Sähköinen vai pneumaattinen alipainen kehittäminen?

Sähköiset ja pneumaattiset alipainepumpputtyypit tuottavat tyhjiötä eri tavoin, ja kummallakin on omat erityiset vahvuutensa. Optimaalinen ratkaisu riippuu tekijöistä, kuten syklin kestosta, imukapasiteetista, saavutettavasta infrastruktuurista ja virransyötöstä.

Sähkökäyttöinen alipaineen kehittäminen (pumput)

Sähkökäyttöiset alipainepumpputtyypit luovat tyhjiön suoraan sähköenergiasta eikä niitä vaadi paineilman syöttö. Ne soveltuvat liikkuviin robotteihin, hajautettuihin käsittelytehtäviin sekä keskitettyihin tyhjiöjärjestelmiin, joissa tyhjiövirtaus on suuri. Ne mahdollistavat uusien automaatioratkaisujen helpon integroinnin erityisesti vanhoihin tuotantolaitoksiin tehtäviin uudistushankkeisiin.

Pneumaattinen alipaineen kehittäminen (ejektorit)

Pneumaattiset ejektorit tuottavat tyhjiön paineilman avulla. Kompaktin rakenteensa ja nopeiden vasteaikojensa ansiosta ne sopivat erityisen hyvin erittäin dynaamisiin poiminta- ja sijoittamisprosesseihin. Ne ovat kestäviä, vaativat vain vähän huoltoa ja tarjoavat suuren tehotiheyden.

Mikä tekniikka on oikea juuri sinun sovelluksellesi?

Kun liikkuvat robotit oppivat käyttämään tarttuja

Älykäs GSP-alipainepumppu: Suunniteltu liikkuville roboteille

Tämä nimenomaan liikkuvaan robotiikkaan suunniteltu ratkaisu yhdittää korkean imukykyn, kompaktin rakenteen ja älykkään ohjauksen – ja asettaa uudet standardit energiatehokkuudelle, integroitavuudelle ja suorituskyvylle.

image.alt

Asiakkaidemme käytännön kokemusten perusteella: Tehokkaat prosessit sähköisen alipainen kehittämisen ansiosta

Luotettava pakkauksien käsittely

Foliolla käärittyjen lihalautasten poiminta asettaa korkeat vaatimukset tyhjiötekniikalle: taitokset aiheuttavat usein vuotoja ja prosessin keskeytyksiä. Sähköisellä Compact Pump GCPi -pumpulla tyhjiö voidaan tuottaa tarkasti ja jatkuvasti – automatisoituun, ympärivuorokautiseen käsittelyyn ilman paineilman syöttöä.

Prosessin ohjaus IO-Linkin kautta

Integroidun IO-Link-liitännän ansiosta parametreja, kuten tyhjentymisaikaa tai vuotoa, seurataan reaaliajassa. Näin kuluminen voidaan havaita jo varhaisessa vaiheessa ja kohdennettu huolto suunnitella – mikä takaa järjestelmän maksimaalisen käytettävyyden ja täydellisen läpinäkyvyyden toiminnan aikana.

Hyötysuhteen parantaminen ja prosessin luotettavuus

Modulaaristen tarttujien avulla järjestelmä saavuttaa jopa 96 poimintaa minuutissa – tarkasti, nopeasti ja luotettavasti. Tämä varmistaa korkean käytettävyyden ja tehokkaat tuotantoprosessit elintarvikkeiden poiminnassa.

Sähkökäyttöinen alipainepumppu käytännössä alipaineen kehittämiseksi

Alipainepumpput liikkuvan robotiikan mahdollistajina

Alipainepumpput liikkuvan robotiikan mahdollistajina

Lue lisää

UUTUUS: Älykäs alipainepumppu GSP

UUTUUS: Älykäs alipainepumppu GSP

Tapaustutkimus: Tuotantolinjan loppupään pakkausratkaisu

Tapaustutkimus: Tuotantolinjan loppupään pakkausratkaisu

Valinta-apu: Löydä oikea tuottaja

Valinta-apu: Löydä oikea tuottaja

Mediakeskus

Mediakeskus

Teollisuudenalat ja tyypilliset sovellukset

  • Logistiikka: pahvikoteloiden kokoajat, kuormalava, tuotantolinjan loppupään prosessit intra-logistisessa ympäristössä

  • Pakkaus: sähköinen alipainetegnologia pakkauskoneisiin, työkappaleiden automaattinen käsittely, tuotantolinjan loppupään prosessit

  • Puuteollisuus: puupalkkien siirto portaalien kautta, lautojen irrottaminen sahoilla, puusepänteollisuuden automatisointi

  • Lasi: leikkausprosessit tasolasin tuotannossa, rakennuslasin asennus, herkkien lasilevyjen kuljetus

  • Akut ja elektroniikka: pussikennojen pinoamisprosessit, painetut piirilevyt, alipainetegnologia CFRP-komponenteille

  • Yleinen mekaaninen rakentaminen: Esimerkiksi ruiskupuristettujen osien poisto

  • Auto: Esimerkiksi korin rakenne tai ovien ja tuulilasien loppukokoonpano

  • Rakentaminen (ulko): Rakennuslasin asennus liikkuvilla nostinlaitteilla, raskaiden komponenttien käsittely

Automaatio kestävän kehityksen edistämiseksi

Kestävä kehitys alkaa usein juuri kulissien takana toimivista teknologioista. Sähkökäyttöiset alipainepumpputtyypit eivät vaadi paineilmaa, minkä ansiosta ne voivat alentaa automaatioprosessien energiankulutusta merkittävästi. Näin ne auttavat yrityksiä käyttämään resursseja tehokkaammin, vähentämään päästöjä ja tuottamaan tavalla, joka on sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta kestävämpää.

image.alt

Ajankohtaisia kohokohtia

Näytä kaikki uutiset
Älykäs ohjausjärjestelmä tunnistaa, onko työkappale ilmatiivis vai huokoinen, ja sovittaa tehon sen mukaan reaaliajassa. Tämä voi tuoda jopa 90 prosentin energiansäästön.

Alipainepumppu liikkuville roboteille

Schmalz tuo markkinoille älykkään GSP-tyhjiöpumpun, joka on sähköinen tyhjiögeneraattori liikkuvaan robotti-sovellukseen ja sisälogistiikan prosesseihin. Tarpeen mukainen pumpun ohjaus ja automaattinen vuototunnistus sovittavat tehon todellisiin tarpeisiin. Tämän ansiosta energiankulutus vähenee jopa 90 prosenttia verrattuna perinteisiin sähköisiin tyhjiögeneraattoreihin.

Uusi

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.
Oy Schmalz Ab

Taivaltie 5
FI-01610 Vantaa

Suomi
+358 10 2312011
schmalz@schmalz.fi
Yhteydenottolomake

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.