Schmalz

Vacuum Generators

Vacuum generators provide the vacuum level that is required for the handling task. The vacuum is created either pneumatically or electrically. Pneumatic vacuum generators implement short cycle times and can be integrated directly into the system due to their compact and lightweight design. Electrical vacuum generators are used in applications when compressed air is not available or when very high suction capacities are required.

Pneumatic vacuum generators

  • Ejectors

  • Vacuum Units (includes ejector, monitoring and control)

Electrical vacuum generators

  • Pumps

  • Vacuum Blowers

Important

The nominal suction rate of all vacuum generators is given in l/min or m3/h. The values are based on an ambient pressure of 1,013 mbar (sea level) and an ambient temperature of 20°C. The maximum suction rate therefore indicates the volume flow that the vacuum generator evacuates from the environment (free flow).

Picture 1: Free pick flow

Picture 2: Additional suction while workpiece is picked up

Our selection aid contains a graphic that illustrates suction rate, it also provides additional information that should be observed when selecting the right vacuum generator.

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.