Schmalz

Vaatimuksesi ovat ainutlaatuiset - niin ovat myös ratkaisumme

Tarjoamme oikean tekniikan jokaiseen työkappaleeseen ja jokaiseen käsittelytehtävään, olipa kyse sitten manuaalisesta käsittelystä tai täysin automatisoiduista järjestelmistä. Keskitymme hyötysuhteeseen, digitalisaatioon ja kestävyyteen, jotta tuotanto- ja logistiikka-prosessitasi tulisi joustavia, älykkäitä ja tulevaisuudenkestäviä.

Innovaatio alkaa rohkeudesta muuttua

Schmalzin historia osoittaa, miten syvälle innovaatiokulttuuri ja sopeutumiskyky ovat ankkuroituneet DNA:han. Olemme aina sovittaneet asiakkaidemme tarpeisiin partaterien valmistajista kuljetuslaitteisiin ja alipainetegnologiaan, tunnistaneet trendit ja kehittäneet ratkaisuja, jotka luovat todellista lisäarvoa.

Mitä innovaatio tarkoittaa Schmalzilla

Status quo:n kyseenalaistaminen. Uutta ajattelua. Vastuun ottamista. Emme vain kehitä uusia tuotteita, vaan analysoimme jatkuvasti teknologiaamme, tunnistamme parannusmahdollisuuksia ja toteutamme kohdennettuja optimointeja - olipa kyse sitten hyötysuhteesta, tarkkuudesta tai kestävyydestä.

Mikä erottaa teknologiamme muista

Luvut, jotka osoittavat: Emme ole pysähtyneet

8%

liikevaihdosta uusiin ideoihin ja tuotteisiin

> 100

Työntekijät työskentelevät tutkimus- ja kehitystoiminnassa

720

Omien innovaatioiden oikeudet

> 25

Aktiivinen yhteistyö johtavien laitosten ja tutkimuslaitosten kanssa

Emme halua vain pysyä mukana - haluamme muotoilla tulevaisuutta. Siksi panostamme jatkuvasti tutkimukseen, standardeihin ja yhteistyöhön.
∼ Dr. Maik Fiedler, alipaine automaatio -liiketoimintayksikön johtaja ja johtoryhmän jäsen.

Schmalzin tuote-kehitys

Innovaatio syntyy vaihdosta - siksi teemme yhteistyötä maailmanlaajuisen kehittäjäverkoston kanssa, teemme yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa ja käymme suoraa vuoropuhelua sovellusten kanssa. Tämä näkökulmien moninaisuus antaa meille mahdollisuuden tunnistaa Teollisuus 4.0:n, automaation ja digitalisaation kaltaiset trendit jo varhaisessa vaiheessa ja muuttaa ne käytännön ratkaisuiksi. Innovaatiokulttuurimme noudattaa selkeää periaatetta: pysy uteliaana, jaa tietoa ja käytä sitä todellista lisäarvoa tarjoavien teknologioiden kehittämiseen.

Kestävä kehitys johtavana periaatteena

Todellinen lisäarvo tarkoittaa meille myös vastuullisuutta. Siksi sisällytämme kestävyyden alusta alkaen: materiaalien valinnasta ja resurssitehokkaasta tuotannosta kierrätykseen ja ympäristöystävälliseen hävittämiseen. Kehitysperiaatteemme: jokainen uusi tuote on vähintään 20 prosenttia kestävämpi kuin edeltäjänsä.

Tutkimuksen ja kehityksen neljä pilaria

Digitalisaatio innovaation moottorina

Teknologiat, jotka tekevät tuotannostasi älykkäämpää

Digitaaliset kaksoset simuloivat tyhjiöjärjestelmiä, esineiden internet ja tekoäly luovat älykkäitä palveluja ja älykkäät kenttälaitteet tuottavat reaaliaikaista tietoa suoraan tuotannosta. Näin saadaan aikaan ratkaisuja, jotka tekevät prosesseista tehokkaampia, välttävät seisokkeja ja säästävät energiaa. Lue lisää verkottuneen tuotannon digitaalisista teknologioistamme.

image.alt

Bioniikka kohtaa alipainetegnologian: mitä opimme iilimatoista?

Tehokas tarttuvuus

Iilimadon ainutlaatuinen imutekniikka toimii biologisena mallina uusille imukuppeille, jotka tarttuvat turvallisesti myös karkeisiin tai herkkiin pintoihin.

Syvällinen tutkimus

Yhteistyössä Freiburgin yliopiston ja Darmstadtin teknillisen korkeakoulun kanssa analysoitiin imuelimen biomekaanisia ominaisuuksia ja anatomiaa.

Enemmän tehoa, vähemmän energiaa

Uudet imukuppi pienentävät kuollutta tilavuutta, lyhentävät tyhjentymisaikoja ja säästävät siten energiaa - esimerkki kestävästä, luonnosta inspiroituneesta teknologian kehityksestä.

Huomisen teknologian hyödyntäminen tänään

Teknologioita jokaiselle teollisuudenalalle

Teknologioita jokaiselle teollisuudenalalle

Miten asiakkaat käyttävät teknologiaamme

Älykäs tietoliikenneliitäntä IO-Link

Älykäs tietoliikenneliitäntä IO-Link

Sähköinen alipaineen kehittäminen

Sähköinen alipaineen kehittäminen

Varren päädyn työkalut (EOAT)

Varren päädyn työkalut (EOAT)

Kestävät teknologiat parantavat suurempaa energiatehokkuutta

Kestävät teknologiat parantavat suurempaa energiatehokkuutta

Teknologia puhdastiloihin ja hygienia-alueille

Teknologia puhdastiloihin ja hygienia-alueille

Tartuntatekniikka

Tartuntatekniikka

Kokeile uusimmat teknologiamme livenä

Tapaa asiantuntijamme, tutustu innovatiivisiin tuotteisiin livenä ja hae inspiraatiota työpaikallesi. Tutustu messujen päivämääriin nyt.

image.alt

Uutisia kehityksestä ja teknologiasta

Näytä kaikki uutiset
Uuden FA-X/FA-M-alue tarttujan järjestelmän ansiosta ovivalmistaja PRÜM on lisännyt tuotantotuotantoaan 20 prosentilla.

Jokainen sekunti ratkaisee

Ovivalmistusyhtiö PRÜM järjesti prosessiketunsa uudelleen optimoidakseen tehtaan prosessit. Myös käsittelykoneen lastaus ja purku joutui koetukselle. Yhdessä tyhjiöasiantuntija Schmalzin kanssa yritys löysi ratkaisun, joka paitsi nopeutti prosessia myös alensi tuntuvasti energiakustannuksia.

Uusi

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.
Oy Schmalz Ab

Taivaltie 5
FI-01610 Vantaa

Suomi
+358 10 2312011
schmalz@schmalz.fi
Yhteydenottolomake

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.