Tecnologie
Che si tratti di afferrare, effettuare un sollevamento o spostare: grazie alle nostre tecnologie, risolviamo tutte le vostre sfide.

Che si tratti di movimentazione manuale o di sistemi completamente automatizzati, forniamo la tecnologia giusta per ogni pezzo e per ogni attività di handling. Puntiamo su rendimento, digitalizzazione e sostenibilità per rendere i vostri processi produttivi e logistici flessibili, intelligenti e a prova di futuro.
La storia di Schmalz dimostra quanto la cultura della novità e l'adattamento siano profondamente radicati nel nostro DNA. Dalla produzione di lame di rasoio alle attrezzature per il trasporto e alla tecnologia del vuoto, ci siamo sempre adattati alle esigenze dei nostri clienti, riconoscendo le tendenze e sviluppando soluzioni che creano un reale valore aggiunto.
Cosa significa novità in Schmalz
Mettere in discussione lo status quo. Pensare in modo nuovo. Assumersi la responsabilità. Non ci limitiamo a sviluppare nuovi prodotti, ma analizziamo in modo continuo le nostre tecnologie, individuiamo il potenziale di miglioramento e implementiamo ottimizzazioni mirate, in termini di rendimento, precisione o durata.
del flusso di vendite in nuove idee e prodotti
I dipendenti lavorano nel settore della ricerca e sviluppo
Diritti di proprietà per le proprie novità
Collaborazione attiva con istituti e strutture di ricerca di primo piano

Non vogliamo solo stare al passo, ma vogliamo formare il futuro. Ecco perché investiamo costantemente in ricerca, standard e cooperazione.∼ Dr. Maik Fiedler, responsabile dell'unità di attività Automazione per il vuoto e membro del Consiglio di Amministrazione
Le novità nascono dallo scambio: ecco perché lavoriamo con una rete globale di sviluppatori, collaboriamo con università e istituti di ricerca e manteniamo un dialogo diretto con le applicazioni. Questa diversità di prospettive ci permette di identificare tempestivamente tendenze come Industria 4.0, automazione e digitalizzazione e di trasformarle in soluzioni pratiche. La nostra cultura della novità segue un principio chiaro: essere curiosi, condividere le conoscenze e utilizzarle per sviluppare tecnologie che offrano un reale valore aggiunto.
La sostenibilità come principio guida
Per noi, un reale valore aggiunto significa anche responsabilità. Per questo motivo, la sostenibilità è un principio che abbiamo adottato fin dall'inizio: dalla selezione dei materiali, alla produzione efficiente delle risorse, al riciclaggio e allo smaltimento ecocompatibile. Il nostro principio di sviluppo: ogni nuovo prodotto è almeno il 20% più sostenibile del precedente.
I gemelli digitali simulano i vuoti di sistema, l'IoT e l'IA creano servizi intelligenti e i dispositivi di campo intelligenti forniscono dati in tempo reale direttamente dalla produzione. Tutto ciò si traduce in soluzioni che rendono i processi più efficienti, evitano i tempi di inattività e fanno risparmiare energia. Scoprite di più sulle nostre tecnologie digitali per la produzione in rete.


Ogni secondo è importante
Il produttore di porte PRÜM ha riorganizzato la propria catena di processo per ottimizzare i processi in fabbrica. Anche le operazioni di carico e scarico della macchina sono state sottoposte a verifica. In collaborazione con Schmalz, specializzata nel settore della tecnologia del vuoto, l'azienda ha trovato una soluzione che non solo ha accelerato il processo, ma ha anche ridotto notevolmente i costi energetici.
Nuovo
Prestazioni elettriche: Come il vuoto sta diventando mobile
Le fabbriche modulari, la robotica mobile e l'aumento dei prezzi dell'energia stanno cambiando radicalmente l'automazione. In un numero sempre maggiore di casi, si apre un'alternativa ai tradizionali sistemi ad aria compressa: la generazione di vuoto elettrico, che offre nuovi gradi di libertà. Consente soluzioni di presa autosufficienti, riduce le perdite di energia e si integra perfettamente negli ambienti di produzione digitale.
Schmalz Energy Storage riceve il premio per la tecnologia ambientale del Baden-Württemberg
L'azienda di Glatten ha ricevuto il premio per la tecnologia ambientale del Baden-Württemberg nella categoria "efficienza energetica" per il suo stack a flusso redox altamente efficiente e scalabile. Con questa soluzione, Schmalz immette sul mercato lo stack più potente d'Europa.
Meno sforzo ingegneristico, più rendimento
Digital Engineering Service di Schmalz - Il processo di ingegnerizzazione è semplicemente automatizzato: Il Digital Engineering Service di Schmalz, basato sul web, progetta soluzioni di presa su misura per qualsiasi numero di diversi fogli di lamiera in modo digitale e automatico. Ciò consente agli utenti di risparmiare fino all'80% del tempo di progettazione e di eseguire i loro obiettivi senza sforzo.

Scoprite la nostra gamma di componenti per il vuoto, sistemi di presa, soluzioni per la movimentazione e accessori, perfettamente adattati alle vostre esigenze.

Dalla messa in funzione alla manutenzione, dalle riparazioni alla fornitura di pezzi di ricambio: scoprite la nostra gamma completa di servizi.

Dalle conoscenze del settore e dalle storie di successo ai video applicativi: Fai esperienza di come Schmalz affronta le sfide in numerosi settori con soluzioni individuali.

Dagli aiuti alla selezione al configuratore: utilizzate i nostri utensili digitali per trovare la soluzione ergonomica perfetta per il vostro posto di lavoro.

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Germania