Schmalz

Dettagli purissimi - purezza senza compromessi

Negli ambienti di produzione sensibili, la pulizia e l'igiene non sono un'opzione, ma una questione di sopravvivenza. Anche il più piccolo errore, dovuto a contaminazione, manipolazione non corretta o processi inefficienti, può avere conseguenze enormi: perdita di qualità, danni alla salute dei consumatori, perdita di produzione, danni all'immagine o addirittura conseguenze legali.

Per soddisfare queste elevati requisiti, vengono utilizzati diversi concetti, ognuno dei quali persegue obiettivi di protezione specifici. È proprio qui che si incontrano due mondi che a prima vista sembrano diversi e che invece perseguono un obiettivo comune: le camere bianche e le aree igieniche. Mentre le camere bianche si concentrano principalmente sull' assenza di particelle e germi, le saree igieniche si concentrano sulla protezione dalla contaminazione microbiologica e dalle infezioni. Approcci diversi, ma un obiettivo comune: protezione senza compromessi contro la contaminazione e sicurezza dei processi.

Verifica della purezza e dell'igiene

80%

La contaminazione in una camera bianca è causata dalle persone, in particolare dalle scaglie di pelle o dagli indumenti.

0,1

micrometri è la misura delle particelle che vengono filtrate dalle camere bianche. A titolo di confronto, un capello umano ha un diametro di circa 70 micrometri.

1.000.000

particelle al minuto possono essere distaccate dai tessuti. Per questo motivo è indispensabile un abbigliamento speciale per camere bianche.

85%

Le infezioni possono essere prevenute nelle aree igieniche attraverso una pulizia e una disinfezione costanti.

La purezza nelle camere bianche e nelle superfici igieniche per noi è più di uno standard. È il nostro impegno per la qualità e l'affidabilità dei processi.
∼ Matthias Müller, responsabile vendite, automazione per il vuoto

Manipolazione in superfici sensibili

La manipolazione in aree igieniche e camere bianche richiede misure rigorose per prevenire la contaminazione e rispettare gli standard di pulizia. Ciò include l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), come tute protettive, guanti e protezioni per bocca e naso, un regolare addestramento all'igiene e l'uso corretto di dispositivi supplementari e operativi, come i dispositivi di sollevamento.
I movimenti rapidi e il contatto frequente con le superfici devono essere ridotti al minimo e gli utensili e i materiali devono essere sterili e disinfettati. I processi di pulizia, decontaminazione e manutenzione, compresa la manutenzione dei sistemi di ventilazione, garantiscono una pulizia sicura in modo permanente. Queste misure garantiscono la qualità del prodotto e l'affidabilità del processo.

La tecnologia del vuoto combina entrambi i mondi

È proprio qui che Schmalz entra in gioco con le sue soluzioni per l'automazione e la movimentazione del vuoto appositamente sviluppate per la manipolazione in camere bianche e aree  igieniche. I nostri prodotti e sistemi sono parte integrante della moderna tecnologia delle camere bianche e contribuiscono in modo decisivo a evitare la contaminazione e a rispettare in modo affidabile gli standard di pulizia.

Due mondi, una sola pretesa: la purezza assoluta

Due mondi, una sola pretesa: la purezza assoluta

MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE CAMERE BIANCHE

MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE CAMERE BIANCHE

MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE AREE IGIENICHE

MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE AREE IGIENICHE

Contatto

Se avete domande, non esitate a contattarci.
J. Schmalz GmbH

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Germania

+49 7443 2403-0
schmalz@schmalz.de
Modulo di contatto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.