Schmalz

L'igiene come base per la qualità e la sicurezza

Le aree igieniche sono indispensabili in molti settori, sia nell'industria alimentare che nella tecnologia medica. La pulizia e il controllo della contaminazione sono essenziali per garantire i più alti standard di qualità e la sicurezza dei prodotti e delle persone. Sebbene il numero di particelle nell'aria non sia controllato in modo così rigoroso come nelle camere bianche, qui si applicano elevati standard igienici con speciali misure di pulizia e disinfezione. Le aree igieniche sono particolarmente importanti nei settori in cui la sicurezza microbiologica è una priorità assoluta.

Quattro esigenze chiave per le superfici igieniche

Prevenzione della contaminazione

Minimizzazione della trasmissione di germi e particelle.

Facile da pulire

Pulizia semplice e accurata dei sistemi.

Compatibilità del materiale

Utilizzo di materiali resistenti alla corrosione e igienici.

Certificazioni

Conformità alle esigenze IFS Food, GMP e altri standard igienici.

Dove l'igiene è la chiave del successo, le soluzioni per l'automazione e la movimentazione di Schmalz creano sicurezza per le persone e i prodotti.
∼ Cedric Ries, Responsabile Vendite, Sistemi di movimentazione e assistenza internazionale

La vostra sfida: l'igiene. La nostra forza: le soluzioni.

Le nostre soluzioni speciali per l'automazione e la manipolazione sono esattamente adattate alle esigenze e alle linee guida legali in materia di igiene. Vi sostengono nel rendere i processi efficienti, sicuri e conformi.

Utilizzando soluzioni con tecnologia del vuoto, l'intervento manuale è ridotto al minimo, le fonti di errore sono ridotte al minimo e l'affidabilità del processo è migliorata in modo sostenibile. Le nostre soluzioni sono costituite da materiali conformi alla FDA, soddisfano il Regolamento CE 1935/2004 e sono facili da pulire grazie al loro design igienico.
Sistemi di movimentazione efficienti e igienici riducono al minimo il contatto uomo-prodotto e garantiscono una manipolazione sicura del prodotto. I nostri sollevatori tubo a vuoto dal design ergonomico, realizzati con materiali conformi alla normativa FDA, con superfici lisce in acciaio inox e design conforme alle GMP, sono facili da pulire. Le funzioni di sicurezza integrate garantiscono la massima sicurezza del processo.

LE NOSTRE SOLUZIONI

LE NOSTRE SOLUZIONI

MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE SOLUZIONI DI AUTOMAZIONE PER IL VUOTO

MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE SOLUZIONI DI AUTOMAZIONE PER IL VUOTO

MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE SOLUZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE

MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE SOLUZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE

Contatto

Se avete domande, non esitate a contattarci.
J. Schmalz GmbH

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Germania

+49 7443 2403-0
schmalz@schmalz.de
Modulo di contatto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.