Schmalz

Hygiëne als basis voor kwaliteit en veiligheid

Hygiënische oppervlakken zijn onmisbaar in veel industriesegmenten - of het nu gaat om de voedingsmiddelenindustrie of medische technologie. Reinheid en sturing op vervuiling zijn essentieel om de hoogste kwaliteitsnormen en de veiligheid van producten en mensen te verzekeren. Hoewel het aantal deeltjes in de lucht niet zo strikt wordt gesturing als in cleanrooms, gelden hier hoge hygiënenormen met speciale reinigings- en ontsmettingsmaatregelen. Hygiënische oppervlakken zijn vooral belangrijk in industriesegmenten waar microbiologische veiligheid een topprioriteit is.

Vier belangrijke voorschriften voor hygiënische oppervlakken

Voorkomen van besmetting

Minimalisatie van kiem- en deeltjesoverdracht.

Gemakkelijk schoon te maken

Eenvoudige en grondige reiniging van de grijpersystemen.

Materiaal compatibiliteit

Gebruik van corrosiebestendig en hygiënisch materiaal.

Goedkeuringen

Voldoen aan de voorschriften van IFS Food, GMP en andere hygiënenormen.

Waar hygiëne de sleutel tot succes is, zorgen de automatiserings- en til oplossingen van Schmalz voor veiligheid voor mensen en producten.
∼ Cedric Ries, Hoofd Verkoop, Til- en hefsystemen en Service International

Jouw uitdaging: hygiëne. Onze kracht: oplossingen.

Onze gespecialiseerde oplossingen voor automatisering en til oplossingen zijn precies afgestemd op de voorschriften en wettelijke richtlijnen in hygiënische oppervlakken. Ze ondersteunen u bij het efficiënt, veilig en conform maken van processen.

Door vacuüm automatisering oplossingen te gebruiken, wordt handmatig ingrijpen tot een minimum beperkt, worden foutbronnen geminimaliseerd en wordt de betrouwbaarheid van processen duurzaam verbeterd. Onze oplossingen bestaan uit materiaal dat voldoet aan de FDA-normen, voldoen aan de EG-verordening 1935/2004 en zijn eenvoudig te reinigen dankzij het hygiënische ontwerp.
Efficiënte en hygiënische grijpersystemen minimaliseren het contact tussen mens en product en verzekeren een veilige handling. Onze ergonomisch ontworpen vacuümheffers van FDA-conform materiaal met gladde oppervlakken van roestvast staal en een GMP-conform ontwerp zijn eenvoudig te reinigen. Geïntegreerde veiligheidsfuncties verzekeren maximale procesveiligheid.

ONZE OPLOSSINGEN

ONZE OPLOSSINGEN

MEER OVER VACUÜM AUTOMATISERING OPLOSSINGEN

MEER OVER VACUÜM AUTOMATISERING OPLOSSINGEN

MEER OVER OPLOSSINGEN VOOR HANDMATIG HANTEREN

MEER OVER OPLOSSINGEN VOOR HANDMATIG HANTEREN

Contact

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Schmalz B.V.

Generatorstraat 34
7556 RC Hengelo

Nederland
+31 74 255 5757
schmalz@schmalz.nl
Contact Formulier

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.