Schmalz

Camera bianca nell'industria

Le radici della tecnologia delle camere bianche affondano nella tecnologia nucleare. Anche l'industria dei semiconduttori ha riconosciuto presto la necessità di produrre in un ambiente molto pulito. Ma soprattutto la crescente miniaturizzazione (spessori degli strati, larghezze delle strutture, dimensioni funzionali) e le richieste di precisione in costante aumento sono motivi che spingono altre industrie a controllare la pulizia dell'ambiente di lavoro. Solo la produzione in un ambiente di lavoro pulito consente di eseguire e controllare processi critici per la purezza. Per questo motivo la tecnologia delle camere bianche viene utilizzata in un numero sempre maggiore di settori industriali, ad esempio nell'industria elettronica e automobilistica.

Nella tecnologia delle camere bianche, è necessario prestare particolare attenzione all'uso di attrezzature adeguate. Tutti i componenti delle apparecchiature utilizzate nella camera bianca hanno un'influenza diretta sul prodotto da realizzare. L'idoneità della camera bianca delle apparecchiature utilizzate è una caratteristica decisiva per garantire la qualità richiesta.

Nozioni di base sulla tecnologia delle camere bianche

In una camera bianca, le particelle trasportate dall'aria sono controllate con l'aiuto di varie misure (tecnologia di ventilazione, abbigliamento dei dipendenti, selezione di materiali e attrezzature, ...) in modo da non superare un limite definito. Questo serve a raggiungere diversi obiettivi di protezione. A seconda dell'area di applicazione, ciò comporta la protezione di prodotti o processi (protezione del prodotto) o la protezione delle persone o dell'ambiente (protezione del personale).

Lo standard fisso per definire una camera bianca è la dimensione e la quantità di particelle presenti secondo la norma DIN EN ISO 14644-1. La base era lo standard federale statunitense 209E, che è stato utilizzato a livello internazionale nell'industria per molto tempo, ma che ufficialmente non è più valido dal novembre 2001. Le tabelle seguenti indicano il numero massimo di particelle consentito nelle singole classi di camere bianche secondo la norma DIN EN ISO 16441-1 (la prima tabella nell'unità particelle/cft, la seconda nell'unità particelle/m³).

Confronto tra i limite delle classi della norma DIN EN ISO 14644-1 e lo standard federale americano 209E:

Classe ISO Concentrazioni massime ammissibili (particelle/cft) pari o superiori alle quantità considerate indicate di seguito (valori arrotondati)

US Federal Standard 209E

≥ 0,1 µm ≥ 0,2 µmv ≥ 0,3 µm ≥ 0,5 µm ≥ 1,0 µm ≥ 5,0 µm
1 0,3 * * * * * -
2 3 1 * * * * -
3 28 7 3 1 * * 1
4 283 67 29 10 2 * 10
5 2.832 671 289 100 24 1 100
6 28.321 6.712 2.889 997 236 8 1.000
7 * * * 9.967 2.356 83 10.000
8 * * * 99.674 23.559 830 100.000
9 * * * 996.744 235.594 8.298 -

*I valori non sono rappresentativi per la classificazione

Confronto tra i limite delle classi della norma DIN EN ISO 14644-1 e lo standard federale americano 209E:

Classe ISO Concentrazioni massime ammissibili (particelle/m³) pari o superiori alle quantità considerate, che sono riportate di seguito

US Federal Standard 209E

≥ 0,1 µm ≥ 0,2 µmv ≥ 0,3 µm ≥ 0,5 µm ≥ 1,0 µm ≥ 5,0 µm
1 10 * * * * * -
2 100 24 10 * * * -
3 1.000 237 102 35 * * 1
4 10.000 2.370 1.020 352 83 * 10
5 100.000 23.700 10.200 3.520 832 * 100
6 1.000.000 237.000 102.000 35.200 8.320 293 1.000
7 * * * 352.000 83.200 2.930 10.000
8 * * * 3.520.000 832.000 29.300 100.000
9 * * * 35.200.000 8.320.000 293.000 -

*I valori non sono rappresentativi per la classificazione

Procedura di prova per verificare l'idoneità della camera bianca

Tutti i prodotti sono testati per l'idoneità alla camera bianca in conformità ai requisiti della norma DIN EN ISO 14644-14 (ex VDI 2083 parte 9.1). Tale misurazione deve avvenire in una camera bianca (secondo la norma ISO 14644-1) di almeno una classe superiore rispetto all'idoneità prevista per la quale il prodotto deve essere certificato. L'eccezione è rappresentata dall'idoneità prevista per la classe 1.

Per non introdurre particelle di disturbo quando l'oggetto di prova viene introdotto nell'ambiente di prova pulito, viene preventivamente sottoposto a una pulizia con una miscela di acqua ultrapura e isopropanolo e soffiato con aria compressa ultrapura. Inoltre, il prodotto funziona in camera bianca 24 ore prima della misurazione di certificazione. In questo modo si assicura che le impurità precedenti vengano rimosse, che gli elementi tribologicamente sollecitati (sollecitazione da attrito) vengano fatti scorrere e che la misura successiva non ne venga influenzata.

A questo punto l'oggetto in esame viene analizzato con l'aiuto di un contatore ottico di particelle (OPS) per identificare le possibili fonti di particelle. Una sonda per particelle viene collegata a questi punti durante il processo di misurazione. Queste sorgenti di particelle si trovano solitamente nei punti in cui sono presenti sollecitazioni tribologiche durante il funzionamento. Durante la successiva misurazione di qualificazione, che dura 100 minuti, viene determinata l'emissione di particelle per ciascun punto di misura. Con l'aiuto di una valutazione statistica, come descritto nella norma ISO 14644-1, si definisce in quale classe di purezza dell'aria l'oggetto del test può essere utilizzato.

Confronto generale sulle particelle trasportate con l'aria:

  Ioni Molecole Macromolecole Microparticelle Macroparticelle
Visibile con Microscopio elettronico a scansione (REM) Microscopio Occhio nudo
Esempi

Raggio atomico

Ioni di metallo

Zucchero

Erbicidi

Fuliggine

Virus

Fumo di tabacco

Batteri

Globuli rossi

Pollini

Sabbia

Capello umano

Nebbia

Dimensione [µm (LOG)] 0,001 0,01 0,1-1,0 10 100-1.000

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello