Schmalz

Ingegneria digitale - spiega cosa c'è dietro

Tempi di inattività non programmati, perdita di produttività, aumento dei costi - spesso causati da una progettazione errata, da test inadeguati o da un design del prodotto non idoneo. Questa è una realtà quotidiana nell'automazione.

Ma cosa succederebbe se i sistemi potessero essere progettati, testati e ottimizzati virtualmente prima ancora di esistere? Modelli digitali, simulazioni e metodi di intelligenza artificiale possono essere utilizzati per confrontare varianti, analizzare dati sulle prestazioni e perfezionare i design, molto prima della creazione del primo prototipo.

Questa è l'ingegneria digitale: un processo continuo, guidato dai dati, che copre l'intero ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione e configurazione al funzionamento. Schmalz combina decenni di esperienza ingegneristica con le tecnologie digitali e offre già soluzioni che vi sostengono dall'idea iniziale al design ottimale del prodotto.

Perché l'ingegneria digitale fa la differenza

Riduzione dei tempi di costruzione

I processi di progettazione si riducono da settimane a giorni, grazie al design digitale della soluzione di presa.

Evitare gli errori

Simulazioni, gemelli digitali e dispositivi di allarme garantiscono una soluzione su misura per i vostri processi produttivi.

Ridurre i costi

Un design preciso consente di evitare sovradimensionamenti, di prevenire costosi fermi di produzione e di ridurre i costi del materiale e dell'energia.

Massima flessibilità

100% self-service, 0% tempi di attesa: le modifiche o le varianti possono essere controllate e implementate digitalmente in pochi minuti.

La velocità è fondamentale nell'automazione. L'ingegneria digitale offre un vantaggio competitivo nel processo di progettazione, grazie a un dispositivo di allarme e all'ottimizzazione della domanda.
∼ Patricia Heinzig, Responsabile Digitalizzazione del prodotto

Ingegneria digitale in Schmalz - Il futuro è adesso

La nostra visione
Investiamo in gemelli digitali, simulazioni realistiche e dispositivi di allarme. Il nostro obiettivo è offrirvi un mondo digitale in rete in cui possiate pianificare i vostri progetti con lungimiranza, realizzarli in modo efficiente e ottimizzarli in modo continuo.

Già oggi una realtà
Le soluzioni digitali di Schmalz vi forniscono già oggi prestazioni utensile. Consentono di pianificare, configurare e dimensionare i sistemi in modo rapido, preciso e intuitivo.

Assistenti digitali di Schmalz

La chiave per un'ingegneria digitale efficiente

Gemelli digitali per il prodotto di domani

I gemelli digitali - immagini digitali di prodotti reali - sono il cuore della fabbrica digitale. Anche alla Schmalz svolgono un ruolo centrale: gli utenti del braccio possono utilizzare dispositivi CAD intelligenti per progettare in modo ottimale il loro sistema di presa già nella fase di design. Il gemello fornisce tutti i dati e i parametri necessari, virtualmente e in tempo reale.

image.alt

NOVITÀ: Schmalz rivoluziona il processo di design con il servizio di ingegneria digitale

Più veloce

Tempi di sviluppo più rapidi dell'80% grazie al design digitale della vostra soluzione di presa.

Più affidabile

Utilizza modelli digitali che analizzano con precisione migliaia di punti di presa e forze di presa.

Più efficiente in termini di costi

Riduci al minimo i tempi di equipaggiamento e l'utilizzo di materiali con soluzioni su misura.

Simulazioni digitali: la base per sistemi ottimali

Le simulazioni permettono di fare esperienza di processi complessi in modo virtuale, senza costosi prototipi o test che richiedono molto tempo. L'intero sistema viene simulato digitalmente, comprese tutte le interazioni. In questo modo è possibile esaminare e ottimizzare sistemi, processi e prodotti in diverse condizioni.

In Schmalz, le simulazioni sono un pezzo integrante del processo di ingegneria digitale. Ce ne occupiamo noi e creiamo trasparenza in tutto il sistema. Rispondiamo a domande chiave come: Quanto sono lunghi i tempi di evacuazione? Quanto è alto il consumo d'aria? Il design corrisponde all'intero sistema? Questo vi permette di identificare potenziali errori prima della pianificazione e della messa in funzione e garantisce che il design e i processi siano ottimali fin dall'inizio. Per voi, questo significa abbassare i costi, stabilizzare i processi e produrre in modo sostenibile ed efficiente.

Chiedete ora informazioni sulla simulazione

Come l'ingegneria digitale migliora l'impronta di carbonio

Gli impianti e i processi vengono ottimizzati virtualmente fin dalla fase di progettazione. Il design preciso e la simulazione riducono il consumo di energia e gli sprechi, abbassando direttamente le emissioni di CO₂.

image.alt

Contatto

Se avete domande, non esitate a contattarci.
J. Schmalz GmbH

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Germania

+49 7443 2403-0
schmalz@schmalz.de
Modulo di contatto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello