디지털 엔지니어링
디지털 계획, 더 스마트한 개발, 지속 가능한 생산. 슈말츠의 디지털 엔지니어링 솔루션을 통해 전통적인 엔지니어링 기술과 최첨단 디지털 기술이 어떻게 결합되는지 경험해 보세요.

예기치 않은 다운타임, 생산성 손실, 비용 상승 - 잘못된 설계, 부적절한 테스트 또는 부적합한 제품 설계로 인해 발생하는 경우가 많습니다. 이는 자동화의 일상적인 현실입니다.
하지만 시스템이 존재하기도 전에 가상으로 시스템을 계획, 테스트 및 최적화할 수 있다면 어떨까요? 디지털 모델, 시뮬레이션 및 AI 방법을 사용하여 첫 번째 프로토타입이 만들어지기 훨씬 전에 변형을 비교하고, 수행 데이터를 분석하고, 설계를 완성할 수 있습니다.
이것이 바로 설계 및 구성에서 작동에 이르기까지 전체 제품 수명 주기에 걸친 지속적인 데이터 기반 공정인 디지털 엔지니어링입니다. 슈말츠는 수십 년간 쌓아온 엔지니어링 전문 지식과 디지털 기술을 결합하여 초기 아이디어부터 최적의 제품 설계에 이르기까지 고객을 서포트하는 솔루션을 이미 제공하고 있습니다.
그립 솔루션의 디지털 설계 덕분에 설계 공정이 몇 주에서 며칠로 단축됩니다.
시뮬레이션, 디지털 트윈 및 지능형 선택 도우미는 생산 공정에 정확하게 맞춤화된 솔루션을 보증합니다.
정밀한 설계를 통해 과대 사이즈를 방지하고 값비싼 생산 중단 시간을 방지하며 재질 및 에너지 비용을 절감할 수 있습니다.
100% 셀프 서비스, 대기 시간 0% - 변경 사항이나 변형을 몇 분 안에 디지털 방식으로 확인하고 구현할 수 있습니다.

자동화에서 속도는 매우 중요합니다. 디지털 엔지니어링은 지능형 계획과 수요에 최적화된 설계를 통해 설계 공정에서 경쟁 우위를 확보할 수 있게 해줍니다.∼ Patricia Heinzig, 제품 디지털화 관리자
유니티의 비전
유니티는 디지털 트윈, 사실적인 시뮬레이션, 지능형 엔지니어링 툴에 투자합니다. 우리의 목표는 고객이 선견지명을 가지고 프로젝트를 계획하고 효율적으로 구현하며 지속적으로 최적화할 수 있는 네트워크화된 디지털 세상을 제공하는 것입니다.
이미 현실로 실현
슈말츠의 디지털 솔루션은 이미 강력한 툴을 제공합니다. 이를 통해 시스템을 빠르고 정확하고 직관적으로 계획, 구성 및 치수 측정할 수 있습니다.
실제 제품의 디지털 이미지인 디지털 트윈은 디지털 팩토리의 핵심입니다. 지브 사용자는 설계 단계부터 지능형 CAD 모델을 사용하여 그리핑 시스템을 최적으로 설계할 수 있습니다. 트윈은 필요한 모든 데이터와 파라미터를 가상으로 실시간으로 제공합니다.

시뮬레이션을 사용하면 값비싼 프로토타입이나 시간이 많이 소요되는 테스트 없이도 복잡한 공정을 가상으로 경험할 수 있습니다. 모든 상호 작용을 포함하여 전체 시스템이 디지털 방식으로 시뮬레이션됩니다. 이를 통해 시스템, 공정 및 제품을 다양한 조건에서 검토하고 최적화할 수 있습니다.
슈말츠에서 시뮬레이션은 디지털 엔지니어링 공정의 필수적인 부분입니다. 슈말츠는 고객을 대신하여 전체 시스템에 대한 투명성을 확보합니다. 다음과 같은 주요 질문에 대한 답변을 제공합니다: 배기 시간은 얼마나 걸리는가? 에어 소모량은 얼마나 되는가? 설계가 전체 시스템과 일치하는가? 이를 통해 계획 및 가동 시작 전에 잠재적인 오류를 식별하고 설계와 공정이 처음부터 최적임을 보증할 수 있습니다. 이는 곧 비용 절감, 안정적인 공정, 지속 가능한 효율적인 생산을 의미합니다.

FQE-V 그리퍼 시스템: 크기와 모양에 상관 없음
슈말츠는 새로운 FQE-V를 통해 자유롭게 확장할 수 있는 모듈식 로봇용 그리퍼 시스템을 개발했습니다. 이를 통해 다양한 크기와 모양의 작업물을 안전하게 핸들링할 수 있습니다. 애플리케이션은 특히 빠른 프로젝트 계획의 이점을 누릴 수 있습니다.
새로운
간편한 스프링 플런저 구성
FSTIm 및 FSTImc 스프링 플런저는 다양한 요구 사항에 맞게 개별적으로 조정할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 플랜트 자동화를 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 슈말츠는 오류 방지 기능이 통합된 새로운 온라인 컨피규레이터를 제공하여 설계 프로세스를 빠르고 쉽게 진행할 수 있도록 지원합니다.
간단한 자동화
자동화 공정에서는 다양한 시스템과 기술이 유기적으로 연결되어 작동해야 하기 때문에 자동화 솔루션 공급회사는 모든 부품이 제대로 작동하고 데이터와 정보를 정확하게 교환할 수 있는지 확인해야 합니다. 슈말츠는 소프트웨어 모듈, 온라인 툴, 스마트 제품 및 진공 노하우를 통해 자동화 컨셉 단계부터 공정 프로세스 실행까지의 전 과정을 지원합니다.

경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길
118(안양2차 SKV1 센터), 503~507호