Schmalz

컨피규레이터

단 몇 분 만에 구성할 수 있는 개별 솔루션

컨피규레이터를 사용하여 제품을 애플리케이션에 맞게 개별적으로 구성할 수 있습니다. 슈말츠는 고객이 올바른 선택을 할 수 있도록 항상 지원합니다.

마운팅 요소

광영역 그리핑 시스템 및 엔드 이펙터

그리핑 시스템 및 로봇 팔 끝단 공구(EOAT)

공압식 진공 발생기

매뉴얼 핸들링

인체공학적 리프트 어시스트
  • 개별 용도에 맞는 인체공학적 리프팅 솔루션을 구성하세요

  • 안전하고 효율적이며 인체공학적인 취급을 위해 최적으로 결합된 진공 리프터와 크레인 시스템으로 구성된 완벽한 시스템

별도의 권한이 필요한 컨피규레이터

이 영역의 컨피규레이터는 별도의 승인을 받아야만 액세스할 수 있습니다. 액세스 권한이 필요한 경우 담당자에게 문의하세요.

매뉴얼 핸들링

  • 수동 작업 공정을 위한 인체공학적 핸들링 기술
  • 진공 리프터와 크레인 시스템 솔루션을 제안합니다.
  • 인체공학 원리를 반영한 개별적인 시스템과 디자인
카테고리 표시

진공 튜브 리프터 점보플렉스 모바일

  • 다양한 위치에서 유연하게 사용할 수 있는 이동식 튜브 리프터 솔루션
  • 기존 산업용 소켓을 통한 간편한 작동
  • 전기식으로 높이 조절 가능한 컬럼과 관절 타입 지브의 조합으로 최소한의 작업 공간 보장
카테고리 표시

브릿지 크레인 시스템

  • 개별 맞춤형 크레인 솔루션을 위한 유연하고 가성비 좋은 모듈식 크레인 시스템
  • 천장 또는 출입구 쪽에 설치
  • 특히 넓은 작업 공간에 적합
  • 최대 리프트 용량 1,200kg
카테고리 표시
  • 새로운

핑거 그리퍼 mGrip Basic

  • 최대 10kg의 적재 용량
  • 최대 300mm의 작업물 폭
  • 분당 최대 120개 선택
  • 실리콘 재질의 핑거(선택 사항, FDA 준수), 핑거 모듈의 보호 수준 IP69K
카테고리 표시

핑거 그리퍼 mGrip

  • 최대 10kg의 적재 용량
  • 최대 300mm의 작업물 폭
  • 분당 최대 120픽의 그립 속도
  • FDA 준수 재질(POM, 실리콘, 스테인리스 스틸)로 제작된 그리퍼, 보호 등급 IP69K
카테고리 표시

스마트 호이스트

  • Smart hoists are ideal as support for sensitive and precise lifting operations. The sensory detection of the hand force on the control handle enables intuitive control both on the control handle and directly on the workpiece.
카테고리 표시

자주 묻는 질문

Schmalz 온라인 구성 도구는 어떻게 작동하나요?

이 웹 기반 툴은 정해진 선정 공정을 단계별로 안내합니다:

  • 구성 요소 선택: 사용자의 애플리케이션을 위해 가장 적합한 제품 솔루션을 선택합니다.

  • 검증: 소프트웨어 기반의 사전 확인을 통해 기술적으로 호환되지 않는 조합을 방지합니다.

  • 3D 시각화: 변경 사항이 3차원 모델에 바로 반영됩니다.

  • CAD 다운로드: 구성이 완료되면 CAD 데이터를 설계 소프트웨어로 직접 다운로드할 수 있습니다.

  • 문의: 시스템 구성을 완료하면 문의를 제출하고 맞춤형 견적을 받아볼 수 있습니다.

Schmalz 구성 도구를 사용하여 어떤 제품을 구성할 수 있나요?

슈말츠(Schmalz)의 제품 구성 도구를 사용하면 특정 애플리케이션을 위해 모듈식 구성 요소와 완전한 핸들링 시스템을 온라인에서 직접 구성할 수 있습니다. 제품 포트폴리오는 다음과 같은 주요 범주를 포함합니다:

  • 마운팅 부품

  • 표면 그리핑 시스템 및 엔드 이펙터

  • 공압식 진공 발생기

  • 수동 핸들링

제품 포트폴리오는 추가적인 구성 도구를 포함하도록 연속적으로 확장되고 있습니다. 현재 구성 가능한 제품은 각 카테고리 개요에서 직접 확인하거나, 제품 상세 페이지의 구성 도구 버튼을 클릭하여 확인할 수 있습니다.

Schmalz 구성 도구는 무료로 사용할 수 있나요?

네. 웹사이트에 있는 툴은 무료로 이용하실 수 있습니다. 첨단 기능을 이용하시려면 schmalz.com에서 회원 가입만 하시면 됩니다.

schmalz.com의 컨피규레이터에 로그인하면 어떤 이점이 있나요?

기존 계정을 사용하거나 스토어에서 일회성 등록을 마치면, 구성기에서 다음 세 가지 주요 기능을 바로 이용할 수 있습니다:

  • 가격 계산: 구성 도구는 고객님이 맞춤 제작한 조립품에 대한 구체적인 가격을 즉시 표시해 드립니다. 국가별 제한 사항이 적용될 수 있습니다.

  • 데이터 내보내기: 설계 소프트웨어에 바로 불러올 수 있는 CAD 파일을 받으실 수 있습니다.

  • 프로젝트 관리: 구성 내용을 저장하거나 다른 사람과 공유할 수 있습니다.

제 사양에 대한 견적을 받으려면 어떻게 해야 하나요?
  1. 설정을 완료하신 후 “문의” 버튼을 클릭하시면 데이터를 Schmalz에 직접 제출하실 수 있습니다.

  2. 귀하의 문의 내용은 자동으로 Schmalz의 담당자에게 전달됩니다.

  3. Schmalz 전문가의 기술 조사가 완료된 후, 상세한 견적서를 받아보실 수 있습니다.

완전한 구성을 저장한 다음 동료들과 공유할 수 있나요?

로그인한 사용자는 구성 도구에서 직접 설정을 저장할 수 있습니다. 저장된 설정은 고객 계정에 보관되며, 언제든지 열어 내용을 적용하고 다시 저장할 수 있습니다.

구성을 공유하려면 구성 도구의 별도 기능을 사용하여 해당 구성에 대한 링크를 생성한 후, 동료나 프로젝트 참여자에게 전달하십시오. 이를 통해 현재 계획 상태를 공유하고 함께 협업할 수 있습니다.

저장한 설정을 나중에 수정할 수 있나요?

네, 로그인하면 나중에 저장된 설정을 수정할 수 있습니다. 사용자 계정의 “저장된 설정”에서 해당 설정을 확인하고 언제든지 다시 불러올 수 있습니다. 개별 구성 요소를 교체하거나 매개변수를 변경할 수 있습니다. 변경할 때마다 시스템에서 유효성 검사를 다시 수행합니다.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.