Schmalz

간편한 스프링 플런저 구성

FSTIm 및 FSTImc 스프링 플런저는 다양한 요구 사항에 맞게 개별적으로 조정할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 플랜트 자동화를 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 슈말츠는 오류 방지 기능이 통합된 새로운 온라인 컨피규레이터를 제공하여 설계 프로세스를 빠르고 쉽게 진행할 수 있도록 지원합니다.

소형이든 대형이든, ESD 호환 여부와 상관없이 이제 FSTIm/FSTImc 스프링 플런저를 온라인으로 쉽게 구성할 수 있습니다.

작은 사이즈의 스프링 플런저는 전자 산업, 제약 분야 및 클린룸 어플리케이션에서 그 성능이 입증되었습니다: 반응성이 뛰어난 스프링 덕분에 매우 민감한 공작물을 부드럽게 처리하고 플랫 흡입 그리퍼와 함께 사용하면 특히 높은 위치 정확도를 제공합니다. 컴팩트한 크기로 좁은 조립 라인에도 적합합니다. 내부 스프링과 감소된 튜빙(특히 프로파일 버전의 FSTImc)으로 인해 입자 발생이 최소화됩니다. 추가 효과: 설치 및 유지보수 시간이 크게 단축됩니다. 또한 높이 공차가 있는 표면도 소형 파워 팩에는 문제가 되지 않습니다. 카트리지 설계의 FSTImc 스프링 플런저의 반응성이 뛰어난 움직임과 컴팩트한 디자인 덕분에 섬세한 공작물도 안정적으로 처리할 수 있습니다.

몇 번의 클릭만으로 올바른 스프링 플런저 찾기

자동화 시스템의 설계 속도를 높이고 잠재적인 오류 원인을 제거하기 위해 슈말츠는 FSTIm/FSTImc 스프링 플런저용 컨피규레이터를 출시합니다. 설계자와 엔지니어는 온라인 도구를 사용하여 개발 시간을 절약할 수 있습니다. 예를 들어, 다양한 플런저 스트로크 중에서 선택할 수 있을 뿐만 아니라 진공 연결 유형, 버전 및 흡입 컵 유형 또는 나사산 연결도 결정할 수 있습니다. 스프링 플런저는 각 변형에서 ESD와 같은 기능을 지원합니다. 마운팅 요소와 흡입 컵을 포함한 스프링 플런저의 전체 솔루션은 CAD 모델을 통해 구성한 후 계획에서 구현할 수 있습니다.

FSTE 모델(왼쪽)과 달리 FSTIm 버전(가운데 및 오른쪽)의 스프링은 하우징 내부에서 보호됩니다.

스프링 플런저는 부품을 부드럽게 다루고 유연한 픽 앤 플레이스 적용을 가능하게 합니다.

보도 자료

Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.

schmalz@schmalz.co.kr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.